查看: 642  |  回复: 0
揭秘800G OSFP VR8模块技术与多领域应用
专说光通信
281
主题
5
回复
发表于2023-09-15 15:56:15 | ip属地:广东 | 只看该作者
1# 电梯直达

引言

随着网络技术的不断发展,数据传输速率和传输距离的需求也在不断增加。800G OSFP VR8模块作为一种新型的高速光模块,采用OSFP可热插拔封装的8通道全双工收发一体模块,具有高性能、高可靠性、高扩展性等优点,适用于大规模数据中心和云计算网络等领域。本文将详细介绍800G OSFP VR8模块的技术特点、应用场景和优势,为相关领域的技术人员和用户提供参考。

 

800G OSFP VR8模块的技术特点


8通道850nm VCSEL和PIN

800G OSFP VR8模块采用8通道850nm VCSEL发射器和PIN接收器,实现高速光信号的发射和接收。VCSEL是一种垂直腔面发射的激光器,具有低功耗、高效率、低噪声等优点,适合用于高速光通信系统。PIN是一种光子集成芯片,能够实现高速光电转换和信号处理。


8×112G PAM4调制方式

800G OSFP VR8模块采用8×112G PAM4(4-level Pulse Amplitude Modulation)调制方式,实现高速数据传输。PAM4是一种四电平脉冲幅度调制方式,具有更高的频谱效率和更高的数据传输速率。相比传统的NRZ(Non-Return to Zero)调制方式,PAM4能够实现更高的数据传输速率和更远的传输距离。


接收通道和发射通道内置7nm DSP芯片

800G OSFP VR8模块的接收通道和发射通道内置7nm DSP(Digital Signal Processing)芯片,实现高速信号处理和数据传输。7nm工艺技术使得DSP芯片具有更小的体积、更低的功耗和更高的性能,能够满足高速光通信系统的要求。


符合OSFP MSA和800GBASE-VR8以太网传输协议

800G OSFP VR8模块符合OSFP MSA(Multi Source Agreement)和800GBASE-VR8以太网传输协议,实现高速、可靠的数据传输。OSFP MSA是一种多源协议,规定了OSFP光模块的机械尺寸、电气接口、光学性能等技术参数,为不同厂商的设备提供了互操作性。800GBASE-VR8是一种以太网传输协议,规定了100Gbps及以上速率的数据传输标准和相关技术参数。


符合规范定义的传输距离,800G OSFP VR8模块采用8对并行的多模光纤(MMF)传输技术,实现高速数据传输。使用OM3 MMF时,传输距离最高可达30m;使用OM4 MMF时,传输距离最高可达50m。这种传输技术能够满足短距离数据中心和云计算网络的需求,具有较高的性价比和可扩展性。


2×MPO12或MPO16光口

800G OSFP VR8模块采用2×MPO12或MPO16光口,实现高速光信号的输入和输出。MPO(Multi-fiber Push-on)是一种多光纤推拉式连接器,能够实现高密度、高可靠性的光纤连接。MPO12和MPO16分别表示12芯和16芯的光纤连接器,能够满足不同规模的数据中心和云计算网络的需求。


功耗<14W

800G OSFP VR8模块的功耗小于14W,具有较低的能耗和较高的能效比。这对于大规模部署的数据中心和云计算网络来说非常重要,能够降低运营成本并减少碳排放。


支持CMIS 4.0版本协议

800G OSFP VR8模块支持CMIS(Common Management Interface Specification)4.0版本协议,实现集中管理和监控。CMIS是一种通用的管理接口规范,提供了标准化的管理和监控接口,方便管理员对网络设备进行集中管理和故障排查。


800G OSFP VR8模块的应用场景

  • 大规模数据中心
  • 云计算网络
  • 高端企业级应用

随着云计算、大数据等新兴技术的发展,大规模数据中心、云计算网络和高端企业级应用的需求也在不断增加。800G OSFP VR8模块的高速率、高可靠性、高扩展性和低能耗等特点,使其成为这些应用的首选光模块。通过使用OSFP光模块和MPO多光纤连接器,可以实现高速、可靠的数据传输和存储,提高网络的性能和可靠性


总结

800G OSFP VR8模块作为一种新型的高速光模块,具有高性能、高可靠性、高扩展性等优点,适用于大规模数据中心、云计算网络和高端企业级应用等领域。随着网络技术的不断发展,800G OSFP VR8模块将会得到更广泛的应用。



主题

回复
  • 温馨提示: 标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考: 社区发帖规则
  • 您当前输入了 0 个文字。还可以输入 8000 个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

禁言/删除

X
请选择禁言时长:
是否清除头像:
禁言/删除备注:
昵 称:
 
温馨提示:昵称只能设置一次,设置后无法修改。
只支持中文、英文和数字。

举报

X
请选择举报类型:
请输入详细内容:

顶部