查看:
390
|
回复:
0
|
Tektronix是德TDS3052C数字荧光示波器
|
深圳仪信电子
428
主题
0
回复 |
1#
电梯直达
Tektronix TDS3052C数字荧光示波器 ,500MHz示波器,5 GS/s|2通道示波器 JIANG 性能概述: □ 500MHz、300MHz、100MHz 三种带宽,高采样速率达5GS/s,详见技术参数表; □ 强大的数字荧光技术(DPO); □ 2或4条独立通道,9位垂直分辨率; □ 灵巧的捕获方式;强大的触发系统;完备的测试系统; □'快捷菜单(QuickManu)'友好的图形用户界面,11种语种界面支持; □ 自动设置功能'AutoSet'让操作更简便; □ TekProbeTM Level II接口支持,可自识别有源、差分和电流探头,自动定标和单位换算; □ VocalLink TM语音控制软件; □ 波形强度(Waveform Intensity)可调旋钮,可以控制波形的亮度(又称灰度); □ 多语言用户界面,全VGA彩色LCD显示,多种显示模式; □ 便于数据储存和文件编制的内置软驱; □ 便于迅速打印的标准并行端口; □ 轻巧、便携的物理特性。 TDS3052C,数字荧光示波器的详细介绍TDS3052C,数字荧光示波器 特点与优点 · 500 MHz 、300 MHz 、100 MHz 三种带宽 · 取样速率高达 5 GS/s · 2 或 4 条通道 · 全 VGA 彩色 LCD 显示 · 25 种自动测量功能 · 9 位垂直分辨率 · 多语言用户界面 · 使操作更简易"快捷菜单"图形用户界面 · 内置以太网端口 · e*Scope TM 网上遥控功能 · WaveAlert TM 自动波形异常检测能力 · 应用模块 -详细设计分析所需的高级分析功能 -电信模板测试 -FFT -用于测试和排障的两种视频模块 -快速"是否通过"测试所需的极限测试 -高级触发功能,其中包括:毛刺、欠幅脉冲和逻辑触发 · 插入式打印机可随机提供测量结果文件 · TekProbeTM Level II 接口支持的探头包括:可自动提供定标和换算单位的有源探头、差分探头和电源探头 · 便于迅速打印的标准并行端口 · 便于数据储存和文件编制的内置软驱 应用 · 电信设备制造测试 · 数字电路设计与调试 · 视频设备安装与维护 · 电源设计 TDS3000B系列数字荧光示波器(DPO)以低价位提供无与伦比的性能和便携性 TDS3000B 系列示波器将数字荧光波形采集技术、自动异常检测功能、网上遥控功能和7 个应用模块集于一体,而轻巧的外形和可用电池供电的能力使其设计趋于完美。 DPO 技术将复杂信号的检测提高到新水平 数字荧光示波器能够实时显示、存储和分析信号的三维信息,即振幅、时间和随时间变化的振幅分布情况。其快速波形捕获和更新率可使DPO更快地捕获并显示不常见的波形或波形变化情况。其亮度层次彩色显示功能可提供信号幅度和宽度方面的出现频率信息。这将有助于用户寻找并鉴定那些在传统的数字存储示波器上看不到的波形异常变化。 增强的排障能力 WaveAlert TM 波形异常检测功能可帮助用户以更快的速度寻找那些难以捕获的问题,从而加快进行故障排除任务。WaveAlert可在所有通道上监视输入信号,检测并突出显示任何与捕获的正常波形相偏离的异常波形。由于TDS3000B 型示波器能在检测到异常波形时停止采集、以音响报警、打印硬拷贝或保存波形,所以用户甚至可在无人看守的情况下进行长时间的测试,以寻找那些极其隐藏、不常出现的故障。 e*Scope TM 网上遥控功能 e*Scope 意味着用户可从任何地方通过因特网和PC 机控制TDS3000B 示波器。用户只需通过内置的以太网端口将TDS3000B 示波器连接到局域网(LAN)、打开PC 机的浏览器窗口、在"地址"窗口中输入TDS3000B示波器的IP 地址,就可在网上进行遥控作业。示波器的回应将使用户能够从浏览器对其进行控制。用户还可将e*Scope控制软件下载到 PC 机,通过图形界面显示并使用TDS3000B 示波器的屏幕和前面板控制。 灵活机动处处可用 TDS3000B 系列示波器体积小巧、便于携带、可用电池供电,所以可在任何需要的地方使用。安装电池后,其重量还不到5 公斤。即便是在现场工作,也可通过选购的插入式热敏打印机当场打印测量结果。 用户还可通过选购的应用模块轻而易举地使TDS3000B 系列示波器适用于具体应用需要。示波器可在通电后自动显示机上安装的模块。目前,可与TDS3000B系列示波器配套使用的应用模块共有7 种,其中包括: · 电信模板测试模块 · 高级分析模块 · FFT 模块 · 高级触发模块 · 极限测试模块 · 扩展视频模块 · 601 串行数字视频模块 此外,还有两种通信模块: · 10Base-T LAN/RS-232 模块 · GPIB/VGA/RS-232 模块 并行端口(Centronics)是该系列的标准配备。 应用 电信屏蔽测试模块-TDS3TMT 安装了电信屏蔽测试模块后,TDS3000B系列示波器即可成为一部用于电信标准相符性测试的"合格/不合格"(Pass/Fail)测试仪器。 · 支持的ITU-TG.703 (DS0 、DS1 、E1 、Clk 接口、DS2 、E2 、E3 以及 DS3速率)标准 · 支持的ANSIT1.102 (DS1 、DS1A 、DS2 、DS3 和STS-1 速率)标准 · 用示波器WaveStarTM 软件进行可自定义的屏蔽码编辑 · 用通信信号适配器妥善地终接在测设备 · 用 TDS3GV(GPIB) 或内置以太网通信模块设置TDS3000B 系列示波器的自动测试程序 TDS3TMT 模块的典型应用 在测试制造过程中的网络插卡时,其中一项最重要的考虑是示波器处理能力或吞吐量。DPO 的波形处理能力与硬件辅助的模板测试之结合一举突破了单通道和多通道设备的模板测试速度障碍。ALT触发模式可经过一次设置,便可在所有通道上顺序相继触发,故可在多通道上实现快速测试。 高级分析模块-TDS3AAM TDS3AAM 模块为TDS3000B 系列示波器增添了高级分析能力。用户可通过该模块将波形定义为各种任意的数学表达式,其中包括各种数学函数以及常数和测量值。TDS3AAM模块还增加了面积和周期面积(Area and CycleArea) 测量值、微分和积分函数、平均测量值以及测量统计功能。此外,TDS3FFT模块的FFT 能力也包含在内。 用于频率和谐波分析的FFT 模块-TDS3FFT TDS3000B 系列示波器装上该模块后便可成为功能强大的排障工具,可用于: · 测试滤波器和系统的脉冲响应 · 测量系统中的谐波内容和失真情况 · 识别并查找噪声和干扰源 · 分析振动情况 · 分析 50 和 60 Hz 电源线中的谐波
|
|