查看: 414  |  回复: 0
CS创世SD NAND的存储芯片应用方案
雷龙发展
67
主题
6
回复
发表于2023-11-15 18:10:06 | ip属地:广东 | 只看该作者
1# 电梯直达

  前言:

  很感谢深圳雷龙发展有限公司为博主提供的两片SD NAND的存储芯片,在这里博主记录一下自己的使用过程以及部分设计。

  深入了解该产品:

  拿到这个产品之后,我大致了解了下两款芯片的性能。CSNP4GCR01-AMW是一种基于NAND闪存和SD控制器的4Gb密度嵌入式存储;而CSNP32GCR01-AOW是一种基于NAND闪存和SD控制器的32Gb密度嵌入式存储。与原始NAND相比其具有嵌入式坏块管理和更强的嵌入式ECC。即使在异常断电,它仍然可以安全地保存数据。作为一个存储芯片,它确实做到了小巧,LGA-8的封装对比我之前用到过的TF卡,只占到了其面积的三分之一,这样对于一些嵌入式的设计就方便了很多。

  雷龙官方还很贴心的提供了样品的测试板,在这款测试板上,我焊接了4GB的CSNP4GCR01-AMW上去,并且跑了一下分,对于一款小的存储芯片而言,实在难得。

  (上图为测试板焊接图)

  博主日前在设计基于H616与NB-IOT的嵌入式智能储物柜的时候考虑过存储方面的问题,当时在SD NAND和EMMC与TF卡中徘徊,以下是几个存储类型的对比。

  经过多方对比,本着不需要频繁更换的原则,同时也为了更好的防水和成本考虑,最终决定使用雷龙公司的SD NAND 作为设计样品的存储部分。

  此外,SD NAND还具有不用写驱动程序自带坏块管理的NAND FLASH(贴片式TF卡),不标准的SDIO接口,也同时兼容SPI/SD接口,10万次的SLC晶圆擦写寿命,通过一万次的随机掉电测试耐高低温,经过跑分测得,速度级别Class10。标准的SD2.0协议,普通的SD卡可以直接驱动,支持TF卡启动的SOC都可以用SD NAND,而且雷龙官方还贴心的提供了STM32参考例程和原厂技术支持,这对于刚上手的小白而言,十分友好。

  设计理念:

  使用H616作为主控CPU并搭配NB-IOT来向申请下来的云端传输数据,当WIFI正常时,储物数据每搁两小时向云端传输一次,当有人取出物品时再次向云端发送一次数据(不保留在SD NAND中);一旦系统检测到WIFI出现问题,储物数据转而存储到SD NAND中,取物时输入的物品ID和取出时间一并放入SD NAND中(我也是看中了SD NAND与原始NAND相比其具有嵌入式坏块管理和更强的嵌入式ECC。即使在异常断电,它仍然可以安全地保存数据这一点)。

  部分SD NAND的参考设计

  根据官方数据手册提供的SD NAND参考设计,只占用8个GPIO,对于H616来说,确实很友好

  这里为了不泄露他人的劳动成果,我也就不粘PCB设计了。

  采用H616驱动SD NAND的示例代码

  下面是关于H616驱动SD NAND的示例代码,这里记录一下自己当初的学习过程(注:这个代码不能直接拿过来就用,而是要根据自己的需求修改)

  #include

  #include

  #include

  #include

  #include "h616_sdio.h"

  // 定义SDIO引脚

  #define SDIO_CMD_PIN 0

  #define SDIO_CLK_PIN 1

  #define SDIO_D0_PIN 2

  #define SDIO_D1_PIN 3

  #define SDIO_D2_PIN 4

  #define SDIO_D3_PIN 5

  // 定义NAND芯片命令

  #define CMD_READ 0x00

  #define CMD_WRITE 0x80

  #define CMD_ERASE 0x60

  #define CMD_STATUS 0x70

  #define CMD_RESET 0xff

  // 定义NAND芯片状态

  #define STATUS_READY 0x40

  #define STATUS_ERROR 0x01

  // 初始化SDIO控制器

  void sdio_init()

  {

  // 设置SDIO引脚模式和速率

  h616_sdio_set_pin_mode(SDIO_CMD_PIN, H616_SDIO_PIN_MODE_SDIO);

  h616_sdio_set_pin_mode(SDIO_CLK_PIN, H616_SDIO_PIN_MODE_SDIO);

  h616_sdio_set_pin_mode(SDIO_D0_PIN, H616_SDIO_PIN_MODE_SDIO);

  h616_sdio_set_pin_mode(SDIO_D1_PIN, H616_SDIO_PIN_MODE_SDIO);

  h616_sdio_set_pin_mode(SDIO_D2_PIN, H616_SDIO_PIN_MODE_SDIO);

  h616_sdio_set_pin_mode(SDIO_D3_PIN, H616_SDIO_PIN_MODE_SDIO);

  h616_sdio_set_clock(H616_SDIO_CLOCK_FREQ_25MHZ);

  // 初始化SDIO控制器

  h616_sdio_init();

  }

  // 发送NAND芯片命令

  void nand_send_cmd(uint8_t cmd)

  {

  // 设置SDIO控制器传输模式和命令码

  h616_sdio_set_transfer_mode(H616_SDIO_TRANSFER_MODE_WRITE);

  h616_sdio_set_command_code(cmd);

  // 发送命令

  h616_sdio_send_command();

  }

  // 发送NAND芯片地址

  void nand_send_addr(uint32_t addr)

  {

  // 设置SDIO控制器传输模式和地址

  h616_sdio_set_transfer_mode(H616_SDIO_TRANSFER_MODE_WRITE);

  h616_sdio_set_address(addr);

  // 发送地址

  h616_sdio_send_address();

  }

  // 读取NAND芯片数据

  void nand_read_data(uint8_t *data, uint32_t size)

  {

  // 设置SDIO控制器传输模式

  h616_sdio_set_transfer_mode(H616_SDIO_TRANSFER_MODE_READ);

  // 读取数据

  h616_sdio_read_data(data, size);

  }

  // 写入NAND芯片数据

  void nand_write_data(const uint8_t *data, uint32_t size)

  {

  // 设置SDIO控制器传输模式

  h616_sdio_set_transfer_mode(H616_SDIO_TRANSFER_MODE_WRITE);

  // 写入数据

  h616_sdio_write_data(data, size);

  }

  // 读取NAND芯片状态

  uint8_t nand_read_status()

  {

  uint8_t status;

  // 发送读取状态命令

  nand_send_cmd(CMD_STATUS);

  // 读取状态

  nand_read_data(&status, 1);

  return status;

  }

  // 等待NAND芯片准备就绪

  void nand_wait_ready()

  {

  uint8_t status;

  // 循环读取状态,直到NAND芯片准备就绪

  do {

  status = nand_read_status();

  } while ((status & STATUS_READY) == 0);

  }

  // 读取NAND芯片数据

  void nand_read(uint32_t page, uint32_t column, uint8_t *data, uint32_t size)

  {

  // 发送读取命令和地址

  nand_send_cmd(CMD_READ);

  nand_send_addr(column | (page << 8));

  // 等待NAND芯片准备就绪

  nand_wait_ready();

  // 读取数据

  nand_read_data(data, size);

  }

  // 写入NAND芯片数据

  void nand_write(uint32_t page, uint32_t column, const uint8_t *data, uint32_t size)

  {

  // 发送写入命令和地址

  nand_send_cmd(CMD_WRITE);

  nand_send_addr(column | (page << 8));

  // 写入数据

  nand_write_data(data, size);

  // 等待NAND芯片准备就绪

  nand_wait_ready();

  }

  // 擦除NAND芯片块

  void nand_erase(uint32_t block)

  {

  // 发送擦除命令和地址

  nand_send_cmd(CMD_ERASE);

  nand_send_addr(block << 8);

  // 等待NAND芯片准备就绪

  nand_wait_ready();

  }

  // 复位NAND芯片

  void nand_reset()

  {

  // 发送复位命令

  nand_send_cmd(CMD_RESET);

  // 等待NAND芯片准备就绪

  nand_wait_ready();

  }

  // 示例程序入口

  int main()

  {

  uint8_t data[2048];

  memset(data, 0x5a, sizeof(data));

  // 初始化SDIO控制器

  sdio_init();

  // 复位NAND芯片

  nand_reset();

  // 擦除第0块

  nand_erase(0);

  // 写入第0页

  nand_write(0, 0, data, sizeof(data));

  // 读取第0页

  nand_read(0, 0, data, sizeof(data));

  return 0;

  }


主营:CS创世 SD NAND(又叫贴片式 TF卡/贴片式SD卡)读写速度可达24/13 MB/S,韩国ATO Solution(SLC NAND、SPI NAND、MCP)、小容量TF卡存储芯片。