查看: 309  |  回复: 0
800G技术重新定义网络格局
专说光通信
281
主题
5
回复
发表于2023-11-27 17:41:38 | ip属地:广东 | 只看该作者
1# 电梯直达

第一批带有800G端口的交换机已上市,因此服务提供商已经可以继续评估机会并规划部署。800G客户端光模块已经推出,支持两个400GE连接或八个100GE连接,并且随着标准的发展,将推出800GE版本。400G的技术发展正在简化向800G的转变,从而实现使用双密度光模块和分支的连接方案。

800G交换机端口、光模块和DAC的推出为服务提供商提供了一个重要的机会,无需等待800GE标准即可升级网络性能。IEEE 802.3df 800G和1.6T工作组的工作以及行业技术的发展将确保未来升级的强大路线图。400G的快速部署表明业界可以快速提供最新的解决方案,并且随着服务提供商扩建和升级其数据中心,它已准备好支持同样快速地转向800G。

具有800G端口的25.6T交换机的推出为数据中心运营商创造了新的机会,能够利用可显著提高性能的网络,同时降低复杂性、成本和功耗。

如图1所示,可以用单个25.6T交换机代替6个12.8T交换机。25.6T交换机上的每个800G端口都有8个100G PAM4通道,并将支持8个100GE连接、两个400GE连接或单个800GE接口。通过使用100G PAM4串行接口,25.6T交换机上的信号通道数量与6台12.8T交换机中的每一个相同,降低了解决方案的整体复杂性。在相同的25.6T网络容量下,用一台交换机替换六台交换机将显着降低功耗和成本。

 

资料来源:Earlswood Marketing

图1:使用25.6T交换机降低复杂性、成本和功耗

图2显示了具有800G端口的 25.6T平台,在紧凑的1RU封装下拥有32个800G端口,并且使用分支线缆支持64个400GE链路或256个100GE链路。下面来探讨利用这种灵活性的几个用例。

 

图2:具有32个800G端口的25.6T平台

图3显示了一个800G端口,用于支持两个长达2km的IEEE 400G BASE-FR4连接,提供高密度400G接口。与12.8T系统相比,使用分支线缆的配置可以让1RU 25.6T交换机系统支持的400GE链路数量增加一倍。使用这种通用配置的部署正在多种应用中取得进展,包括数据中心的高密度AI/ML集群和超高清视频处理。

较低的配置使用双IEEE 400G BASE-FR4链路实现长达2km的800G连接。使用此配置的网络部署正在为支持科学研究和其他极高处理应用的高性能计算(HPC)系统中推出。

 

 

图3:2x400G QSFP-DD转400GBASE-FR4分支

图4显示了一个800G端口,用于支持8个IEEE 100G BASE-DR(最长500m)/IEEE 100GBASE-FR(最长2km)/IEEE 100GBASE-lR(最长10km)连接,提供高密度100G接口。该图显示分支为8个独立的 100G链路、分支为两个400G连接,以及800G直接连接。这些配置非常适合对等/托管网络和分布式数据中心的升级,这些网络需要许多100GE网络连接。

 

 

 

图4:8x100G至100GBASE-DR/FR分支

在未来的数字时代,800G技术无疑将成为通信领域的巨大推动力,引领着我们走向一个前所未有的高速、高效、高度互联的未来。其卓越的传输速度和巨大的带宽使得各行各业都能够迎来全新的应用场景和创新机会。