查看:
530
|
回复:
0
|
D-Sub连接器是什么?是VGA吗?
|
|
1#
电梯直达
串行通信曾经占主导地位。它曾经是将打印机、扫描仪、鼠标和操纵杆等外围设备连接到PC的最流行方式之一。最常见的串行通信连接器类型是D超小型连接器,也称为D-sub。尽管它们在一些应用中已经被取代,但D-sub连接器仍然具有相关性,并在今天以多种方式使用。 以下是需要了解的关于D-sub连接器的9件事:
1、D-Sub连接器曾经是计算机系统中使用的最小连接器之一。它们因其D形金属连接器外壳而得名。金属外壳围绕着两排或多排平行的引脚或插座,这些引脚或插座串联传输数据。 2、有五种不同的连接器外壳尺寸。每个外壳尺寸可以有两种不同的引脚配置。标准外壳尺寸有两排引脚,高密度版本有三排引脚。
3、通过单独的引脚来承载串行数据,D-sub连接器非常容易定制。DB9连接器是标准配置之一,外壳尺寸最小,外壳中有9个引脚,高1.3厘米,宽3.1厘米。最大的高密度配置是HD78,有78个引脚,高1.5厘米,宽6.7厘米。 4、使用D-sub连接器的线缆可以比其他线缆覆盖更长的长度。RS-232,当前串行数据的通用标准,没有定义的长度限制,RS-422可以与专用设备一起在数百米的范围内使用。另一方面,USB的长度限制为5米。
5、串行通信往往很慢,尤其是长距离通信。通信中断可能会导致电脑上的软件意外冻结。 6、D-Sub连接器目前来看比较大,尤其是与较新的连接器设计相比。这使得它们很难在狭小的空间中连接和断开。尽管直角适配器可以在不损坏连接器的情况下进行直角弯曲,从而在小空间内提供帮助。
7、因为引脚暴露在这些连接器上,所以它们很容易在外壳中弯曲或断开。避免引脚断裂的最佳方法是使用D型插头或插孔盖,以保护引脚在未配对时不受损坏。此外,转换器和插座保护可以帮助减少重复交配周期带来的压力。 8、D-Sub连接器可以在没有指旋螺钉的情况下配合,但摩擦配合并不总是有效的。使用指旋螺钉可以实现更安全的连接,但插拔连接器确实需要更长的时间。 9、仍然有许多设备具有DB9端口,并为传统的D-Sub连接器产品提供了大量转换选项。RS232/422/485到USB、以太网和其他技术的转换器允许您将旧的串行设备与当今的许多计算机一起使用。 → 了解更多D-Sub连接器相关信息。 |
|