查看:
78
|
回复:
0
|
养老领域的跌倒检测雷达和生命体征雷达
|
超宽带UWB雷达方案
4
主题
0
回复 |
1#
电梯直达
1、跌倒雷达 跌倒检测雷达主要由 4 个部分组成:传感器、数据处理单元和用户控制单元。传 感器采用智能材料制成,它能以每秒 200 次的速度测量人和物体之间的距离。 一旦发现人没有跟上自己的步伐,就会触发控制单元向用户发送警告信息和警 报。用户控制单元是一款嵌入式计算机,它能够控制信号处理芯片、无线模块、电源 和外部设备。 用户可以通过手机 APP 软件来设定所需要检测到的物体类型及其大小,包括: 人或者物体是否在移动、是否在跳跃、距离有多远、有多高、有多少体重等等。 检测到人体移动后,设备将向用户发出警报并提示注意事项。 如果老人长时间没有移动,雷达也会发出警报,以提示老人保持警惕,以免发生 意外。 当雷达检测到用户跌倒时,控制单元会向用户发送警报信息,并通过一个简单的 按钮提醒用户:“您的家人可能在哪里”,或者“这是不应该发生的事情”。如果用 户没有得到提醒,就会发出“您跌倒了”的信息。另外,雷达还可以监测到周围物体 是否发生碰撞。 在探测到摔倒后,控制单元会对雷达数据进行分析,通过数据处理功能来判定跌 倒和未跌倒等结果。当检测发现老年人跌倒时,控制单元会立即向用户发出警报。而 如果检测到无人跌倒则不会立即发出警报。 对于需要帮助或去医院检查治疗的老人来说十分实用。不过该设备仅适用于老年 人。这种设备可以广泛用于家庭、养老院和其他场所。如果需要更多功能或者需要在 手机上安装 APP 软件就可以通过控制单元进行设置。这款新导的可跌倒检测雷达既 可以使用电池或者使用无线充电板也可以使用蓝牙通信模式来使用手机 APP 软件设 置设备功能并且实时显示设备状态。 通过一个简单的触摸屏就可以控制装置,用户可以对其进行设置和查看报警信息33 以及警告提示等。- 当检测到跌倒时装置会向手机发送警报信息并通知用户注意是否需要去医院检 查治疗或其他紧急情况等等。 2、体征监测雷达 生命体征是一组指示人的健康状况和身体机能的医学参数,它们提供可能的疾病 线索以及恢复或恶化的趋势。生命体征主要有四种:体温(BT)、血压(BP)、呼 吸频率(BR)和心率(HR)。这些参数因年龄、性别、体重和健康水平而异。在特 定条件下,这些参数也可能因人的身体或心理活动而有所不同。例如,正在从事体育 活动的人可能会具有较高的体温、呼吸频率和心率。 湖南正申科技有限公司:超宽带UWB人体监测应用,雷达模组、雷达主板、雷达设备及系统解决方案供应商,咨询电话18670083399
|
|