查看:
315
|
回复:
0
|
君正主控应用案例:办公必备神器,长城黑白激光一体机
|
雷龙发展
67
主题
6
回复 |
1#
电梯直达
伴随着这些年素质教育水平的提高,学校老师们成功减负,家长身上的担子越来越重,同时移动互联网的发展,学校和家长的沟通方式也在发生着变化,现在很多老师喜欢给学生布置作业是电子版的形式,如果是试卷一类还需要自己打印。 因此越来越多的家庭都在考虑配备一台家用级打印机,因为现在的打印机和过去不同,现在的打印机在操作时更方便,不管是上墨,还是清晰度,都已经远远超过了过去的一些传统打印机。 在这样的需求之下,促进了家用级打印机市场的发展,很多品牌都推出了针对学生家庭作业、网课使用场景的打印机产品,那么哪种类型的家用级打印机最适合购买呢?下面由小编根据自己的使用感受来给大家介绍一番吧。 打印机类别 目前,常用的打印机分为三种,分别是:“激光打印机”、“喷墨打印机”、还有家庭不常用到的“针式打印机”。 激光打印机 小编建议大家首选激光打印机。激光打印机是将激光扫描技术和电子成像技术相结合的打印设备。激光打印机70%的技术都蕴含在硒鼓之中,打印与硒鼓密不可分。激光打印机是需要使用到硒鼓和碳粉的混合物作为墨粉,整个工作原理是将数据信号,变成激光束,由激光头发出激光,经棱镜手折射到感光硒鼓上,然后将墨粉加热,固化到纸张上。 激光打印机打印速度快,黑白文件效果好,稳定性高,长期放置也不容易出问题,基本上不需要维护,只需要更换硒鼓或者粉盒。操作简单,非常适合家庭或公司日常办公使用。 在市场上的各类激光打印机产品中,小编特别想给大家推荐的是长城黑白激光一体机GBM-B2020NW和GBP-B2020W型号。
长城黑白激光一体机【GBM-B2020NW和GBP-B2020W】 1、高速打印,适配大部分客户的打印负荷:打印速度高达22页/分钟,满足大部分客户的打印需求;首页输出时间小于8秒,反应灵敏。 2、长城云打印,轻松实现远程打印:通过长城云打印,可连接移动端设备,支持手机及平板申较云端远程打印。 3、移动设备直连,无需安装驱动:支持移动设备,无需安装打印机驱动,便可实现打印输出。 4、体积小巧,外观精致:外观设计小巧,便于狭小空间摆放,按键功能一目了然。 5、兼容多种系统:除Windows操作系统外,更可适配麒麟KVinOS,统信UOS等国产操作系统。 大家可以根据自己的使用习惯进行选择,比如像平时打印力度不是特别大,选择一些小型打印机即可满足家庭使用。 同时也要选择性能稳定,操作比较简单的打印机,这样的打印机才比较适合日常办公生活使用。而且最好选择配置优良的打印机,这样才能延长使用时间,功能多,打印出来的效果也比较好。 文章节选自:知乎@哆喵呜、百家号@樱花号 关于北京君正 北京君正集成电路股份有限公司成立于2005年,基于创始团队创新的CPU设计技术,迅速在消费电子市场实现SoC芯片产业化,2011年5月公司在深圳创业板上市(300223)。 君正在处理器技术、多媒体技术和AI技术等计算技术领域持续投入,其芯片在智能视频监控、AIoT、工业和消费、生物识别及教育电子领域获得了稳健和广阔的市场。 2020年,君正完成对美国ISSI及其下属子品牌Lumissil的收购。ISSI面向汽车、工业和医疗等领域提供高品质、高可靠性的存储器产品,包括SRAM、DRAM、Nor Flash、2D NAND Flash 和eMMC,客户遍布全球。Lumissi面向汽车、家电和消费电子等领域提供LED驱动、微处理器、电源管理和互联等芯片产品。 君正将整合其积累十几年的计算技术,及ISSI三十余年的存储、模拟和互联技术,利用公司拥有的完整车规芯片质量和服务体系,为汽车、工业、AIOT等行业的发展持续做出贡献。 亲,如果你在网站上没找到想要的信息可以联系我们,我们提供原厂技术支持,并提供君正集成电路完整解决方案,大大降低你的开发难度及开发时间,让你比同行更快一步,更好的解决方案都在深圳市雷龙发展有限公司。 主营:CS创世 SD NAND(又叫贴片式 TF卡/贴片式SD卡)读写速度可达24/13 MB/S,韩国ATO Solution(SLC NAND、SPI NAND、MCP)、小容量TF卡存储芯片。
|
|