查看:
1222
|
回复:
0
|
基于CH9329 快速开发一个USB HID虚拟键盘鼠标
|
![]() ![]() |
1#
电梯直达
![]() CH9329 USB 虚拟键盘鼠标 本文章参考 FlexLua 官网 ,基于 FlexLua 脱离复杂单片机C开发正逐渐成为一种快速高效的 IoT 硬件开发方式。让小白即使不懂单片机开发也可很容易用FlexLua零门槛开发各种 IoT 硬件。 一、介绍 CH9329芯片可以通过USB口模拟成鼠标和键盘来控制电脑(包括Win,Mac,Androiod),这样我们就可以在不用开发PC软件的情况下通过一个简单的硬件来实现对各种电脑的自动化控制,甚至通过接上4G模块来实现远程控制本地电脑的目的。 材料清单: • CH9329 模块 二、相关库函数介绍 --配置CH9329开始工作 LIB_CH9329Config() --将鼠标光标移至屏幕的指定位置,并实现鼠标左键或右键的单击双击操作 LIB_CH9329_MoveMouse() --模拟各种按键操作,以及各种复杂的组合按键操作 LIB_CH9329KbdSend() 三、接线图 接线实物图: 四、鼠标功能介绍 4.1 实现功能介绍 模拟鼠标操作,将鼠标光标移动到电脑屏幕上坐标为(100,100)的位置,并右键单击一下鼠标。 4.2、完整代码 --设置CH9329模块占用TX0、RX0引脚,屏幕分辨率1920*1080 LIB_CH9329Config("UART0",1920,1080) --开始大循环 while(GC(1) == true) do --每隔5秒让鼠标移动到屏幕上绝对坐标为(100,100)的位置,右击一下鼠标右键 --如果需要实现左键双击动作,请将RIGHT改为LEFT,SINGLE改为DOUBLE --Win,Mac电脑用ABSOLUTE模式即可,一部分安卓电脑需要用RELATIVE模式 LIB_CH9329_MoveMouse("ABSOLUTE", 100, 100,"RIGHT","SINGLE") LIB_DelayMs(5000) end 如果感兴趣,上面代码中出现的LIB开头的库函数可以在 API文档 中通过Ctrl+F查询。 4.3 代码演示结果 我们可以看到在电脑屏幕上,每隔5秒会会在屏幕的(100,100)位置处弹出鼠标右键快捷菜单。 五、按键功能介绍 5.1 实现功能介绍 将Core通过USB线连接电脑后,每隔5秒Core会模拟如下的一系列按键动作: 1. win+r,唤出“运行”对话框 2. n o t e p a d ,输入"notepad"并回车,唤出记事本文本 3. n i h a o ,在记事本输入"nihao"文本。 5.2 完整代码 下面代码里用到的所有键盘码请在本教程最后的键盘码表格中查询 --设置CH9329模块占用TX0、RX0引脚,屏幕分辨率1920*1080 LIB_CH9329Config("UART0",1920,1080) --模拟按下WIN+R键动作,调出运行对话框 tab0 = {0x08,0x15,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00} --按下N O T EP A tab1 = {0x00,0x11,0x12,0x17,0x08,0x13,0x04} --按下D 和 Enter tab2 = {0x00,0x07,0x58,0x00,0x00,0x00,0x00} --按下N I H AO tab3 = {0x00,0x11,0x0C,0x0B,0x04,0x12,0x00} --开始大循环 while(GC(1) == true) do --每隔5秒发送一次按键操作流程 LIB_CH9329KbdSend(tab0) LIB_DelayMs(200) LIB_CH9329KbdSend(tab1) LIB_DelayMs(50) LIB_CH9329KbdSend(tab2) LIB_DelayMs(500) LIB_CH9329KbdSend(tab3) LIB_DelayMs(5000) end 如果感兴趣,上面代码中出现的LIB开头的库函数可以在 API文档 中通过Ctrl+F查询。 5.3 代码演示结果 我们可以看到在电脑屏幕上,每隔5秒会弹出一个新的记事本文件,并在文件第一行自动打出“nihao”字样。 5.4 键盘码表(供参考) |
|