查看: 263  |  回复: 0
下一代光网络单波100G光模块
专说光通信
281
主题
5
回复
发表于2024-05-13 11:02:17 | ip属地:广东 | 只看该作者
1# 电梯直达

100G Single Lambda (100G单波)是一种广泛使用的基于PAM4调制的光学规范。100G单波用于通过单个波长光传输100G数据流。100G Lambda MSA负责管理该规范的开发,它设计用于400G和100G应用。


100G Single Lambda的出现并不罕见,因为100G四波光模块都配备了四组接收器和收发器,以在25Gb/s并行或波分通道内运行。这四个光信号要么进行光复用,要么通过并行光纤耦合到单根光纤以进行数据传输。如果不使用昂贵的光学元件,就无法实现这种布置。另一方面,100G lambda是一种经济高效的解决方案,可以以更低的成本实现更高的传输效率。满足此规范的光模块使用100G PAM4技术实现每波长100G传输,这种设计可通过将光接收器和发射器的数量从4个减少到1个来降低总体成本和光学复杂性。


100G单波对比100G四波

例如100GBASE-LR4、100G-CWDM4和100G-PSM4。100GBASE-LR4建议用于长达10km的延伸链路,该链路由单根光纤承载4个复用波长组成。然而,如果没有昂贵的密封封装来实现最佳的激光温度控制,就无法容纳具有LAN WDM的紧密间隔的波长。


现在让我们继续讨论第二个选项,即100GBASE-CWDM4。此选项在波长间隔方面更好,但此配置无法实现超过2km的连接。第三个选项,即100GBASE-PSM4。该选项使用4对光纤和1310nm波长进行数据传输,因此可以解决与多波长激光器相关的复杂性。100GBASE-PSM4是一个不错的选择,但只能考虑长达500m的链路。


现在让我们将100G单波纳入讨论。100G单波系列中包含的三种常见光模块是100GBASE-LR (100G-LR)、100GBASE-FR (100G-FR) 和100GBASE-DR。这些光模块设计用于从主机接收电信号(采用4 x 25G配置),并具有DSP,可使用PAM4调制转换接收到的信号,而不是使用NRZ信号的PSM4、LR4或CWDM4。PAM4信号在单一波长上的应用意味着单个激光器可用于传输完整的100G数据流。该网络基础设施消除了对并行光纤或WDM的需求,从而减少了所需的光学组件(例如接收器和发射器)的数量。100G单波技术的设计更加简单,光学元件的数量显著减少,降低了制造成本。100G Lambda MSA已经认识到,单个100G光通道的成本比四个通道25G的成本至少低40%。


易飞扬单波100G光模块

100GBASE-DR支持长达500m的链路,而100GBASE-FR和100GBASE-LR则分别支持2km和10km。对应的易飞扬产品有100G QSFP28 DR1/FR1和LR1光模块,包括III-V族和硅光两种版本。同时,易飞扬还有基于EML版本的100G QSFP28 BIDI LR1和ER1,可传输10km和40km。

 

不仅如此,易飞扬还推出了基于SFP56-DD封装的100G单波光模块,包括100G SFP56-DD FR1/LR1和ER1,满足2km,20km及30km的传输需求,适用于数据中心、5G通信网络等多种应用场景。

 


400G网络中的100G单波

100G Single Lambda技术非常有吸引力,因为它降低了将基础设施升级到400G的成本,同时也为未来开辟了新的可能性。事实上,该技术用于将400G信号分解为4×100G,而不是NZR的8×50G。单通道100G还降低了400G QSFP-DD光模块的制造成本。100G Lambda可以通过降低400G模块的结构复杂性来简化从100G到400G的过渡。同时,通过减少光纤数量也将带来巨大的节约。