查看:
4898
|
回复:
14
|
关于232电路疑问 用到的朋友欢迎探讨
|
|||
|
发表于2017-06-23 20:51:07
|
只看该作者
1#
电梯直达
上面两个电路图应该都比较权威,一个是STC厂家技术手册 第2脚接VCC 一个是232芯片技术手册接的GND,网上电路也是都有接VCC或者GND,那么有大神知道这两种电路的区别在哪里吗?感谢 |
|||
|
发表于2017-06-24 00:15:27
|
只看该作者
2#
没看到区别, V+ 不是都接电容到VCC吗, V- 都接了电容到GND,都一样哦。
|
|||
|
发表于2017-06-24 01:24:29
|
只看该作者
3#
嗯 一模一样的 没区别
|
|||
|
发表于2017-06-24 09:05:59
|
只看该作者
4#
第2脚的电容 一个是接的VCC 一个接的GND
|
|||
|
发表于2017-06-24 09:06:22
|
只看该作者
5#
第2脚的电容 一个是接的VCC 一个接的GND
|
|||
|
发表于2017-06-24 11:06:20
|
只看该作者
6#
你看错了吧,两个图是一样的
|
|||
|
发表于2017-06-24 14:53:48
|
只看该作者
7#
这个是淘宝卖的232模块 看芯片第二脚的电容接GND了,手册上是接VCC |
|||
|
发表于2017-06-24 21:35:59
|
只看该作者
8#
MAXIM的图中箭头所指不是2脚,是6脚。 TB的山寨板有问题。
|
|||
|
发表于2017-06-24 22:04:57
|
只看该作者
9#
前面一张图确实配错了 实在抱歉 这个就是接地的 不知道和232尾椎有关系还是怎么 实际是用接GND或者VCC都可以用 但是不知道其他原因 想了解一下 |
|||
|
发表于2017-06-24 23:17:15
|
只看该作者
10#
232,3232 等等不同名称厂家,不一定相同,参考厂家给的PDF用就行了,既然不是同一个一模一样的芯片,何必去比较 就算脚位定义不同都很正常,人家内部结构就不一样。 |
|||
|
发表于2017-06-25 00:39:02
|
只看该作者
11#
我也遇到这一个问题了。2脚的V+,用SP3232的厂家PDF,里面是直接电容到底, 但是网上很多的MAX232的芯片或者其他的232电平转换芯片,2脚的V+ 是接到VCC的。 没有搞懂原理是怎样的。我用SP3232、2脚的V+ 电容接地,实测可以用 坐等大神出现解答 |
|||
|
发表于2017-06-25 10:12:06
|
只看该作者
12#
淘宝卖的 焊接就是max232 只是想搞明白到底区别在哪里 以及后期采购232芯片 应该注意型号等等细节
|
|||
|
发表于2017-06-25 11:29:54
|
只看该作者
13#
淘宝山寨货加了各种tvs各种保护表示痛不欲生,max232买正品的,按手册来配,妈妈再也不用担心我的电路板了。
|
|||
|
发表于2017-07-03 12:31:24
|
只看该作者
14#
V+和V-是用来产生RS-232电平的,一个是+5.5V一个是-5.5V,所以两个电容是滤波用,电容另一头接地是对的,接VCC就没什么意义了。
|
|||
|
发表于2017-07-05 09:28:40
|
只看该作者
15#
手册说明 要求接VCC 也不知道其中原因 好像接VCC或者GND都可以用
|
|