查看: 18019
回复: 15
风扇交流电机调速控制器
KK
1
主题
4
回复
发表于2016-10-31 22:46:51 | 只看该作者
1# 电梯直达

智能交流风扇控制器

1      作品简介

这个作品实现对家用的交流风扇实现无极调速,可根据自身感受调节转速,使风扇吹出最舒适的风。特别适用于昼夜温度变化时,根据温度变化调节风扇转速,使其一直吹出舒适的风。

设计该作品的原因是家里的风扇是60w的,平时用最低档的时候风也很大,吹得很不舒服,特别是到半夜的时候开了风扇又感觉冷,不开又热,非常纠结。就想能不能在风扇档位的基础上再进行调速,吹出微风,所以决定设计这个作品。

该作品预计实现以下功能:

1.      适配常用的家用3档风扇,功率在100W以内,也支持带电动摇头的。

2.      可控制切换档位,每个档位都可调速。

3.      可设置定时开启和定时关闭。

4.      可设置低于某个温度关机和高于某个温度开启,也可设置低于某个温度降低转速。

5.      可通过手机控制和参数设置。




 

1.1   作品实物图:

  

    

  

2      作品亮点

1.      实现风扇速度的无极调速。

2.      定时开关机和定温开关机。

3.      OLED液晶显示。

4.      手机终端控制。

3      系统构架图

4      原理图

1.      最小系统原理图

2.      WIFI模块电路和温湿度传感器电路

3.      OLED和按键电路

4.      可控硅电路和过零检测电路

5.      电源部分电路选取了一个AC220VDC5V的模块(单价¥4.5),简化了这部门电路。

5、材料清单(BOM列表)

1

STM32F103C8T6

http://www.szlcsc.com/product/details_9243.html

2

ESP-12F

http://www.szlcsc.com/product/details_84052.html

3

AC220VDC5V模块

 

4

SPX3819

http://www.szlcsc.com/product/details_42690.html

5

MOC3021

http://www.szlcsc.com/product/details_5663.html

6

MAC97A

http://www.szlcsc.com/product/details_8865.html

7

SN74LVC1G14DCKR

http://www.szlcsc.com/product/details_36716.html

8

EL817

http://www.szlcsc.com/product/details_44086.html

9

DHT11

 

6PCB实物图

7、软件部分

       软件部分感谢@独钓千古愁,此部分的设计由他完成。

        软件框图如下:

    

8、作品演示

  调速的演示视频如下:

 http://www.iqiyi.com/w_19ruez2365.html

9、总结

       先在此感谢立创商城主办了此次大赛,让我有机会参加比赛,尝试了我人生的第一次,第一次画PCB、第一次打样PCB。在整个设计过程中,特别是PCB打样完成后,拿到PCB实物,发现了一些问题,在此总结一下。具体有以下几点:

1.      时间规划没安排好,到目前为止只完成了控制器的1个档位的调速功能,计划的手机APP控制风扇没完成。

2.      作品的结构没考虑好,等到pcb和外壳拿到手才发觉外观上不合理,需要修改。

3.      画PCB的封装没检查好,焊接时才发觉有些元器件焊接不了。

4.      对电路的原理没理解透,器件选型没选正确,特别是可控硅的阻容吸收电路选型选错了。

 

老酒
3
主题
101
回复
发表于2016-11-01 09:21:16   |  只看该作者
2#
同行,顶一个
老酒
3
主题
101
回复
发表于2016-11-01 09:33:01   |  只看该作者
3#

我之前考虑风扇已经有定时旋钮,因此不需要做定时功能。还有你用的双光耦技术不能用于商用哦,否则官司很难打:

[发明授权] 一种获取可控硅过零同步信号及触发控制方法 -200510018270.6;100388625 

有权
 
著录变更
 

香橙批
4
主题
20
回复
发表于2016-11-01 09:54:54   |  只看该作者
4#
如果把MOC3021换成内置过零触发的光耦,就可省去过零检测的电路和代码了。
尹铭
0
主题
8
回复
发表于2016-11-01 10:00:44   |  只看该作者
5#

我怎么看这个电路需要过零监测吗??有什么用??

也不能实现无级变速啊,~~可以无级变速怎么要那么多个可控硅

可控硅触发的C26又有什么用途?

KK
1
主题
4
回复
发表于2016-11-01 21:52:21   |  只看该作者
7#
香橙批 发表于2016-11-01 09:54:54  4# 如果把MOC3021换成内置过零触发的光耦,就可省去过零检测的电路和代码了。
使用这个光耦有一个问题,程序上无法控制控制可控硅的导通角,只能控制关断或打开一个半波,那么在实际使用时,风扇就只能实现三种状态:关闭、半速、全速。
KK
1
主题
4
回复
发表于2016-11-01 21:54:34   |  只看该作者
8#
老酒 发表于2016-11-01 09:21:16  2# 同行,顶一个
多谢支持。
KK
1
主题
4
回复
发表于2016-11-01 22:20:46   |  只看该作者
9#
尹铭 发表于2016-11-01 10:00:44  5# 我怎么看这个电路需要过零监测吗??有什么用??也不能实现无级变速啊,~~可以无级变速怎么要那么多个可控硅可控硅触发的C2...

1、过零检测是为了知道交流电的过零点,以此为基准来控制可控硅的导通角。

2、调速原理是调压控制,通过调节作用在电机上的电压来调速。

3、多个可控硅是为了适配常用的3档风扇,可以切换档位运行。另外预留了一个可控硅控制摇头电机。

4、C26的电路是来源于芯片资料中的推荐电路,我还没理解透,好像是作为阻容保护电路使用的。    

尹铭
0
主题
8
回复
发表于2016-11-03 08:50:07   |  只看该作者
10#
KK 发表于2016-11-01 22:20:46  9# 1、过零检测是为了知道交流电的过零点,以此为基准来控制可控硅的导通角。2、调速原理是调压控制,通过调节作用在电机上的电压...
既然有档位了,那就不用PWm调速,只要开和关了,既然不需要PWM调速的,那过零监测也没用了啊
枯凡
2
主题
13
回复
发表于2016-11-03 09:58:04   |  只看该作者
11#
尹铭 发表于2016-11-03 08:50:07  10# 既然有档位了,那就不用PWm调速,只要开和关了,既然不需要PWM调速的,那过零监测也没用了啊

是因为最低档位的风力还是太大了。所以才弄调速的!

DF104D
2
主题
49
回复
发表于2016-11-03 15:10:00   |  只看该作者
12#

如果是斩波移相的话

wifi甚至MCU都被会干扰死

智易捷物联
8
主题
353
回复
发表于2016-11-05 16:45:18   |  只看该作者
13#
按电路,应该不止是3档,最少是50档
远山
0
主题
7
回复
发表于2016-11-07 14:09:32   |  只看该作者
14#
交流电机用可控硅调速,好象在低速档有噪声也不平稳吧。真正的风扇无极调速,是要用直流无刷电机,这样的产品早就在卖了。
一本道君
1
主题
252
回复
发表于2021-06-22 20:18:37   |  只看该作者
15#
老酒 发表于2016-11-01 09:33:01  3# 我之前考虑风扇已经有定时旋钮,因此不需要做定时功能。还有你用的双光耦技术不能用于商用哦,否则官司很难打:[发明授权]一种...
专利中电路不够简洁,lz电路省了几个电阻,差异巨大,有可能构成侵权吗
OQQO
0
主题
3
回复
发表于2021-09-15 17:16:48   |  只看该作者
16#
这个专利是不是过期了,我也正在做一个单片机控制交流电机无级调速,在打板调软件,我是商用,不敢用这个电路,用的别的电路