查看:
2813
|
回复:
0
|
CH554使用ISD51进行在线仿真实例
|
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-10-23 14:36:31
|
只看该作者
1#
电梯直达
使用ISD51仿真的优点:
1、无需额外硬件; 2、可以存在于最终产品中,ISD51免费使用; 3、串口可继续用于通信,或printf()打印调试。 使用ISD51仿真的缺点: 1、使用软件断点程序运行速度相对较慢; 2、若其他和ISD51系统中断优先级一样或更高,系统就不能再设置断点或单步执行,默认状态ISD51中断函数优先级为0; 3、仅能ISD51中断和全局中断全部打开时ISD51才能生效,如此,也可以使ISD51在程序运行时停止工作。 支持功能: 基本硬件调试功能都能支持,如:变量监视,设置断点等。 使用方法: 1、将ISD51.A51和ISD51.H加入项目工程; 2、初始化串口,配置合适的波特率,最后必须使能全局中断; 3、选择合适的ISD51初始化函数; ISDinit():初始化并运行用户程序,如果KEIL与单片机通信成功,程序就会立即终止运行 ISDwait():初始化ISD51并一直等待KEIL连接上 ISDcheck():周期性检查ISD51连接 4、编译用户程序烧录到单片机内; 5、在KEIL -> option for target -> DEBUG 设置选择ISD51 In-system Debugger,在setup里设置与ISD51串口初始化相对应的串口波特率。 6、点击DEBUG按钮进入硬件调试模式。 ISD51接口函数可在KEIL帮助文档中查到。
图1 ISD51配置设置 波特率与COM口根据需要自己设置,因为IDS51为动态配置连接,所以ISD51 Identification 信息可以忽略。 例子下载:
CH554系列单片机测试板免费申请请转至:http://club.szlcsc.com/article/details_4145_1.html ①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|