结果:找到"100G相干光模块",相关内容1000条
  • 100GQSFP28PSM4光模块详细解析
  • 在100G光模块中,QSFP28是最常见的一种光模块,因其具有端口密度高、功耗低和成本低等优势,成为了100G网络的主要封装方式。而在100G短距离传输方案(500M-2KM)中,100GQSFP28PSM4光模块是更具性价比的100G数据中心解决方案。本文易天光通信(ETU-LINK)将重点介绍100GQSFP28PSM4光模块。一、100GPSM4标准100GPSM4标准由MSA(多源协议)组制定,该标准定义了在IEEE100G以太网规范之外提供一种通过单模光纤传输4个25Gbps波长的低成本解决方案,实现长距离数据中心间的互联,是专门针对传输距离为500M、2KM的网络应用所设计,目的...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G 发帖人:光纤模块 发帖时间:2022-07-06 10:04:00
  • 100GQSFP28ER4光模块的特性及连接方案
  • 100GQSFP28光模块具有高密度与低功耗的特性,不仅满足当前网络需求,同时还可为将来的网络拓展做准备,对大型数据中心来说是理想的光模块方案。它的标准主要是由IEEE与MSA两大组织定义,其中IEEE定义了SR4、LR4、ER4、ZR4的标准。本期文章易天光通信(ETU-LINK)就来讲讲100GQSFP28ER4光模块。100GQSFP28ER4光模块符合QSFPMSA、IEEE802.3ba、100GBASE-ER4Lite和OTU4标准,“ER”表示超长距离(extendreach),在光信号通过APD光电探测器之前使用SOA放大,可通过单模光纤实现40km超长距离传输。采用WDM复...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G 发帖人:光纤模块 发帖时间:2022-05-14 15:22:00
  • QSFP28ZR4,100G长距离DCI的最佳选择
  • 随着100G以太网的发展成为趋势,对100G光模块的需求在增加,如今100G光模块在网络建设成本中所占的比重很大。在100G80kmDCI领域涌现出三种解决方案,分别是100G相干、100GPAM4DWDM和100GQSFP28ZR4。在上篇文章《100GDWDM光模块中的PAM4与相干技术》中,我们已经介绍过100G相干、100GPAM4DWDM的优劣,本文为大家介绍100GQSFP28ZR4光模块,并与前两项对比,探讨为什么QSFP28ZR4是100G长距离DCI的最佳选择。100GQSFP28ZR4介绍100GQSFP28ZR4光模块用于数据中心的交换机,路由器,传输设备等之间连接,并...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G PAM4 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-03-11 13:38:00
  • 易飞扬100GCFP2-DCO小封装相干光模块实现量产
  • [中国,深圳,2021年03月01日]全球光互连设计革新者——易飞扬,宣布其小体积、低功耗的100GCFP2-DCO数字相干光模块成功客户送样,已可大批量供货。易飞扬独立的100GCFP2DCO有ZR/MR/LH三个版本,均采用紧凑型CFP2封装和成熟的16nmDSP。其中ZR模式可传输距离120km,功耗小于17W;MR模式的典型功耗为18W。其发射端光信噪比都大于35dB,优于OpenZR+MSA规定的32dB要求。ZR模块接收端光信噪比容限在误码率为4E-3的时候,光信噪比容限典型值为17dB;LH模块在误码率等于2E-2时,光信噪比容限典型值13dB。接收端OSNR容限(1、2不带E...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-03-01 18:01:00
  • 可涵盖大多数光网络的相干光学解决方案
  • 为什么需要相干光学解决方案?在过去的30年,数据传输从建立初期的每秒10Mbit铜缆以太网到最先进的每秒千兆位的相干光学网络,传输速率一直在发展。在同一时期,业界将每个网络接口的速度提高了100,000倍,相当于每年增加1.46倍的速度。随着下一代互连技术的继续推动,网络行业在未来30年内不可能以每个接口100,000倍的速度继续发展。当接近互连速度的物理极限时,未来每波长传输将达到100EB。幸好,并不需要每个接口都达到EB级,客户最需要的是在未来五年内为物理线路提供更具成本效益且易于部署的400G、800G和1.6T网络接口。高速互连的每位成本每年必须继续下降,这是互连解决方案提供商必须...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-12-25 16:36:00
  • 100G光模块FEC功能是什么?
  • 光模块的两个重要发展趋势是提高传输速率和延长传输距离,但是随着传输速率的提高,信号的传输距离会受到很多因素的限制,比如色度色散、非线性效应、偏振模色散等,这些因素会限制传输速率和传输距离同时提升。为降低这些不利因素的影响,行业专家提出了向前纠错功能,简称FEC(ForwardErrorCorrection)。下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下什么是100G光模块FEC功能。FEC是一种误码纠错技术,它的出现是为了解决发射端的光信号在传输过程中部分信号被扰乱,导致接收端出现误判的问题。光信号在传输时被扰乱,接收端可能会把“1”信号误判成“0”信号,或将“0”信号误判成“1”信号。...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-12-11 17:38:00
  • 100G数据中心,是使用并行还是复用光模块?
  • 100GQSFP28PSM4和100GQSFP28CWDM4都作为100G数据中心中距离的传输方案,而它们两者采用的技术却大不相同,100GQSFP28PSM4采用的是并行技术,而100GQSFP28CWDM4采用的是复用技术,这两者的差异在哪里呢?下面易天光通信就给大家介绍下。并行是“parallel”的中文翻译,并行光纤方案是当前数据中心扩容的重要方式。从机架之间的多模并行方案到中长距离的并行单模方案,并行光模块技术的优势在于在发射端采用单个激光器和四个集成调制器(比如PSM4模块)将光信号分为四路耦合至光纤链路之中,单个模块成本低且可靠性高。但是缺点是需要很多光纤,传输距离变长之后,光...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-11-02 18:27:00
  • 100GQSFP28CWDM4光模块介绍及应用
  • 如今网络吞吐量和带宽需求的日益增长,100G高速率光模块的需求也随之增长。IEEE组织针对100G网络制定了两种光模块标准:100G SR4 QSFP28和100G LR4 QSFP28。但在实际应用中,由于上述光模块的传输距离无法全覆盖数据中心的传输距离需求,这两种标准无法以最节省成本的方式部署数据中心。因此,CWDM4 MSA组织制定了传输距离为2 km的100G CWDM4 QSFP28标准。100G CWDM4 QSFP28是由CWDM4 MSA组织在2014年公布的标准,它是基于单模粗波分复用(CWDM)技术的100G传输模式,符合这种标准的100G CWDM4 QSFP28光模块...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-10-27 17:48:00
  • 关于100G光模块,你想知道的都在这里
  • 为了适应AI、深度学习、大数据计算等业务的规模部署,数据中心网络开始向100G甚至更高速率迈进。在100G网络的建设过程中需要使用大量的100G光模块,其成本占总建设成本比例较高,那么我们应该如何选择更具性价比的100G光模块呢?接下来,易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下100G的光模块究竟有哪些,以及对应的特点和应用。100G光模块究竟是什么呢?顾名思义,100G光模块指的是传播速率达到100G,但是为了满足不同距离的100G互联场景,各大光模块的标准化组织为100G光模块制定了不同的标准。下面就给大家解释下不同标准的100G光模块的应用。一、100G光模块的应用1、短距离传输用...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-14 11:39:00
  • 100GCFP4光模块与100GQSFP28光模块,哪种更好?
  • 随着100G产业规模的扩大,光通信数据中心的提速发展,这是一个必然的趋势,100G光模块的成本也会相应降低,进而减小整个100G网络部署的成本。100G?QSFP28光模块首次出现是在2013年,经过近几年的发展,100G?QSFP28光模块已经衍生出多个类别,分别具有不同的光模块标准并适合不同的传输应用。100GCFP光模块又称100G客户端模块,是一种外形封装可插拔模块,支持热插拔。CFP系列光模块从推出到现在共经历了CFP、CFP2的发展,如今,CFP4光模块成功推出并受到广泛好评。5G中的G的全拼为Generation,5G即第五代通信。100G指光模块的数据速率。QSFP28与CF...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G CFP4 100G QSFP28 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-11-06 16:34:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: