结果:找到"2.4G功放芯片",相关内容1000条
  • 数字功放芯片
  • 数字功放芯片.pdf谢谢
  • 所属专栏: 器件替换 标签: 数字 发帖人:元基朱生 发帖时间:2024-04-20 19:10:00
  • 数字功放芯片
  • 数字功放芯片.pdf谢谢
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 数字 发帖人:元基朱生 发帖时间:2024-03-24 14:57:00
  • 2.4G无线收发芯片XL2407P产品特征介绍
  • XL2407P芯片是工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段,集成微控制器的的SOC无线收发芯片。该芯片集成射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持一对多组网和带ACK的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。容易过FCC等认证。XL2407P规格书v1.1a.pdf产品特征:●工作电压范围:2.5~3.6V●2Kx14bitsEPROM●128bytesSRAM●8层程式堆栈(Stack)●一组8位元上数计时器(Timer0)包含可程式化的频率预除线路●二组10位元下数计时器(Timer1,...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G 发帖人:xinlinggo 发帖时间:2024-03-08 14:49:00
  • 2.4G射频收发芯片XL2400P,收发一体,性能优异
  • XL2400P系列芯片是工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段的单片无线收发芯片。该芯片集成射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持一对多组网和带ACK的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。容易过FCC等认证。XL2400P是XL2400的升级版,性能更强。XL2400P规格书V1.0a.pdfXL2400P主要特性:●功耗较低发射模式(0dBm)工作电流13.7mA;接收模式工作电流12.3mA;休眠电流2uA。●节省外围器件支持外围4个元器件,包括1颗晶振和3个贴片电容;支持双层或单...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G 发帖人:xinlinggo 发帖时间:2024-01-08 10:11:00
  • AT2401C可以PINTOPIN完美代替RFAXISRFX2401C使用
  • 现代的无线通信中,射频设备的使用相当普及,而射频放大器在设备中起着至关重要的作用。在下面的介绍中我们简称“射频放大器”为“PA”。PA可分为高增益放大器、低噪声放大器、中-高功率放大器。它是各种无线发射机的重要组成部分。在发射机的前级电路中,调制振荡电路所产生的射频信号功率很小,需要经过一系列的放大一缓冲级、中间放大级、末级功率放大级,获得足够的射频功率以后,才能馈送到天线上辐射出去。为了获得足够大的射频输出功率,必须采用射频功率放大器。PA主流应用主要有ZigBee、无线传感网络、2.4GHz射频系统等其相关应用,应用的行业更是多不胜数。对于市场上很多工程来说,相对比较偏爱的PA芯片厂家可...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-11-05 11:39:00
  • SI24R2E升级版SI24R2H内置125K低频唤醒2.4G单发芯片
  • 据以上抬头所述,相信大家都对这款有源RFID首款内置125KHz的这芯片很感兴趣,但是今天在介绍这款芯片前,需要大家先属于我司前两代的SI24R2E/SI24R2F芯片,因为SI24R2H是在原有的产品上做迭代升级而来更新情况:1.Si24R2H在Si24R2F的基础上增加了Si3933的125KHz低频唤醒功能。2.烧录与Si24R2E一样,都是通过上位机直接配置,无需编程。3.Si24R2H可以外接NTC热敏电阻采集温度,偏差值±0.5℃。4.最大发射功率12dBm,睡眠电流300nA(2.4G部分)5.小尺寸5*5QFN32封装SI24R2H功能简述:·工作在2.45GHzISM频段·...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-08-06 17:05:00
  • 2.4G功放芯片——RFX2401C
  • 功放AT2401C替代RFX2401C2.4GHzCMOS工艺高效单芯片射频前端集成芯片产品介绍AT2401C是一款面向Zigbee,无线传感网络以及其他2.4GHz频段无线系统的全集成射频功能的射频前端单芯片。AT2401C是采用CMOS工艺实现的单芯片器件,其内部集成了功率放大器(PA),低噪声放大器(LNA),芯片收发开关控制电路,输入输出匹配电路以及谐波滤波电路。该芯片的常规应用主要包括工业控制自动化,智能家居和符合RF4CE协议的射频系统中。由于该芯片有非常优越的性能,高灵敏度和效率,低噪声,产品尺寸小以及低成本,使得AT2401C对于频率带宽内的应用而言成为完美的解决方案。AT2...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G 发帖人:动能世纪小张 发帖时间:2020-08-01 10:14:00
  • 国产AT2401C与进口RFX2401C功放芯片对比
  • AT2401C射频前端单芯片是采用CMOS工艺实现的单芯片器件具有高集成度。集成TX/RX收发器端口和天线端口、集成带谐波抑制的2.4GHz功率放大器(PA)、集成低噪声放大器(LNA)、集成发射/接收开关切换电路,这样可以大大提高发送速率同时抑制谐波干扰。AT2401C射频前端单芯片的功能控制逻辑电路非常简单,而且使用了少量的外围器件,可以非常方便系统的整体集成设计。AT2401C射频前端单芯片接收通道有低的2.7dB噪声系数,可以提供14dB信号增益,这样就可以把天线接收到的微弱射频信号放大,尽量减少噪声的引入,在应用系统中上实现了信号更好、数据传输效率更高。在阻抗为50Ohm的标准下,...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-05-29 13:55:00
  • 完美PIN对PIN兼容RFX2401C替换方案,2.4GPA前端射频功率放大器AT2401C太好用!
  • RFX2401C是2.4G频段的最常用PA之一,目前市面上已经大规模应用,但市场竞争越来越激烈,现在推出了RFX2401C替换方案,功放性能提升的同时,成本也大幅度降低,功放芯片AT2401C完全兼容RFX2401C超强性能PIN对PIN完全兼容。花了点时间,给大家归类下AT2401C的主要性能特点:-2.4GHzZigBee高效单芯片射频前端集成芯片全CMOS工艺-集成TX/RX收发器端口和天线端口-集成带谐波抑制的2.4GHz功率放大器-集成低噪声放大器-集成发射/接收开关切换电路-满足发射符合OQPSK调制标准的高线性信号的应用要求-低电压CMOS逻辑控制-所有端口的ESD保护电路-R...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: RFX2401C RFX2401C替换 2.4G 发帖人:dnsj052 发帖时间:2020-01-07 17:23:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: