结果:找到"485不能正常通信问题",相关内容1000条
- 打板回来地不通
- 上周打了一块开发板。地没拉线,是直接覆铜的。全程都是使用立创eda专业版。完成后,进行了DRC检查,全部通过。下单的时候还进行了第二次DRC检查,全部通过,完成下单。今天焊接完成后,测试发现有一部分的地是没有连通的。我不确定是我画板的问题还是立创EDA有bug。请问需要提供什么资料进行验证与排查?
- 所属专栏: PCB设计 标签: 立创eda 异常 网络不通 发帖人:xiaohuihui 发帖时间:2022-11-07 10:07:00
- 专业版原理图器件默认不显示值,pcb默认显示值
- 在使用专业版时,原理图添加的电容电阻和器件等默认不显示值,需要手动在属性中打钩。而在pcb中电容电阻却把值显示出来了,需要手动在属性中去掉。请问在哪里设置让他恢复正常。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 专业版 值显示不正常 发帖人:andylauren 发帖时间:2022-05-22 13:29:00
- AD10什么时候能打开LCEDA的文件啊?
- AD10什么时候能打开LCEDA的文件啊?打开后全是乱码。两个软件在什么条件下可以兼容?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 问题 发帖人:山姆大伯泉州599 发帖时间:2021-09-23 14:41:00
- 网页版,网络捕获,对正不正常BUG
- 版本为当前网页版本,操作设备网络为1mm,以及0.2mm出现的问题,鼠标中心点不能对准网络交叉点,自动捕获功能一直,辅助定位在一定的偏移位上,不能正常的辅助捕获在网络的交叉点上,使用了对齐功能来修正,还是歪的。。。。我需要的是对准网络交叉点来作为定位点,画出一条准确尺寸的线路,现在出现了不能准确定位到网络交叉点后,软件一直在辅助捕获一个有偏差的点上。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 网页版,网络捕获,对正不正常BUG 发帖人:邪恶会会 发帖时间:2020-08-16 04:56:00
- 在ubuntu20.04安装成功,执行失败
- 在ubuntu20.04安装成功,执行失败出现如下错误段错误(核心已转储)
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 问题 发帖人:科学顽童 发帖时间:2020-05-26 09:58:00
- 无法上传图片
- 这两天想在此论坛发几个帖子,但是始终无法上传图片和文件,每次选择好图片,点击确认后,总会弹出一个白色对话框提示上传失败,显示内容:{"code":200,"msg":null,"result":{"saveUrl":"https://clubimg.szlcsc.com/upload/postuploadimage/image/2020-04-18/B4D2EEBF11D26EE0810DE458F7C1531F_552.jpg","uploadIdStr":null}}寻求解决方法。
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 问题 发帖人:迷迷惘惘 发帖时间:2020-04-18 22:13:00
- 美信485CAN通讯VSPB331完胜还是.......
- 图片
- 所属专栏: 器件替换 标签: 485通讯芯片 发帖人:晓东pbus 发帖时间:2019-04-26 10:51:00
- 485不能正常通信问题
- 两能设备采用485进行通信,一台我的,一台别公司的,我的设备采用MAX3079E芯片(半工通信),匹配电阻120欧,上拉和下拉电阻测试过1K,3。3K,10K等测试过,两台设备单独使用串口调试工具都能正常接收发送数据,但就是两台设备之间不能正常通信,用示波器查看AB信号,波形正常。请问是什么问题导致的不能通信,谢谢!
- 所属专栏: 技术交流 标签: 485不能正常通信问题 发帖人:LUWB 发帖时间:2017-08-18 11:52:00
- 试用2天EDA,问题
- 1.PCB封装设计时,焊盘的对齐有问题。网格大小为1mm,栅格尺寸0.1mm,ALT键栅格0.1mm.采用吸附。下图的PIN4和PIN17的垂直坐标都是1.2mm,但从图像看,怎么都不整齐。这是什么原因呢?2.PCB覆铜极度不方便,使用实心填充,就没办法区分网络。使用覆铜的方式,那个边框好讨厌。如果在同一层要覆铜好几个网络的话,就麻烦了。3.画实心填充和覆铜时,无法设置光标的最小行程。无发固定45度转角等。4.PCB时光标的最小行程要能设置,才好LAYOUT。每次覆铜时画错一点,都要重来。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 问题 发帖人:致新科技工程师 发帖时间:2017-08-12 11:47:00
返回