结果:找到"5G光模块",相关内容1000条
  • 5G时代的光模块趋势
  • 5G时代的到来,对光网络行业产生了重大影响,为光模块创造了大量新的市场机会。5G将4G基带单元(BBU),无线电远程单元(RRU)和天线重构为集中式单元(CU),分布式单元(DU)和有源天线单元(AAU),从而确定5G网络将包括前传,中传和回传。这些变化对光模块提出了新的要求,以满足与5G网络架构中与关键链路相关的高带宽和距离要求。4G和5G网络架构的比较25G/100G光模块5G网络需要更高的基站/蜂窝站点密度,因此对高速率光模块的需求大大增加。25G/100G光模块是5G前传网络的首选解决方案。根据EJLWirelessResearch的一份报告,由于支持大规模MIMO5G网络的25G和...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 5G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-12-15 10:26:00
  • 5G通信光模块需要满足哪些条件?
  • 随着物联网、大数据和云计算技术的飞速发展,信息交互所需要的传输量呈现出爆炸式的增长,其中半导体激光器作为支撑光学通信发展的基础部件,其机构也在不断被优化,以满足现代通信的需求。5G基站相比4G基站而言发生了一些变化,从4G的BBU、RRU两极结构演进到5G的集中单元(CU)、分布单元(DU)和有源天线处理单元(AAU)的三级结构,进而衍生出前传、中传、回传3个网络。5G的概念提出后,对光模块的需求大幅度增加,这个需求主要体现在两个方面,一方面是对光模块数量上的需求,除了传统前传和回传的光模块需求,现在在中传环节也需要增加新的光模块;另一方面是对光模块速率的需求,4G前传和回传所用到的是10G...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 5G 25G 100G 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-11-05 16:59:00
  • 揭秘5G承载网技术及光模块类型
  • 5G商用,承载先行,相比5G基站,5G承载必须先一步进行规划和建设。5G承载网一般分为城域接入层、城域汇聚层、城域核心层/省内干线,其中各层设备之间需要依靠光模块实现互连。下面易天光通信就给大家介绍下5G承载网技术以及所需用到的光模块。5G承载技术5G时代的承载网络可分为前传、中传、回传三部分,由于中传和回传对于承载网在网络切片、组网灵活性等方面的需求一致,因此中回传可采用统一的承载方案。一、5G前传技术与光模块1、5G前传技术(1)光纤直连:用于组建树形、点到点网络。但由于消耗的光纤资源过多的缺点,所以适用于AUU至DU光纤资源丰富的场景。(2)无源CWDM:用于组建点到点网络。该技术的优...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 5G 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-09-28 17:46:00
  • 盘点5G网络中回传光模块的类型
  • 自2020年我国5G商用正式启动以来,国内运营商加快5G网络建设步伐,逐步在全国开通增强移动宽带业务并加快拓展5G+垂直行业应用,其新型业务特性和更高指标要求对承载网络架构及各层技术方案均提出了新的挑战。光模块是5G网络物理层的基础构成单元,广泛应用于无线及传输设备,其成本在系统设备中的占比不断增高,部分设备中甚至超过50~70%,是5G低成本、广覆盖的关键要素。下面易天光通信(ETU-LINK)跟大家盘点下5G中回传所需要的光模块。1、25G中传光模块25Gb/s双纤双向灰光模块光模块采用SFP28封装形式,工作波长为1310nm,传输距离长达40KM。2、50GPAM4QSFP28光模块...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 5G 25G 50G 100g 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-08-26 17:40:00
  • 50G光模块在5G中的应用
  • 目前,5G已经开启商业化进程,但复杂的承载方案导致对应的承载光模块种类也随之增加。对5G前传而言,在速率方面,AAU在引入eCPRI协议标准后,前传25G速率已经成为各设备厂家的标准,也正因如此,承载网络的速率会根据各层的收敛比来考虑速率标准,最后得出中传用50G速率的光模块是最具性价比的选择。至于为什么要采用WDM和BIDI技术,是因为考虑到光纤铺设的难度,采用这两种技术可以提高现有光纤的利用率。现阶段,50G和25G光模块是移动、联通、电信承载网建设中接入层的最主要需求。其中25G双纤双向光模块生产链已经很成熟了,但是50GPAM4光模块在国内还处于报批阶段,其标准还在制定的过程中。5G...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 50G 25G 5G 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-23 18:30:00
  • 【50GSFP56光模块】助力5G网络建设,实现高效互连方案
  • 50G光模块指传输速率为50Gbps/s的光模块,其封装类型采用SFP56。是10G和100G以太网络连接标准的重要衔接者,50Gbps每通道技术将会成为未来400Gbps以太网标准的基础,后面将实现50Gbps来替代现有的10Gbps速率。5G时代将会大规模采用50G光模块,仅在5G前传领域25G/50G光模块的需求量将达到千万级别,同时中传领域也是新的增长点。而基于单模光纤传输的50G光模块主要集中在电信领域:为节省5G部署成本,结合25Gbps的基础速率,5G中传回传的汇聚层会用到少量的50GSR光模块。接下来,易天光通信继续为大家介绍50GSR光模块的特点。50GESFP56SR光模...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 50G,SFP565G 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-06-28 16:44:00
  • 运营商引领5G建设,光模块市场量价齐升
  • 5G开启,运营商引领新基建2019年6月6日,工业和信息化部向中国电信、中国移动、中国联通和中国广电发放5G商用牌照,正式宣告5G时代到来。当前政策提速信号明显,建站预期规模不断提高,运营商资本开支迎来上升通道。2020年3月6日,中国移动发布2020年5G二期无线网主设备集中采购公告,总需求为23.21万站。3月13日,中国联通、中国电信联合采购25万个5G基站主设备。按照每个基站20万元底价计算,三大运营商的两次采购就是千亿规模投资,而光模块约占5G资本开支的4.6%,如此大手笔,显然将提振包括光模块在内的5G行业链。数据来源:公开资料整理三大运营商主要采用光纤直驱与无源波分两种方式实现...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 5G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-05-09 14:10:00
  • 新基建拉动光模块订单2020年大概率迎来高景气周期
  • 最近,5G“爆发式”建设消息不断传来。受益于5G网络建设以及数据中心市场需求回暖,易天(ETU-LINK)相信,光模块行业也将迎来了高景气周期。3月13日,央视报道,中国联通、中国电信联合采购25万个5G基站主设备。中国联通、中国电信力争在今年三季度提前完成全年5G建设计划。而根据计划,双方在2019年建设的基站只有约8万个。3月6日,中国移动发布了2020年5G二期无线网主设备集中采购公告,共涉及28个省、自治区、直辖市,总需求为23.21万站。2019年,中国移动按计划建成5万个基站。也就是说,相对于2019年,中国移动、联通和电信组成的联合体采购规模扩大到原来的三四倍。按照20万元每个...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 5G 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-04-27 18:29:00
  • 5G袭来,助力光模块市场重返巅峰
  • 5G时代袭来,让原本因全球4G基本部署完成后开始下滑的光模块市场重返巅峰,2019-23年CAGR有望达到11.5%。在过去的2019年,整体光模块市场规模达到约67亿美元,其中电信产品占比44.9%,数通产品(应用于数据中心和企业网)占比50.2%。2023年则有望达到46亿美元,4年CAGR11.5%。预计2021年巅峰时期,国内5G所需光模块市场规模有望达到69亿元人民币,25G光模块占比76.2%。根据网络架构,CU(centralunit,集中单元)与DU与宏基站的比例为1:6:48。其中一个DU与CU连接需要4支光模块,为50G/100G。CU与汇聚层以及核心网相连需要200G/...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 5G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-04-02 17:54:00
  • 5G建设光模块市场规模预测
  •   2018年全球光通信器件市场规模达108.4亿美元,同比2017年增长9.0%,预计2022年将达到141.47亿美元,全球光通信市场正处于高速发展期。移动互联网、物联网、云计算和三网融合等新型应用的发展功不可没。  在光器件产业链,根据研究中心数据,2018年全球光器件行业市场规模103亿美元,同比微增0.98%,受益于数据中心资本开支的增加和5G大规模的资本开支增加,预计2019-2021年行业增速分别为7%、16%、9%。  光模块作为光通信系统的核心器件,近年来随着光通信技术的发展和进步,光通信网络和设备投入的大幅增长,全球光模块市场发展迅速,2018年全球光模块市场规模达63亿...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 5G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-03-24 16:13:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: