结果:找到"AD无损转PADS",相关内容654条
- 原理图转PADS网表.asc格式问题
- 技术人员好,我发现一个新问题,也不知道算不算是问题,请大家帮忙看看。我用立创EDA绘制了一张原理图,就简单的两个元件U1,U2。原理图中,器件="S-8261DAI-M6T1U",封装="SOT-23-6".我转换为PADS格式的.asc网表,PADS里面的封装为“SOT-23-6”,当我导入过去的时候,PDAS提示:Can'tfindpartTypeitem<S-8261DAI-M6T1U>。我就奇怪了,我的封装不是SOT-23-6吗,为什么会提示找不到S-8261DAI-M6T1U。于是,我改封装库,器件=“SOT-23-6”,封装="SOT-23-6".导入到PADS,就不...
- 所属专栏: 原理图设计 标签: asc文件转换 网表转换 PADS网表 发帖人:繁华落尽的江湖 发帖时间:2024-04-10 09:23:00
- 单片机仿真
- 请问大家立创可以进行单片机仿真吗,我想做一个基于51单片机和AD转换器的数据采集系统,不知道能不能实现
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 单片机 AD转换 仿真 发帖人:起早贪黑 发帖时间:2023-05-01 01:04:00
- 请问嘉立创SMT后发货包装标准是什么?
- 同样一个问题投诉了至少三次,两年时间,到现在还是没有解决。第一次,2021年9月份,SMT完成后,收到后,发现板子上有多个电容变形,发现是包装的时候把两个板子元器件对着元器件放,相互挤压形成的,于是给嘉立创反馈,提出问题,希望以后能够解决。虽然嘉立创把问题推给了快递,但是态度也比较积极,也说要进行改进。第二次,2023年2月底,同样还是因为电容收到挤压,而且破损了。投诉后,售后直接就说嘉立创没问题,把问题推给快递,还有个原因是客户没有花钱定制包装。说我没花钱定制包装我认的,但是我认为说快递不好一点都不合理,如果是快递不好的话,首先外包装应该会损坏,可是外包装都是好的,打开外包装内部包装也是好...
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: SMT 包装 损坏 发帖人:闲青 发帖时间:2023-03-08 15:56:00
- padsvx2.4原理图导出AD出错
- 图片
- 所属专栏: 技术交流 标签: pads vx2.4原理图导出AD出错 发帖人:WEIYUAN 发帖时间:2023-03-06 22:06:00
- 一份写得不错的PADS教程
- 晶片中心PCB制作pads软体使用者手册CICPCBFabricationPADSUserManual国研院晶片中心,李莉娥PADS/PCB问题客户咨询系统www.cic.org.twPADS_DM.pdf原文件链接
- 所属专栏: PCB打样 标签: PADS 发帖人:Atommann 发帖时间:2021-08-20 18:29:00
- 铺铜问题(板子从AD转为LCEDA)
- 如下图所示:当选择全填充铺铜时,下图23.3V和JT直接连接到了铺铜GND。使用网格铺铜时,一切正常。并且B层铺铜也正常。板子由AD9转为LCEDA。TOP层怎么改,才能使用全填充。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 铺铜 AD转LCEDA 发帖人:zpf199156 发帖时间:2020-12-01 10:39:00
- ALLEGRO转PADS,一键搞定
- ALLEGRO转PADS,一键搞定。如有需要请联系我,深圳核兴电子科技有限公司部门:硬件部姓名:邹艳群邮箱:mike@allegropads.com手机:13713880023(微信同号)地址:深圳市宝安区新安五路82号麒景龙基大厦5楼502A效果图:
- 所属专栏: Layout布线 标签: ALLEGRO转PADS 发帖人:核兴电子科技 发帖时间:2020-08-25 16:46:00
- PADS软件,文本在禁止布线层和丝印层都有
- 我用的PADS9.5,然后在PCB上放置了文本,文本属性如下图:然后,在下单助手里面,在禁止布线层会有我放置的文本,但是文本属性里层我只放在了丝印层啊???请问有知道是什么原因吗???,PADS里面好像没有禁止布线层。
- 所属专栏: PCB打样 标签: PADS 发帖人:Y346500452 发帖时间:2020-05-29 11:35:00
- 请问,LCEDA可以加入导入PADS文件吗?以前都是用PADS的
- 如题,希望有这个功能,因为很喜欢里面画的库文件
- 所属专栏: PCB设计 标签: LCEDA PADS 发帖人:弹吉他的跑来搞EDA 发帖时间:2018-12-31 09:45:00
- 各路大神请问AD的PCBDOC文件如何无损转换PADS文件
- 请问AD的PCBDOC文件如何无损转换PADS文件,网上通用的方法和PADS自带的转换软件转换后都会有些损坏,向知道如何无损转换谢谢
- 所属专栏: 原理图设计 标签: AD无损转PADS 发帖人:改革大帝 发帖时间:2018-09-06 11:50:00
返回