结果:找到"AI,语音识别,人脸识别,AI语音系统架构,实验教程",相关内容950条
  • 【实验教程16】AI语音人脸识别(会议记录仪/人脸打卡机)-AI人脸图像采集
  • CC3200AI实验教程——疯壳·开发板系列AI人脸图像采集人脸图像采集硬件部分主要由CC3200和MT9D111摄像头组成。摄像头主要是作为人脸采集部分,CC3200则作为主控制核心。如图1.0.1所示为MT9D111摄像头模组的实物图。图1.0.1MT9D111摄像头模组图1MT9D111摄像头模组及其外围的原理图,如图1.0.2所示。图1.0.2MT9D111及其外围原理图图2其中SDA为I2C数据、SCK为I2C时钟、PWDN摄像头工作状态选择、PCLK像素点的时钟、MLKIN是主时钟、RESET复位引脚、VD为列同步信号、HD为行同步信号、D0-D7摄像头的并行数据口。使用IAR打...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: AIAI图像采集, 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-12 15:37:00
  • 【实验教程14】AI语音人脸识别(会议记录仪/人脸打卡机)-AI人脸系统架构​
  • AI语音人脸识别教程——疯壳·开发板系列AI人脸系统架构AI人脸识别系统由7大块组成,分别是摄像头、CC3200、串口调试助手、路由器、公网、服务器、数据库以及百度AI组成。AI人脸识别系统的系统架构如图1.0.1所示。图1.0.1AI人脸识别系统架构图1串口调试助手向CC3200发送指令,CC3200执行相关指令并且返回执行信息。例如设备注册时,串口调试助手向CC3200发送设备注册指令,CC3200接收到指令,返回接收成功指令到串口调试助手,并且把用Authkey进行TEA加密的注册数据包通过WiFi传输到服务器,服务器接收到指令后验证通过该设备是第一次注册,并且返回一个使用Authke...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: AIAI 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-12 10:58:00
  • 【实验教程12】AI语音人脸识别(会议记录仪/人脸打卡机)-语音采集
  • CC3200AI实验教程——疯壳·开发板系列语音采集音频采集板卡主要运用的是TI官方的方案TLV320AIC3254音频编解码器+TPA2012D2RTJ功率放大器,如图1.0.1为语音采集主板的实物图。图1.0.1语音采集主板的实物图图1TLV320AIC3254(有时也称为AIC3254)是一款灵活的低功耗,低电压立体声音频编解码器,具有可编程输入和输出,PowerTune功能,完全可编程的miniDSP,固定的预定义和可参数化信号处理模块,集成PLL,集成LDO和灵活的数字接口,支持I2C和SPI。TLV320AIC3254的内部结构,如图1.0.2所示。图1.0.2TLV320AIC...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: AI采集, 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-11 14:11:00
  • 【实验教程11】AI语音人脸识别(会议记录仪/人脸打卡机)-AI语音系统架构
  • CC3200AI实验教程——疯壳·开发板系列AI语音系统架构AI语音识别系统的系统架构如图1.0.1所示。图1.0.1AI语音系统结构用户通过语音采集板卡采集到在驻极体端的语音,通过I2S接口传送到CC3200,CC3200通过wifi把采集到的语音信号发送给服务器,服务器再使用百度AI语音识别的API把语音信号传送到百度AI的服务器上;当语音识别成功后,百度AI返回识别后的字符串给到服务器,服务器又再一次通过wifi把识别到的字符串回传给CC3200,CC3200把收到的字符串,通过12864液晶屏显示出来。文件下载请点击:【1】AI语音系统架构.pdf
  • 所属专栏: 技术交流 标签: AIAI 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-11 11:18:00
  • 【实验教程8】AI语音人脸识别(会议记录仪/人脸打卡机)-PWM
  • CC3200AI实验教程——疯壳·开发板系列PWMPWM(PulseWidthModulation)即脉冲宽度调制。PWM运用非常的广泛,大到航天飞船,小到便携式USB风扇都可以见到PWM的身影。许多MCU的定时器均带有PWM模式,CC3200也不例外。1.1寄存器CC3200通用定时器支持PWM模式。在PWM模式下,定时器被配置为一个24位的减计数器,初始值在GPTMTnILR和GPTMTnPR寄存器中进行定义。在该模式中,PWM频率和周期是同步事件,这样可以消除毛刺。PWM模式可以通过向寄存器GPTMTnMR中的TnAMS位写入0x01,TnCMR位写入0x00,TnMR位写入0x02。...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: AI PWM 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-09 15:01:00
  • 【实验教程7】AI语音人脸识别(会议记录仪/人脸打卡机)-中断
  • AI语音人脸识别实验教程——疯壳·开发板系列中断接口数据传送控制方式有查询、中断和DMA等,中断是重要的接口数据传送控制方式。中断控制分为全局和局部两级,全局中断由NVIC控制,局部中断由外设控制。嵌套向量中断控制器NVIC支持多个内部异常和多达240个外部中断。从广义上讲,异常和中断都是暂停正在执行的程序转去执行异常或中断处理程序,然后返回原来的程序继续执行。从狭义上将,异常由内部事件引起,而中断有外部硬件产生。异常和中断的处理与子程序调用有相似之处,但也有下列本质区别:什么时候调用子程序是确定的,而什么时候产生异常和中断时不确定的。子程序的起始地址由调用程序给出,而异常和中断程序的起始地...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: AI 中断 NVIC 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-09 11:51:00
  • 【实验教程6】AI语音人脸识别(会议记录仪/人脸打卡机)-串口
  • AI语音人脸识别实验教程——疯壳·开发板系列串口串行接口分为异步串行接口和同步串行接口两种。异步串行接口统称为通用异步收发器(UART)接口,同步串行接口有SPI和I2C等,同步串行接口除了包含数据线外,还包含时钟线。本次实验中我们使用的是UART,也就是异步串行通信接口。UART的相关标准规定了接口的机械特性、电气特性和功能特性等,UART的电气特性标准包括RS-232C、RS-422、RS-423和RS-485等,其中RS-232C是最常用的串行通信标准。RS-232C是数据终端设备(DTE)和数据通信设备(DCE)之间串行二进制数据交换接口技术标准,其中DTE包括微机、微控制器和打印机...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: AI,串口, 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-08 17:13:00
  • 【实验教程4】AI语音人脸识别(会议记录仪/人脸打卡机)-GPIO
  • AI语音人脸识别实验教程——疯壳·开发板系列GPIOGPIO全称GeneralPurposeInputOutput即通用的输入输出,是所有控制器里必备的资源,CC3200的所有数字引脚和部分模拟引脚均可作为通用的输入输出引脚(GPIO)使用,CC3200把GPIO分为三个组,分别是GPIOA0、GPIOA1、GPIOA2、GPIOA3,每一组GPIO有8个引脚,引脚分配如表1.0.1所示:表1.0.1CC3200引脚分配表表1根据功能引脚配置的不同,CC3200最多可以有27个GPIO,且所有的GPIO引脚均具有中断功能,触发的方式支持电平触发和边沿触发(上升沿和下降沿),不仅如此,所有的G...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: AI,GPIO, 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-08 15:03:00
  • 【实验教程3】AI语音人脸识别(会议记录仪/人脸打卡机)-芯片简介
  • CC3200AI实验教程——疯壳·开发板系列CC3200简介随着工业4.0时代的到来,物联网(IOT)作为这个时代最基本也是最重要的技术,变成各路传统半导体制造商的香饽饽,蓝牙、WiFi以及Zigbee等技术迎来大爆发。作为目前唯一能够连接物与互联网的无线通信技术,WiFi技术也就显得愈加重要。CC3200是美国德州仪器公司(TI)针对无线连接SimpleLinkWi-Fi和物联网(IoT)解决方案最新推出的一款MCU,同时也是业界第一个具有内置Wi-Fi的MCU,CC3200采用高性能ARMCortex-M4内核,主频为80MHz,高达256KB的RAM,64KB的ROM用于存放设备初始化...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: AI,芯片, 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-08 11:39:00
  • 【实验教程2】AI语音人脸识别(会议记录仪/人脸打卡机)-系统测试
  • AI语音人脸识别——疯壳·开发板系列系统测试拿到CC3200AI开发套件之后需要对设备进行注册,否则会无法使用AI功能,下面教大家对拿到的CC3200AI开发套件进行注册。发货时会会给予每一个套件唯一的32位注册ID码以及唯一32位的设备PN码。首先使用手机打开疯壳官网www.fengke.club并且登录(如未注册请先注册),在最下面一栏中切换到“个人”,如图1.0.1所示。图1.0.1个人界面在个人界面下,选择我的设备——》添加设备,如图1.0.2所示。图1.0.2“我的设备”界面此刻会出现一个填写框要求填写32位的注册ID码,把提供的32位ID码输入进去,如图1.0.3所示。图1.0....
  • 所属专栏: 技术交流 标签: AI 测试 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-05 18:41:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: