结果:找到"AI,语音识别,人脸识别,加解密,数据协议",相关内容1000条
  • 【实验教程16】AI语音人脸识别(会议记录仪/人脸打卡机)-AI人脸图像采集
  • CC3200AI实验教程——疯壳·开发板系列AI人脸图像采集人脸图像采集硬件部分主要由CC3200和MT9D111摄像头组成。摄像头主要是作为人脸采集部分,CC3200则作为主控制核心。如图1.0.1所示为MT9D111摄像头模组的实物图。图1.0.1MT9D111摄像头模组图1MT9D111摄像头模组及其外围的原理图,如图1.0.2所示。图1.0.2MT9D111及其外围原理图图2其中SDA为I2C数据、SCK为I2C时钟、PWDN摄像头工作状态选择、PCLK像素点的时钟、MLKIN是主时钟、RESET复位引脚、VD为列同步信号、HD为行同步信号、D0-D7摄像头的并行数据口。使用IAR打...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: AIAI图像采集,实验教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-12 15:37:00
  • 【实验教程15】AI语音人脸识别(会议记录仪/人脸打卡机)-加解密及数据协议
  • CC3200AI实验教程——疯壳·开发板系列加解密及数据协议在《AI人脸系统架构》一节中,我们提到AI设备与服务器之间的通信协议及TEA加密。这一节主要来讲解一下TEA加密另附上《AI设备通信协议》。使用IAR打开AI_OCR工程,在工程中找到TEA.c,并打开其关联的头文件GeekTEA.h,可以见到如图1.0.1所示的在本工程中用到的与TEA加解密相关的函数。图1.0.1TEA加解密相关函数图1由于加密前需要传递加密缓冲区大小的形参,故在加密前需要先调用获取加密缓冲区的大小的函数getEncryptSize(),其函数内容如图1.0.2所示。图1.0.2getEncryptSize()函...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: AI 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-12 14:15:00
  • 【实验教程14】AI语音人脸识别(会议记录仪/人脸打卡机)-AI人脸系统架构​
  • AI语音人脸识别教程——疯壳·开发板系列AI人脸系统架构AI人脸识别系统由7大块组成,分别是摄像头、CC3200、串口调试助手、路由器、公网、服务器、数据库以及百度AI组成。AI人脸识别系统的系统架构如图1.0.1所示。图1.0.1AI人脸识别系统架构图1串口调试助手向CC3200发送指令,CC3200执行相关指令并且返回执行信息。例如设备注册时,串口调试助手向CC3200发送设备注册指令,CC3200接收到指令,返回接收成功指令到串口调试助手,并且把用Authkey进行TEA加密的注册数据包通过WiFi传输到服务器,服务器接收到指令后验证通过该设备是第一次注册,并且返回一个使用Authke...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: AIAI系统架构,实验教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-12 10:58:00
  • 【实验教程13】AI语音人脸识别(会议记录仪/人脸打卡机)-语音传输与解析显示
  • CC3200AI实验教程——疯壳·开发板系列语音传输与解析显示TLV320AIC3254支持I2C和SPI接口,这里用到I2C对TLV320AIC3254的寄存器进行配置,用IAR打开AI_ASR里面的工程,如图1.0.1所示为CC3200初始化I2C部分代码。图1.0.1初始化I2C部分代码图1对TLV320AIC3254的初始化函数,如图1.0.2所示。图1.0.2TLV320AIC3254初始化图2通过该函数可以设置设备的ID、采样位数、采样速率、音频通道、音频输出以及音频输入的增益。本次实验使用UDP连接的方式进行通信。使用CC3200配置为UDP模式的代码如图1.0.3所示。图1....
  • 所属专栏: 技术交流 标签: AI传输,析显示 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-11 16:20:00
  • 【实验教程12】AI语音人脸识别(会议记录仪/人脸打卡机)-语音采集
  • CC3200AI实验教程——疯壳·开发板系列语音采集音频采集板卡主要运用的是TI官方的方案TLV320AIC3254音频编解码器+TPA2012D2RTJ功率放大器,如图1.0.1为语音采集主板的实物图。图1.0.1语音采集主板的实物图图1TLV320AIC3254(有时也称为AIC3254)是一款灵活的低功耗,低电压立体声音频编解码器,具有可编程输入和输出,PowerTune功能,完全可编程的miniDSP,固定的预定义和可参数化信号处理模块,集成PLL,集成LDO和灵活的数字接口,支持I2C和SPI。TLV320AIC3254的内部结构,如图1.0.2所示。图1.0.2TLV320AIC...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: AI采集,实验教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-11 14:11:00
  • 【实验教程9】AI语音人脸识别(会议记录仪/人脸打卡机)-WIFI-UDP网络通信
  • CC3200AI实验教程——疯壳·开发板系列WIFI-UDP网络通信UDP是UserDatagramProtocol的简称,中文名是用户数据报协议。在网络中它与TCP协议一样用于处理数据包,与TCP不一样的是,UDP是一种无连接的协议,UDP只能是尽可能地传输到目的地,所以UDP也是具有一定的不可靠性。那么为什么还会存在UDP呢?因为在早期的网络开发中,人们发现一些简单的网络通信不需要经过TCP复杂的建立关系,而且过多的建立TCP连接,会造成很大的网络负担,而UDP协议可以相对快速的处理这些简单通信。如表1.0.1所示为UDP组成结构。表1.0.1UDP的组成结构表1CC3200支持多种基于...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: AI,WIFI-UDP,网络通信 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-09 16:49:00
  • 【实验教程8】AI语音人脸识别(会议记录仪/人脸打卡机)-PWM
  • CC3200AI实验教程——疯壳·开发板系列PWMPWM(PulseWidthModulation)即脉冲宽度调制。PWM运用非常的广泛,大到航天飞船,小到便携式USB风扇都可以见到PWM的身影。许多MCU的定时器均带有PWM模式,CC3200也不例外。1.1寄存器CC3200通用定时器支持PWM模式。在PWM模式下,定时器被配置为一个24位的减计数器,初始值在GPTMTnILR和GPTMTnPR寄存器中进行定义。在该模式中,PWM频率和周期是同步事件,这样可以消除毛刺。PWM模式可以通过向寄存器GPTMTnMR中的TnAMS位写入0x01,TnCMR位写入0x00,TnMR位写入0x02。...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: AI PWM 实验教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-09 15:01:00
  • 【实验教程6】AI语音人脸识别(会议记录仪/人脸打卡机)-串口
  • AI语音人脸识别实验教程——疯壳·开发板系列串口串行接口分为异步串行接口和同步串行接口两种。异步串行接口统称为通用异步收发器(UART)接口,同步串行接口有SPI和I2C等,同步串行接口除了包含数据线外,还包含时钟线。本次实验中我们使用的是UART,也就是异步串行通信接口。UART的相关标准规定了接口的机械特性、电气特性和功能特性等,UART的电气特性标准包括RS-232C、RS-422、RS-423和RS-485等,其中RS-232C是最常用的串行通信标准。RS-232C是数据终端设备(DTE)和数据通信设备(DCE)之间串行二进制数据交换接口技术标准,其中DTE包括微机、微控制器和打印机...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: AI,串口,实验教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-08 17:13:00
  • 【实验教程4】AI语音人脸识别(会议记录仪/人脸打卡机)-GPIO
  • AI语音人脸识别实验教程——疯壳·开发板系列GPIOGPIO全称GeneralPurposeInputOutput即通用的输入输出,是所有控制器里必备的资源,CC3200的所有数字引脚和部分模拟引脚均可作为通用的输入输出引脚(GPIO)使用,CC3200把GPIO分为三个组,分别是GPIOA0、GPIOA1、GPIOA2、GPIOA3,每一组GPIO有8个引脚,引脚分配如表1.0.1所示:表1.0.1CC3200引脚分配表表1根据功能引脚配置的不同,CC3200最多可以有27个GPIO,且所有的GPIO引脚均具有中断功能,触发的方式支持电平触发和边沿触发(上升沿和下降沿),不仅如此,所有的G...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: AI,GPIO,实验教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-08 15:03:00
  • 【实验教程3】AI语音人脸识别(会议记录仪/人脸打卡机)-芯片简介
  • CC3200AI实验教程——疯壳·开发板系列CC3200简介随着工业4.0时代的到来,物联网(IOT)作为这个时代最基本也是最重要的技术,变成各路传统半导体制造商的香饽饽,蓝牙、WiFi以及Zigbee等技术迎来大爆发。作为目前唯一能够连接物与互联网的无线通信技术,WiFi技术也就显得愈加重要。CC3200是美国德州仪器公司(TI)针对无线连接SimpleLinkWi-Fi和物联网(IoT)解决方案最新推出的一款MCU,同时也是业界第一个具有内置Wi-Fi的MCU,CC3200采用高性能ARMCortex-M4内核,主频为80MHz,高达256KB的RAM,64KB的ROM用于存放设备初始化...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: AI,芯片,实验教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-08 11:39:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: