结果:找到"CAD,导入CAD板图",相关内容1000条
  • 导入AD文件后,不能相关联问题
  • 将AD工程里的原理图和pcb图导入立创EDA后,然后两个库文件都提取了,之后在原理图中更新PCB文件,pcb图中的元器件大部分都变得旋转方向了,变得乱七八糟的,AD原文件想AD软件中相关联导入更新都是没有问题的。
  • 所属专栏: PCB设计 标签: AD PCB 原理 发帖人:快乐向前 发帖时间:2022-08-01 10:42:00
  • CAD技巧:50个技巧
  • CAD技巧:50个技巧1、文字镜像如何设置转动与不转动A、在镜像前,输入MIRRTEXT指令B、输入新值0代表不转动;输入新值1代表转动C、MIRRTEXT指令完成后,输入MI镜像指令就OK了2、CAD的版本转换A、CAD高版本可以打开所有低版本的图纸B、CAD低版本不可以打开高版本的图纸C、高版本转成低版本的方法,直接点击另存为,将文件类型可以改成任意的低版本D、将低版本转换成高版本,就比较复杂了,需要第三方软件,也就是版本转换器3、CAD默认保存文件为低版本A、在绘图界面输入OPB、点击打开和保存选项卡C、在文件保存-另存为处选择低版本就可以了4、多段线的合并方法A、输入PE指令B、选择...
  • 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: CAD 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-03-25 11:43:00
  • CAD技巧:47个快捷键
  • 终于知道为什么别人用CAD总比我快了,原来他们早就掌握了这些实用的CAD技巧,还没看完我就默默地转了,总有用得到的时候。0147个快捷键1.创建直线的快捷方式是L+空格2.创建圆的快捷方式是C+空格3.创建圆弧的快捷方式是A+空格4.创建矩形的快捷方式是REC+空格5.创建点的快捷方式是PO+空格6.创建单行文本的命令是DT7.创建多行文本的命令是MT8.创建填充的命令是H9.将已经画出的线段延伸到某一线段EX+空格10.将已经画出的矩形倒圆角F+空格11.修剪绘图过程中多余的线TR+空格12.修改文本ED+空格13.移动命令是M+空格14.旋转命令的快捷方式是RO+空格15.偏移命令的快捷...
  • 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: CAD技巧 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-03-25 11:41:00
  • 相见恨晚的50个CAD技巧,都是诚意!
  • 1、文字镜像如何设置转动与不转动A、在镜像前,输入MIRRTEXT指令B、输入新值0代表不转动;输入新值1代表转动C、MIRRTEXT指令完成后,输入MI镜像指令就OK了2、CAD的版本转换A、CAD高版本可以打开所有低版本的图纸B、CAD低版本不可以打开高版本的图纸C、高版本转成低版本的方法,直接点击另存为,将文件类型可以改成任意的低版本D、将低版本转换成高版本,就比较复杂了,需要第三方软件,也就是版本转换器。3、CAD默认保存文件为低版本A、在绘图界面输入OPB、点击打开和保存选项卡C、在文件保存-另存为处选择低版本就可以了4、多段线的合并方法A、输入PE指令B、选择需合并的一条线,输入...
  • 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: CAD技巧 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-03-24 09:13:00
  • 面板打印图纸之CAD文件如何导出1:1的PDF
  • 经常有小伙伴们导出的PDF尺寸不是1:1的,大部分都是CAD导出的,也有AD导出的或者solidworks导出DWG格式的。这些软件都是可以导出尺寸为1:1的PDF的,如果没有找到,建议可以百度搜索下。还有一个文字的问题,因为每个人电脑安装的字体不一样,可能A发给B,B就会替换字体了,所以最好文字要转成曲线。CAD的文字转曲线的命令是TXTEXP,在菜单栏里面是ET扩展工具-文本工具-分解成线,当然可能有些版本没有这个功能。下面小编说下CAD图纸怎么导出尺寸比例1:1的PDF1.首先点击菜单栏:文件-打印2.打印的选项设置一下:打印机选择为PDF图纸尺寸改个大点的,能把全部图形导出来的,勾选...
  • 所属专栏: 立创面板定制 标签: 面打印 CAD PDF 发帖人:面板打印 发帖时间:2022-01-24 16:03:00
  • 怎么把导入的CAD圆圈做成测试点
  • 请教下怎么把空心的圆圈做成实心的圆圈??另外我原理图中,要怎么表达这个实心圆的封装?
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: CAD,CAD 发帖人:Evanboys 发帖时间:2022-01-17 21:54:00
  • pcb导入图片
  • 请问一下导入一个图片文件到EDA里面,变成两部分(图片和元件),怎样把他们合并成一个图片呢???
  • 所属专栏: PCB设计 标签: pcb 发帖人:Polariss 发帖时间:2021-08-23 01:46:00
  • 导入板框
  • 我现在想导入板框进PCB板中,但是只能导进一个图层,不知道怎么样才能正确的导入图层
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 怎么框进不同 发帖人:jiamswei 发帖时间:2018-05-04 19:18:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: