结果:找到"CNC",相关内容27条
  • CNC加工老是弹刀过切,如何控制?
  • 01加工中常见的弹刀过切问题在加工中,经常会在转角位出现弹刀而导致过切的现象,如果采用合理的刀具和加工方法,是可以将弹刀的机会降低的。弹刀位与加工过切02问题分析及对策如下图所示,A图是刀具在加工较平坦位置时的状态,当加工到B位急停,准备反向加工时,由于惯性作用,刀具会产生变形,从而造成在B位较直身位处弹刀过切。弹刀图示刀具变形量的关系式:由上面公式中,我们可知,影响刀具变形的主要因素有三个:L-装刀长度D-刀具直径P-刀具所受的作用力L-装刀长度由公式可知,刀具的变形量与装刀长度是3次方的关系,同样直径的刀具,当长刀增加一倍,其变形量将会增大3倍。在加工时,尽可能缩短装刀长度,以减低弹刀风...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: CNC加工 机械加工 弹刀 过切 嘉立创CNC 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-23 15:59:00
  • 【专业知识】直线导轨的几种安装方法!
  • 随着高精密的直线导轨在工业自动化中运用的广泛性,掌握一定的安装技巧是很有必要的,掌握好正确的安装直线导轨的方法,提高导轨的使用寿命与使用精度。在无侧向定位装配面的安装中为确保从动侧滑轨与基准侧滑轨间的平行度。一、使用安装基准面安装方法先使用装配螺丝将直线导轨底部基准面大概固定于床台底部装配面,再用虎钳将滑轨侧边基准面逼紧床台侧边装配面,以确定滑轨位置后,使用扭力扳手,一定的扭力按顺序锁紧固定螺丝,将滑轨底部基准面逼紧床台底部装配面。二、从动侧直线导轨的安装1、直线块规法将直线块规置于两支直线导轨间,使用千分量表校准直线块规,使之与基准侧滑轨之侧边基准面平行,再依直线块规校准从动侧滑轨,从动轨...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: CNC加工 直线导轨 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-25 16:05:00
  • 【机械加工】CNC加工塑料制品有哪些注意事项?
  • 在CNC塑料加工过程中,需要注意以下几个重要事项:气泡处理:塑料与固化剂混合时可能会产生气泡。如果条件允许,应使用抽真空机来去除气泡。如果没有真空机,可以通过减少固化剂的添加量来减少气泡的产生。粘模问题:为了避免塑料粘模,需要在开模前对模型进行适当处理。如果模型表面粗糙或设计复杂,应仔细打磨光滑并清洁,然后均匀涂上脱模剂。产品变形:根据产品的大小和复杂度选择合适的塑料硬度。小件或精细产品可以使用较软的塑料,硬度在10-20度之间,这样便于脱模且不会损坏细节。固化剂用量:固化剂的加量应根据温度调整。气温较高时,应减少固化剂的用量。固化剂过多会使模具变硬变脆,而用量不足则会延长操作时间。材料选择...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: CNC加工 塑料 塑胶 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-20 09:34:00
  • 3D打印与CNC有什么区别?
  • 目前手板加工主要有CNC机加工,3D打印,复膜,快速模具等等。不同的加工方式适用于不同的机壳/零部件生产,我们需要针对零部件特性选择合适的加工方式。今天我们来说一下CNC机加工和3D打印之间的区别。首先3D打印是一种增材技术,CNC机加工是一种减材技术,因此它们在材料方面就有很大不同。1.材料上的差异3D打印的材料主要有液态树脂(SLA)、尼龙粉末(SLS)、金属粉末(SLM)、石膏粉末(全彩打印)、砂岩粉末(全彩打印)、线材(DFM)、片材(LOM)等等。液态树脂、尼龙粉末和金属粉末占据了工业3D打印的绝大部分市场。而CNC机加工用的材料全部都是一块一块的板材,就是板状的材料,通过测量出零...
  • 所属专栏: 3D打印 标签: 3D打印 CNC 机械加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-13 16:27:00
  • 什么是CNC?
  • 一、什么是CNC?玩机械的不知道CNC是什么可说不过去,如果你有搞机械、玩机械的想法,如果你还不明白机械是怎么加工出来的,那么就跟着小编的来了解一下吧!所谓的机械加工,就是通过车、铣、刨、磨、镗、钻、电火花、剪板、折弯、激光切割等加工方式,把各种毛坯料加工成我们所需要的形状和精度尺寸,能完成这些加工的设备我们都可以称为机床。传统的机械加工都是用手工操作普通机床作业的,加工时用手摇动机械刀具切削金属,靠眼睛用卡尺等工具测量产品的精度的。点击图片即可观看视频而在普通机床的基础上,加入计算机数字控制技术,就叫数控机床。数控机床可以按照技术人员事先编好的程序自动对产品和零部件直接进行加工,也就是我们...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 嘉立创CNC 机械加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-02-26 15:02:00
  • 嘉立创CNC新定的设备到货了--2022-8月-01日
  • 基本快两个月没和大伙打打招呼,实在是因为怪不好意思的,因为CNC一期产能的问题,6月7月很多用户打电话给我说限单,拖期,客户体验不好,所以一直蹲着憋大招;终于,8月1日,二期的设备运到车间,CNC产能直接翻到一期的三倍,静置释放应力,电气配套,装机,调机,试机,大概8月中旬,这批设备产能能陆续投入生产,CNC限单的问题可以缓解,交期拖延的情况也会大幅减低,我们的目标就是极致交期,高性价比,加工时间能压缩尽量压缩,争取把cnc打样做得像pcb那么快速;先拍几张图给大家看看:机械手自动上下料加工
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: cnc 机加工 发帖人:嘉立创-明灯 发帖时间:2022-08-05 13:45:00
  • CNC加工中出现这些问题,你懂得怎么处理吗?
  • 小编今天总结了CNC加工中常见的六个问题,大家来看看都是怎样处理的?一、工件过切原因:1、弹刀,刀具强度不够太长或太小,导致刀具弹刀。2、操作员操作不当。3、切削余量不均匀。(如:曲面侧面留0.5,底面留0.15)4、切削参数不当(如:公差太大、SF设置太快等)。改善:1、用刀原则:能大不小、能短不长。2、添加清角程序,余量尽量留均匀,(侧面与底面余量留一致)。3、合理调整切削参数,余量大拐角处修圆。4、利用机床SF功能,操作员微调速度使机床切削达到最佳效果。二、分中问题原因:1、操作员手动操作时不准确。2、模具周边有毛刺。3、分中棒有磁。4、模具四边不垂直。改善:1、手动操作要反复进行仔细...
  • 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: CNC 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-05-04 11:13:00
  • CNC机加工工艺展示
  • CNC机加工工艺展示车削:即车床加工,车床加工主要用车刀对旋转的工件进行车削加工。在车床上还可用钻头、扩孔钻、铰刀、丝锥、板牙和滚花工具等进行相应的加工。车床主要用于加工轴、盘、套和其他具有回转表面的工件,是机械制造和修配工厂中使用最广的一类机床加工。铣削:铣削是以铣刀作为刀具加工物体表面的一种机械加工方法。铣床有卧式铣床,立式铣床,龙门铣床,仿形铣床,万能铣床,杠铣床。
  • 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: CNC机加工 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-04-08 14:58:00
  • CNC加工中心地址码中英文字母的含义您知道多少呢
  • 在cnc加工中心,一类用来实现刀具轨迹控制即各进给轴的运动,如直线/圆弧插补、进给控制、坐标系原点偏置及变换、尺寸单位设定、刀具偏置及补偿等,这一类功能被称为准备功能,以字母G以及两位数字组成,也被称为G代码。西尔普数控今天为大家整理了CNC加工中心常用G代码--功能--格式,有用的朋友建议收藏哦!另一类功能被称为辅助功能,用来完成程序的执行控制、主轴控制、刀具控制、辅助设备控制等功能。在这些辅助功能中,Txx用于选刀,Sxxxx用于控制主轴转速。其它功能由以字母M与两位数字组成的M代码来实现。CNC加工中心地址码中英文字母的含义您知道多少呢,一起来看:CNC加工中心常用G代码--功能--格...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: CNC加工 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-03-21 19:17:00
  • CNC加工中心程序代码大全,数控加工必备!
  • 数控机床的可编程功能分为两类:一类用来实现刀具轨迹控制即各进给轴的运动,如直线/圆弧插补、进给控制、坐标系原点偏置及变换、尺寸单位设定、刀具偏置及补偿等,这一类功能被称为准备功能,以字母G以及两位数字组成,也被称为G代码。另一类功能被称为辅助功能,用来完成程序的执行控制、主轴控制、刀具控制、辅助设备控制等功能。在这些辅助功能中,Txx用于选刀,Sxxxx用于控制主轴转速。其它功能由以字母M与两位数字组成的M代码来实现。1.常用G代码功能G00定位(快速移动)G01直线插补(进给速度)G02顺时针圆弧插补G03逆时针圆弧插补G04暂停,精确停止G09精确停止G17选择XY平面G18选择ZX平面...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: CNC加工 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-03-21 19:15:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: