结果:找到"DWDM",相关内容14条
- 从百兆到百G,DWDM光模块的演进
- DWDM(密集波分复用)技术通过在光纤上同时传输多个不同波长的光信号,实现多波长复用,提高光纤传输容量,是专为大容量、长距离传输而设计的光模块。随着5G通信的发展建设,DWDM由于其特性被广泛应用于5G前传和城域传输。为此,DWDM光模块也在不断发展,速率从100M、1G、10G、25G升级到现在的50G、100G,以及未来的400G,DWDM光模块已成为连接5G通信未来的关键组件。本文我们探讨易飞扬25G速率以下的DWDM光模块。低速SFPDWDM光模块易飞扬低速SFPDWDM光模块包含100M、1G及2.67G的单速率光模块和支持100Mbps至2.67Gbps的多速率DWDM光模块,均...
- 所属专栏: 技术交流 标签: DWDM光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2024-01-26 11:28:00
- 易飞扬非相干解决方案,突破长距离传输价格瓶颈
- 随着城域网流量的快速增长,数据中心互连DCI需要高容量的波分传输系统。而目前100GDWDM采用最多的还是相干解决方案,但由于相干光模块价格高昂、功耗高且无法互通,限制了其应用发展。因此,寻求更低成本的非相干DWDM解决方案,迫在眉睫。易飞扬针对这一需求,推出了多套非相干彩光整体解决方案。非相干解决方案具有更高的性价比和更低的功耗,同时能够实现更灵活的组网和扩展,还具有更强的兼容性,可以与其他厂商的设备互通,从而降低了组网和运维成本。以100G80km传输方案为例,易飞扬提供以下5种非相干DWDM解决方案。方案一100GQSFP28CS2×50GPAM4DWDM直接插入客户100GE交换机场...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 非相干,DWDM 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-12-25 16:00:00
- 基于PAM4调制的下一代DWDM光模块
- DWDM密集波分技术经历了越来越高的调制速率,包括1.25GNRZ,2.5GNRZ,10GNRZ以及25GNRZ,采用高阶调制PAM4的有50GPAM4和100GPAM4两种速率;以及当前非常具有竞争力的DWDM相干调制技术,主要面向200G和400G,以及未来的800G高带宽业务。PAM4DWDM光模块可插入嵌入式DWDM,可直接插入适当的数据中心路由器或交换机,无需单独的DWDM转换器平台,显著降低成本并简化部署和维护。此外,通过适当的色散补偿模块(DCM)和EDFA放大系统,可以将PAM4模块添加到现有的DWDM网络中以实现混合传输。基于PAM4高阶调制的下一代产品形态有:50G(1X...
- 所属专栏: 技术交流 标签: PAM4,DWDM 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-06-06 16:28:00
- 5G前传新势力——50GSFP56DWDM光模块
- DWDM光模块被广泛应用于电信、有线电视以及数据流量较大的数据中心,尤其是超大规模云服务提供商或者是多租户数据中心(托管型数据中心)。随着5G通信的发展建设,DWDM由于其波长间隔最窄,可以在一根光纤上复用更多的波长,节省更多光纤资源而被应用于5G前传。继25GSFP28DWDM光模块之后,采用50GPAM4高阶调制的50GSFP56DWDM光模块也已面世,即将投入5G前传使用。5G前传WDM解决方案目前5G前传使用的光模块速率为25G,随着移动运营商使用更宽的带宽(高达200MHz)和大规模MIMO技术(每个无线电单元(RU)多达64个发射和接收天线)升级无线电容量,将需要增加前传容量,采...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 5G前传 50G SFP56 DWDM 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-05-20 15:06:00
- 常用DWDM光器件究竟有哪些?(附解决方案)
- DWDM:DenseWavelengthDivisionMultiplexing(密集波分复用)是能组合一组光波长用一根光纤进行传送的技术。这是一项用在现有的光纤骨干网上提高带宽的激光技术。DWDM技术是光网络的扩展,DWDM的主要优势在于它独立于协议和传输速率,基于DWDM的网络可以在IP,ATMSONET,SDH和以太网中传输数据。本文介绍DWDM常用光器件,以及这些光器件的组合解决方案。DWDM系统通常有以下光器件:DWDM光模块、DWDMMUX/DEMUX、DWDMOADM和光放大器。DWDM光模块作为光模块中的一类,DWDM光模块和普通光模块一样,是光电信号转换的重要器件。DWMD...
- 所属专栏: 技术交流 标签: DWDM 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-03-22 16:29:00
- 400G可插拔光模块与相干DWDM结合实现长距离DCI
- DWDM和路由技术的结合是400G可插拔DWDM光模块长期合作的关键。相干DWDM产品准备与400G相干DWDM可插拔光模块的引入保持同步。本文将研究相干DWDM的演进,更深入地研究400GQSFP-DD相干DWDM可插拔光模块背后的细节,并探讨如何实现DWDM和路由技术的融合。相干DWDM发展在不到10年的时间里,DWDM模块取得了长足的进步,光器件变得越来越小,速率越来越高。它在同一时间段内速率增长了10倍:从2011年的40G增长到今天的400G,在不久的将来还会有800G的可插拔光模块出现。图1:相干DWDM模块的演变相干光学技术的引入是DWDM系统开发中最重要的创新之一。相干光学设...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 400G 数据中心 相干DWDM 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-01-28 11:04:00
- DWDM光模块知识扩展
- DWDM光模块属于密集波分复用技术,使用不同的波长将多个光信号复用进一根光纤内传送数据,该操作无需消耗任何功率。DWDM光模块是针对密集波分复用的光模块,它有45个通道可以选择(C17-C61),波长范围(1563.86~1528.77nm)。常见的DWDM光模块类型有:DWDMSFP、DWDMSFP+和DWDMXFP。由于DWDM光模块的通道间隔密集,适用于较远距离的大型光网络,如果您正在寻找长远距离的光模块并希望能有更好的可扩展性,易天光通信(ETU-LINK)的DWDM光模块是理想的选择。DWDM光模块的应用DWDM光模块可用于放大的DWDM网络、固定和可重构OADM的环型网络拓扑结构...
- 所属专栏: 技术交流 标签: DWDM光模块 DWDM中心波长 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-06-19 16:35:00
- 波分复用对比,CWDM、DWDM、CCWDM有何不同?
- 波分复用(WDM),包括CWDM(粗波分复用)和DWDM(密集波分复用)等。是指将多个不同波长的信号耦合在一条光纤上同时传输。它有复用和解复用器,复用器(MUX)在发送端将多个信号波长合在一根光纤中传输;解复用器(DEMUX)的在接收端将一根光纤中传输的多个波长信号分离出来。波分复用的主要目的是增加光纤的可用带宽,可在不需要铺设更多光纤的情况下通过WDM来扩容,因此被电信公司广泛采用。CWDM和DWDM有什么区别?波长间隔不同CWDM:波长间隔≥20nm,通常采用1470~1610nm的八个波段,间隔20nm,(易飞扬1260nm~1620nm)DWDM:波长间隔<10nm,通常采用1550...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 波分复用 CWDM DWDM CCWDM 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-06-12 11:24:00
- 【知识百科】DWDM光模块有哪些分类?有什么优势?应用在哪些方面?
- DWDM(DenseWavelengthDivisionMultiplexing)就是所谓密集波分复用技术,指的是一种光纤数据传输技术,这一技术利用激光的波长按照比特位并行传输或者字符串行传输方式在光纤内传送数据,而DWDM光模块正是结合了这种技术的光模块,它有40个常用通道可以选择。广泛应用于通信网络的不同领域,包括远距离骨干网、城域网(MAN)、居民接入网和局域网(LAN)等,今天我们将会一起分享学习DWDM光模块的相关知识。什么是DWDM光模块?DWDM光模块属于波分复用技术,使用不同的波长将多个光信号复用进一根光纤内,该操作无需消耗任何功率。DWDM光模块的通道间隔较小、需要额外的波...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 万兆多模光模块 DWDM光模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-26 16:24:00
- 如何区分WDM、CWDM、DWDM和CCWDM模块这四者的区别,各自有哪些优势?
- WDM是波分复用,分为DWDM和CWDM。WDM可以细分为CWDM(稀疏波分复用)和DWDM(密集波分复用)。CWDM的信道间隔为20nm,而DWDM的信道间隔从0.2nm到1.2nm,所以相对于DWDM,CWDM称为稀疏波分复用技术。DWDM是密集波分复用,波段间隔密集(0.4nm或0.8nm),波道数量多,技术要求高,主要使用在干线上,本地网和城域网也大量使用。单波道传输速率高,系统容量大。优势:DWDM光模块间隔较小、需要额外的波长控制器件,它的主要优势在于它是解决线路带宽扩容的最有效的方案。CWDM是粗波分复用,波道间隔宽(20nm),波道数量少(1200~1700nm波道宽度内分部...
- 所属专栏: 技术交流 标签: WDM CWDM DWDM CCWDM 易飞扬 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-20 15:21:00
返回