查看: 946  |  回复: 0
常用DWDM光器件究竟有哪些?(附解决方案)
专说光通信
281
主题
5
回复
发表于2021-03-22 16:29:43 | 只看该作者
1# 电梯直达

DWDM:Dense Wavelength Division Multiplexing(密集波分复用)是能组合一组光波长用一根光纤进行传送的技术。这是一项用在现有的光纤骨干网上提高带宽的激光技术。DWDM技术是光网络的扩展,DWDM的主要优势在于它独立于协议和传输速率,基于DWDM的网络可以在IP,ATMSONET,SDH和以太网中传输数据。


本文介绍DWDM常用光器件,以及这些光器件的组合解决方案。


DWDM系统通常有以下光器件:DWDM光模块、DWDM MUX/DEMUX、DWDM OADM光放大器


DWDM光模块

作为光模块中的一类,DWDM光模块和普通光模块一样,是光电信号转换的重要器件。DWMD光模块需要DWDM波分复用器配合应用,对应的波段通过合分波在一芯或一对光纤中实现大容量远距离通信传输。每个DWDM光模块都具有自己特定波长,采用DWDM技术,可大大节省光纤资源,而普通光模块不行。当今市场上多数为工作在100GHz和50GHz的DWDM光模块(DWDM SFP,DWDM SFP+,DWDM XFP等)。



DWDM Mux/Demux

DWDM多路复用器(Mux)将来自多个发射端的输出光信号进行组合,以在单个光纤上进行传输。在接收端,另一个DWDM解复用器(Demux)分离组合的光信号。DWDM复用器之间(在每个传输方向上)仅使用一根光纤。DWDM不需要在每对光模块中都使用一根光纤,而是允许多个光通道占用一条光缆。


 


AAWG

AAWG是DWDM多路复用器的一种。在光纤通信系统中,最早商用的DWDM多路复用器是由多个三端口的介质膜滤波器(TFF)串联而成,但是当信道数大于16时,基于TFF技术的DWDM模块因损耗太大,不能满足应用需求。然而,一个典型的DWDM系统,通常在单根光纤中传输40或者48个以上波长,因此需要更大端口数的复用/解复用器。串联结构的WDM模块会在后面端口累积太多功率损耗,因此需要采用并行结构,一次性对数十个波长进行复用/解复用操作。阵列波导光栅AWG就是这样一种光器件。AAWG是无热型AWG,主要实现16通道以上合波和分波功能。


DWDM OADM

在某些光网络传输接点上,经常需要把一些信号流从传输系统中分出来,或把某些信号流插进系统中,即“分插”。下图显示了1通道DWDM OADM,该OADM设计为仅分离或插入某一特定波长的光信号。从左到右,输入的复合信号分为两个分量:直通和分离。OADM仅分离蓝色的光信号流,分离出的信号流被传递到客户端设备的接收器,穿过OADM的其余光信号与新的插入信号流复用。OADM添加了一个新的蓝色光信号流,新的光信号流与直通信号相结合以形成新的复合信号。

 


光放大器

在上篇推文中,我们详细介绍了EDFA光放大器,是一种使用铒离子来作为增益介质的光纤放大器。光放大器可在很宽的波长范围内放大光信号,这对于DWDM系统应用非常重要。与CATV或SDH系统中使用的EDFA相比,DWDM系统中使用的EDFA有时也称为DWDM EDFA。

 


DWDM光传输网解决方案

如图所示是完整的DWDM系统解决方案:

 


1.不同波长的DWDM光模块将电信号转为光信号经DWDM MUX复用到一根光纤中进行传输;

2.后置放大器在光信号离开DWDM MUX后提高光信号的强度;

3.在远程位置使用DWDM OADM来分离和插入特定波长的光信号;

4.根据需要,可以在光纤跨度上使用中继放大器;

5.前置放大器在光信号进入DWDM DEMUX之前对其进行放大;

6.输入光信号被DWDM DEMUX分解为单独的DWDM波长。

7.各个DWDM光模块将光信号转为电信号传递到客户端设备。


使用DWDM系统可为大量数据提供带宽,随着技术的发展,DWDM系统的容量在不断增长,可以允许更短的间距,从而允许更多的波长。但是,DWDM也正在超越传输领域,成为具有波长供应和基于网状保护的全光网络的基础。随着技术的发展,DWDM系统可能需要更多高级组件才能发挥更大的优势。


本文转自:起浪光纤常用DWDM光器件究竟有哪些?(附解决方案)

【未经授权,禁止转载!】

【了解更多行业咨询,请关注公众号:起浪光纤】