结果:找到"DWDM光模块",相关内容1000条
- 从百兆到百G,DWDM光模块的演进
- DWDM(密集波分复用)技术通过在光纤上同时传输多个不同波长的光信号,实现多波长复用,提高光纤传输容量,是专为大容量、长距离传输而设计的光模块。随着5G通信的发展建设,DWDM由于其特性被广泛应用于5G前传和城域传输。为此,DWDM光模块也在不断发展,速率从100M、1G、10G、25G升级到现在的50G、100G,以及未来的400G,DWDM光模块已成为连接5G通信未来的关键组件。本文我们探讨易飞扬25G速率以下的DWDM光模块。低速SFPDWDM光模块易飞扬低速SFPDWDM光模块包含100M、1G及2.67G的单速率光模块和支持100Mbps至2.67Gbps的多速率DWDM光模块,均...
- 所属专栏: 技术交流 标签: DWDM光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2024-01-26 11:28:00
- 盘点5G网络中回传光模块的类型
- 自2020年我国5G商用正式启动以来,国内运营商加快5G网络建设步伐,逐步在全国开通增强移动宽带业务并加快拓展5G+垂直行业应用,其新型业务特性和更高指标要求对承载网络架构及各层技术方案均提出了新的挑战。光模块是5G网络物理层的基础构成单元,广泛应用于无线及传输设备,其成本在系统设备中的占比不断增高,部分设备中甚至超过50~70%,是5G低成本、广覆盖的关键要素。下面易天光通信(ETU-LINK)跟大家盘点下5G中回传所需要的光模块。1、25G中传光模块25Gb/s双纤双向灰光模块光模块采用SFP28封装形式,工作波长为1310nm,传输距离长达40KM。2、50GPAM4QSFP28光模块...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 5G光模块 25G光模块 50G光模块 100g光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-08-26 17:40:00
- DWDM光模块知识扩展
- DWDM光模块属于密集波分复用技术,使用不同的波长将多个光信号复用进一根光纤内传送数据,该操作无需消耗任何功率。DWDM光模块是针对密集波分复用的光模块,它有45个通道可以选择(C17-C61),波长范围(1563.86~1528.77nm)。常见的DWDM光模块类型有:DWDMSFP、DWDMSFP+和DWDMXFP。由于DWDM光模块的通道间隔密集,适用于较远距离的大型光网络,如果您正在寻找长远距离的光模块并希望能有更好的可扩展性,易天光通信(ETU-LINK)的DWDM光模块是理想的选择。DWDM光模块的应用DWDM光模块可用于放大的DWDM网络、固定和可重构OADM的环型网络拓扑结构...
- 所属专栏: 技术交流 标签: DWDM光模块 DWDM中心波长 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-06-19 16:35:00
- 40G数据中心网络布线之光模块应用研究
- 40G以太网在数据中心受到广泛欢迎,若要实现40G连接,有两种选择:①使用高速线缆DAC或者有源光缆AOC,它们适用于短距离连接,成本低,便于安装和维护。②使用光模块搭配跳线,适用于长距离连接。下面易天光通信来为大家讲解关于40G的网络布线。1-2、布线链路长度0.5~50米DAC通常用于机架中的连接,并且它将服务器和存储器连接到ToR交换机,高速线缆DAC可以实现高达7m-10m的链路长度,而AOC通常涉及到交换机与交换机之间的连接,链路长度可达50m。3、布线链路长度50~150米当链路长度超过50m时,需要使用40GSR4(EQ854X-3MCD01)光模块进行连接,MPO接口,与OM...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 40G光模块 单模光模块 多模光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-06-17 11:14:00
- 5G前传—25GDWDMSFP28光模块
- 在5G网络部署中,直连场景一般采用25G光模块,支持单纤和双纤双向这两种类型。而有源WDM应用场景采用的是25G彩色光模块,通常为25GCWDM和25GDWDM光模块。接下来,易天光通信ETU-LINK将在本文详细讲解25GDWDMSFP28光模块。25GDWDMSFP28光模块主要用于满足5G前传业务的需求,其器件采用EML+APD方案,最大速率高达25.78125Gbps,通过单模光纤传输距离最高可达10km。易天光通信的25GDWDMSFP28系列光模块支持C-band全波长(间隔0.8nm,即100GHz),广泛应用于25G以太网和CPRI/eCPRI。产品特征:◆采用可热插拔的SF...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 25G光模块 DWDM光模块 SFP28光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-06-06 16:58:00
- 什么是10GDWDMSFP+万兆波分光模块?
- 10GDWDMSFP+密集波分光模块,采用可热插拔的SFP+封装,最大速率高达11.3Gbps,选用EMLCOOLED发射激光器(比传统DFB激光器更适合于高速率、长距离的传输),双工LC光口,在单模光纤上传输距离最高可达80KM,带数字诊断监控功能。DWDMSFP+光模块特点◇全双工收发一体模块◇符合SFP+MSA、万兆以太网、CPRI、光纤通道、SONET/SDH和OTNOTU2e标准◇可选波长C61-C15通道:1528.77nm-1565.50nm(间隔0.8nm,C15-C61通道)◇传输距离最高可达20至80公里◇可选工作温度范围:商业级,扩展级,工业级◇电源电压3.3V◇符合R...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 10G光模块 DWDM光模块 SFP+光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-04-15 18:00:00
- 光模块是插在哪里的?
- 光模块是插在哪里的?具体设备:光端机,光纤收发器,交换机,光网卡,光纤路由器,光纤高速球机,基站,直放站等。一般传输设备的光口板都配置对应的光模块,详情请看以下内容视频光端机:一般采用1*9单模光模块,一些高清类的光端机也会采用SFP光模块光纤收发器:采用1*9与SFP光模块交换机:交换机会采用GBIC、1*9、SFP、SFP+、XFP、QSFP+、CFP、QSFP28光模块等光纤路由器:一般采用SFP光模块光纤网卡:采用1*9光模块、SFP光模块、SFP+光模块等光纤高速球机:采用SFP光模块基站:移动通信系统中,连接固定部分与无线部分,并通过空中的无线传输与移动台相连的设备。采用SFP、...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 光模块 SFP光模块 1*9光模块 SFP+光模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-09-03 18:53:00
- 25G以太网技术是如何诞生的?
- 数据中心对于以太网的需求,来自两个最重要的考量,一个是节能,一个是成本。40G光模块和100G光模块的价格过高、功耗过大,而10G光模块的速率又不能满足网络需求,所以25GSFP28光模块就在这样的情况下诞生了,正好弥补了这两者之间的不足,并且大大提高了端口密度、减少了网络部署成本,而且功耗也相对较低。今天我们来讲讲25G有什么优势?25GSFP28光模块就是传输速率是25G光模块,主要用于25G以太网和100G(4x25Gbps)以太网中,并且它能够提供最节能的方式来满足下一代数据中心网络日益增长的需求。IEEE802.3指定的25G以太网接口标准25G以太网技术的优势:最佳输入/输出(I...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 25G光模块 SFP28光模块 40G光模块 100G光模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-06-15 14:26:00
- 【知识百科】DWDM光模块有哪些分类?有什么优势?应用在哪些方面?
- DWDM(DenseWavelengthDivisionMultiplexing)就是所谓密集波分复用技术,指的是一种光纤数据传输技术,这一技术利用激光的波长按照比特位并行传输或者字符串行传输方式在光纤内传送数据,而DWDM光模块正是结合了这种技术的光模块,它有40个常用通道可以选择。广泛应用于通信网络的不同领域,包括远距离骨干网、城域网(MAN)、居民接入网和局域网(LAN)等,今天我们将会一起分享学习DWDM光模块的相关知识。什么是DWDM光模块?DWDM光模块属于波分复用技术,使用不同的波长将多个光信号复用进一根光纤内,该操作无需消耗任何功率。DWDM光模块的通道间隔较小、需要额外的波...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 万兆多模光模块 DWDM光模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-26 16:24:00
- 百科:光模块的参数有哪些?
- 在现代信息网络汇总,光纤通信占据着主导地位,随着网络的覆盖越来越广泛和通信容量的不断增加,通信链路的提升也是必然的发展,光模块在光通信网络中实现着光电信号的转换,是光纤通信的主要器件之一。但是,我们平时都说光模块,那么,光模块的参数有哪些?你知道吗?在本文中,易飞扬通信将给大家做详细的介绍。光模块经过了多年的发展,其封装方式也有了极大的变化,SFP、GBIC、XFP、Xenpak、X2、1X9、SFF、200/3000pin、XPAK、QAFP28等都是光模块封装类型;而低速率、百兆、千兆、2.5G、4.25G,4.9G,6G,8G,10G、40G、100G、200G甚至400G是光模块的传...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块 100G光模块 QSFP28光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-04-13 14:28:00
返回