结果:找到"EDA设计",相关内容986条
- 画红线那部分电路的作用是什么?
- 各位老哥,这个电路的功能是96V交流转直流,驱动直流电机,上面接96V交流,下面接直流电机,EMITTER接到了单片机,想请问一下,画红线那部分电路的作用是什么?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电路设计 电源设计 发帖人:维生素B2 发帖时间:2024-05-22 08:47:00
- 常见非标机械设计优化介绍
- 1.考虑不到形位公差:忽视形位公差,产品在实际使用中可能会出现配合不良、功能失效、寿命缩短等问题;例如,如果机械零件的形位公差控制不当,就可能导致装配困难、运动卡滞或产生过大的噪音;生产工艺的角度来看,忽视形位公差可能会增加生产过程中的不稳定性和不确定性;例如,在机械加工过程中,如果不对形位公差进行严格控制,就可能导致刀具磨损加快、机床精度下降等问题,从而影响生产效率和产品质量;新人在不知道如何标注形位公差时应多问问师兄及有经验的同事,先掌握判断所设计零件是否需要添加形位公差的能力再逐步掌握查询手册法掌握形位公差应该给多少等级的精度;2.标注尺寸不规范,比如:基准面与基准轴标注混淆;标注尺寸...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械设计 非标设计 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-06 10:13:00
- 如何通过修改圆弧的属性数值来改变圆弧的起始角度及结束角度
- 我在设计PCB板时,需要在一个圆周上画若干个圆弧,我想通过修改圆弧的属性数据来改变圆弧的起始角度和结束角度,但多次尝试都不成功,只能通过鼠标拖动修改,而无法通过修改属性中的数值来精确修改。在下图是无论如何修改长度、起始角度和结束角度,结果仍是保持原样。
- 所属专栏: 技术交流 标签: EDA设计 发帖人:老牛bull 发帖时间:2023-05-08 09:43:00
- 设计面板遇到的严重问题
- 昨天晚上在家辛苦了一天设计了面板,并且导出到下单试了一下流程,但没正式下单,有待进一步修改晚上。今天上班在单位用浏览器打开面板设计一看是空白,没有任何东西。刚才在家用离线客户端(已经设置全在线设计)重新做好设计,并确定没问题,点保存后退出软件。再次打开,软件提示本地与服务器不符,提示打开云端文件会备份本地数据到本地,于是点打开云端文件,同时备份了一个本地的zip文件。结果出现的是昨天的设计!我想找今天的设计,于是导入本地的备份zip压缩包,但是出现的仍然是昨天的!这些我懵了,我今晚的设计还能找回来吗?
- 所属专栏: 立创面板定制 标签: EDA面板设计 发帖人:qingmedia 发帖时间:2022-05-06 21:27:00
- EDA专业版设计规则建议
- 建议EDA专业版Layout的设计规则,以你们专业的角度结合嘉立创的生产工艺,设计出几套可选的规则,方便小白使用,毕竟设置规则是最繁琐的事情,很多人也不了解生产工艺。1、结合生产工艺对应2层板的最优设计规则;2、结合生产工艺对应4层板的最优设计规则;3、如果还可以的话,把对应层数的90欧、100欧、120欧等常用阻抗规则也定义一下。
- 所属专栏: PCB设计 标签: EDA专业版 设计规则 发帖人:专业打酱油 发帖时间:2022-04-15 18:24:00
- 原理图元器件选中bug?器件bug?
- 专业版鼠标选中器件有很大bug,老是把框外离得很远的器件一起选中,框里反而还有漏的。我放大屏幕想把局部电路选中整体移动到其他位置,然后矩形框内的选不齐,屏幕外的竟然选上了???前几次没注意,等调整好位置,其他地方的原理图全乱了,这是我的问题嘛?还有,昨天晚上画一个很简单的器件,原理图第一次画错了,后面竟然就无法修改了?改完刷新底下放置预览都是对的,一点放置就还是原来那个错的,甚至删除重建也不行,我真的震惊了,难道就是因为我没改名字嘛?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创eda 专业版 原理图设计 pcb设计 发帖人:samaritan 发帖时间:2021-11-30 08:36:00
- 建议快捷键的问题
- 建议原理图和PCB图的快捷键优化一下,优化建议以简为主,一键替之,特别是常用的元件,可以很大的提高画图的效率;1:比如GND,GND在原理图是很常用的器件,可以用G键做快捷键,取第一个字母G(感觉用鼠标像个新手);2:VCC,用V键做快捷键(希望工具栏里的工具全部用一个字母做快捷键);3:布局传递,官方是三个键为快捷键,建议取第一个拼音的字母B键做快捷键(因为是国人在用,建议用拼音第一个字母,也可以用英文的第一个字母);4:元件库,用Y键做快捷键,一键Y就可以直接搜元件,效率很高(用鼠标很慢);5:如遇重叠的拼音或英文字母时,建议Ctrl+一个字母,(如Alt+A,Shift+A,Ctrl+...
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 原理图设计 PCB设计 发帖人:keil 发帖时间:2021-01-03 22:52:00
- 关于立创EDA的一些建议
- 1、建议添加移动快捷键,在通过交叉选择后,可以通过按移动快捷键,将选中的元器件将原件自动的吸附到光标的中心(类似PADS的CTRL+E),这样在大量元器件的时候比较方便,不用多次缩放2、在多个目标重叠在一起的时候,希望可以添加类似PADS的TAB键,可以切换选择。3、希望可以添加,增加过孔继续布线的功能,类似PADSF4。PS:最后一个疑惑为什么从原理图导入PCB自动生成的板框默认不在原点。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 立创EDA 设计 发帖人:yaoting 发帖时间:2020-10-08 16:38:00
- 元件子库转PCB的问题
- 元件存在太多引脚,如STM32F407VGT6,原理图上设计为同名称的U1.1,U1.2,U1.3三部分,在转PCB时,只希望产生一个STM32F407VGT6,交把外围连线与合并在一起,请问应当怎么做??
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 原理图设计 PCB设计 发帖人:stream789 发帖时间:2020-06-05 10:22:00
- 【视频教程】75分钟掌握立创EDA电路设计与制作全流程
- 以基于STM8的温度采集模块为案例,手把手讲述立创EDA电路设计与制作的全流程:包括原理图库搜索、原理图设计、网络表检查、封装数据核对、PCB导入、边框与定位孔、布局有走线、覆铜、3D预览、PCB工艺参数等内容,让你在一堂课里了解立创EDA进行电路设计的全过程。B站视频观看链接:https://www.bilibili.com/video/BV1KA411b7o8/
- 所属专栏: 使用教程 标签: 电路设计 PCB 立创EDA 发帖人:小蜜蜂老师 发帖时间:2020-04-14 21:28:00
返回