结果:找到"GPIO",相关内容8条
- 关于GD32F103RCT6GPIO输出输入输出最大速度设置不同出现BUG的问题
- 测试的输出IO口有PA4PA5PA6PA7PC4PC5PB0PB1PB2PB10PB11PB12PB13,PB14输出IO口全部设置初始低电平推挽输出下拉模式输出最大速度作为观测变量测试的输入IO口有PA12PA11PA10PA9PA8PC9PC8PC7PC6PB15输入IO口全部设置下拉模式低速模式输出口输出经过一个1k电阻到另一个输入口全部正常通过输入高电平能接收到高电平中速模式PC4PC5输出高电平PA10没获取到高电平高速模式PB2PB10输出高电平PA9PB11PB12输出高电平PA8使用的是STM32CubeMx工具直接生成代码有没有人知道为什么会出现这个BUG
- 所属专栏: 技术交流 标签: 国产单片机 BUG GPIO 发帖人:夕口山关 发帖时间:2024-05-21 11:42:00
- X2000系列北京君正CPU:外研通点读笔VT-6C
- 随着科技的不断发展,越来越多的智能化教育工具进入人们的视野。在这篇文章中,我们将详细介绍一款专为英语学习打造的得力助手——外研通点读笔VT-6C。这款点读笔以其优秀的性能、独特的特点和诸多优势,广受家长和孩子的喜爱。 性能:高效、实用的英语学习伙伴 外观设计:外研通点读笔VT-6C采用简约时尚的外观设计,笔身线条流畅,轻巧便携。孩子在使用过程中能轻松掌握,长时间握持也不会感到疲劳。CPU和大容量内存,运行稳定,读取速度快。它还配备了高清保真喇叭,音质清晰,给孩子带来沉浸式的听读体验。 软件功能:外研通点读笔VT-6C支持多种文件格式,如MP3、MP4、TXT等,可实现多元化学习。此...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网,智能穿戴,MIPI接口,SLCD接口,GPIO 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-12-13 18:11:00
- 【ARM开发教程8】ARM功能手机-GPIO实验教程
- ARM功能手机——疯壳·开发板系列GPIO实验教程图1第一节LED硬件电路板子中有一个可控LED,接在DA14580的P24引脚,LED串联1K的限流电阻,如下图所示:图2第二节GPIO寄存器2.1GPIO引脚介绍DA14580的I/O引脚功能可以通过软件配置,分为4组,分别为Port0、Port1、Port2、Port3,其中Port2只在QFN40与QFN48封装的芯片中,Port3只在QFN48封装的芯片中。Port0有8个引脚,Port1有6个引脚(其中包括DEBUG引脚SW_CLK与SWDIO),Port2有10个引脚,Port3有8个引脚;每个引脚都可以选择上拉或者下拉25KOh...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ARM 功能手机 GPIO 教程 GPIO 寄存器 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-31 16:21:00
- 【遥控器开发基础教程1】开源编队无人机-GPIO(遥控器指示灯控制)
- COCOFLY教程——疯壳·无人机·系列GPIO(遥控器指示灯控制)图1一、GPIO简介GPIO(General-purposeinput/output),通用的输入输出的简称,单片机的引脚可以供使用者自由使用,可以配置为输出,也可以配置为输入。其中输出又可以是输出“高电平”或者“低电平”。在电子电路中“高电平”是电压高的状态,用逻辑来表示即为1,“低电平”是电压低的状态,用逻辑来表示即为0。STM32F103系列是意法半导体基于ARMCortexM3内核的32位单片机,遥控器上用的主核心是48脚的STM32F103C8T6,其片上的资源与飞控主板上的主核心STM32F103CBT6基本一致...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 编队 无人机 GPIO 遥控器指示灯控制 遥控器开发 教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-22 14:17:00
- 【飞控开发基础教程1】开源编队无人机-GPIO(LED航情灯、信号灯控制)
- COCOFLY教程——疯壳·无人机系列GPIO(LED航情灯、信号灯控制)图1一、LED1.1LED简介LED(LightEmittingDiode)即为发光二极管的缩写。LED是一种在生活中非常常见的照明发光器件。LED的在我们生活中形态种类非常的多,如下图所示。图2图3尽管LED在我们生活中形态非常地多,但这所有的LED在电路里均使用如下图所示的符号来表示。图41.2LED发光原理LED最重要的一个发光结构就是灯内如绿豆大小般的灯珠。虽然它的体积很小,但它却内有乾坤,如下图所示为LED内部构造。图5这个结构极其复杂,一共分为好几层:最上层叫做P型半导体层、中间层为发光层、最下层叫做N型半...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源,编队,无人机,GPIO,飞控开发基础教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-17 11:24:00
- 【实验教程4】AI语音人脸识别(会议记录仪/人脸打卡机)-GPIO
- AI语音人脸识别实验教程——疯壳·开发板系列GPIOGPIO全称GeneralPurposeInputOutput即通用的输入输出,是所有控制器里必备的资源,CC3200的所有数字引脚和部分模拟引脚均可作为通用的输入输出引脚(GPIO)使用,CC3200把GPIO分为三个组,分别是GPIOA0、GPIOA1、GPIOA2、GPIOA3,每一组GPIO有8个引脚,引脚分配如表1.0.1所示:表1.0.1CC3200引脚分配表表1根据功能引脚配置的不同,CC3200最多可以有27个GPIO,且所有的GPIO引脚均具有中断功能,触发的方式支持电平触发和边沿触发(上升沿和下降沿),不仅如此,所有的G...
- 所属专栏: 技术交流 标签: AI,语音识别,人脸识别,GPIO,实验教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-08 15:03:00
- GD32MCU开发板Workshop报告:ADC和GPIO综合实验
- GD32E231开发板ADC和GPIO综合实验一、方案介绍芯片内部的温度传感器通过ADC进行转换,采集到的温度值通过Uart口打印输出,同时对温度进行判断并通过板载的LED的点亮数量展现温度范围。当小于10度时LED1亮,10到20度时LED1、LED2亮,20到30度时LED1~LED3亮,大于30度时四个LED全部点亮。二、实验图片工程编译后的代码大小和RAM占用情况断点后的温度值,目前20度多一点按照程序设计应该点亮3个LED,实际情况完全相符三、工程源码GD32E231.rarMDK5的GD32支持包GD32E23x_AddOn.rar
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32E231 GD32 ADC GPIO 发帖人:重庆嵌入式 发帖时间:2019-05-13 20:43:00
- STM32GPIO问题求助
- 在一个SRAM读写设备上,我将PA0-PA7设置为A0-A7PB0-PB7设置为A8-A15PB8-PB15设置为D0-D7PA8,PA9,PA10设置为WRCSOE#defineSET_ADDRESS(_ADR)GPIOA->BSRR=(u32)(0x00FF0000);GPIOA->BSRR=(u32)(((_ADR)>>0)&0x000000FF);\GPIOB->BSRR=(u32)(0x00FF0000);GPIOB->BSRR=(u32)(((_ADR)>>8)&0x000000FF)#defineDATA_READ...
- 所属专栏: 技术交流 标签: GPIO 发帖人:Peter 发帖时间:2017-08-29 10:13:00
返回