结果:找到"KICAD版本",相关内容559条
- 在线版2.0.6版本卡顿问题
- 从1.0版本一直用到2.0,今天发现在线版2.0.6版本使用起来感觉明显卡顿了,网速和网络肯定是保证非常好的,网页都是秒开。但是在2.0.6上经常放置个原件卡顿,半天才反应过来,复制个端口也会经常卡的不动,甚至点击一下保存都反应半天,(显示正在连接服务器)。不管是在公司还是在家里。不得不重新刷新网页,流畅度明显降低。大家有这样的感觉吗
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 2.0版本 卡顿 发帖人:AXITAKA 发帖时间:2023-02-08 22:25:00
- PCB打样目前大家使用的,最新支持的Altium软件版本是多少
- 求助:PCB打样目前大家使用的,最新支持的Altium软件版本是多少?我想要尝试21.9,担心会有兼容性问题。当然,立创EDA我也是一直在用的,有历史原因,Altium还得用。。。。
- 所属专栏: PCB打样 标签: 最新软件版本 发帖人:binspace 发帖时间:2022-02-22 00:29:00
- KiCAD6.0求生成bom和坐标的插件??
- 最近使用了KiCAD6.0,论坛里面的那个插件用不了。提示如下:importmf_toolasmfTraceback(mostrecentcalllast):File"<input>",line1,in<module>File"C:\Users/cai_d/OneDrive/文档/KiCad/6.0/scripting\plugins\mf_tool.py",line39print'Refisinvalid%s'%oldRef^SyntaxError:Missingparenthesesincallto'print'.Didyoumeanprint('Refisinv...
- 所属专栏: SMT贴片 标签: KiCAD SMT 发帖人:CatCaptain 发帖时间:2022-02-08 15:23:00
- 立创EDA如何打开高版本的KICADPCB
- 目前用KICADV5.1.6画了一个PCB,但是没办法在立创下单加工,有没有哪位老师有什么办法可以在立创下单的?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: KICAD版本 发帖人:奔走的蜗牛 发帖时间:2021-01-17 21:17:00
- LCEDA什么时候支持KiCad工程的导入导出呢?
- LCEDA什么时候支持KiCad工程的导入导出呢?KiCad也是开源的EDA工具,既然支持商业EDA工程的导入,顺便也支持下开源EDA的导入导出难度也不是很大。
- 所属专栏: Layout布线 标签: LCEAD KiCad 发帖人:taotieren 发帖时间:2020-12-10 23:30:00
- 关于工程版本管理的问题
- 之前管理工程版本的做法,都是整个工程复制,然后再更改版本号,操作比较机械而且麻烦。现在想尝试用立创EDA的版本管理,然后就出现了一些问题:1:不知道新建的版本是基于哪个原来版本的;2:切换工程版本后已经打开的文档不会自动关闭或者切换到新版本,很容易在旧版本上改动了,结果相当麻烦;3:不能同时打开多个版本的文档;4:工程中的文档没有自动标识版本号,还要手动去标注,很容易出错漏还有就是建议复制工程的时候,不要自动在每个文档后面都加上copy,原理图有时一二十张,一个个改还是很痛苦的,建议提供文件名的批处理功能。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 版本管理 发帖人:rm543 发帖时间:2020-10-20 11:36:00
- 【教程】导出立创EDA文件为Kicad格式
- 这里只提供连接,具体用法需要自行摸索了。转换PCB,原理图不支持https://wokwi.com/easyeda2kicadhttps://github.com/wokwi/easyeda2kicad转封装,这个作者小哥还在开发中https://github.com/RigoLigoRLC/LC2KiCad
- 所属专栏: 使用教程 标签: Kicad 发帖人:立创EDA罗工 发帖时间:2020-04-10 19:44:00
- 【工具】KiCAD一键导出生产文件。坐标,BOM,以及Gerber
- 更新了之前的工具KiCAD导出SMT贴片机用的坐标文件和BOM文件一次性导出坐标文件,BOM文件,以及Gerber文件。工具会将钻孔文件的槽孔会根据孔径转换成多个普通孔,也可以在脚本中保留槽孔不转换使用方法:1复制mf_tool.py和gerber_drill.py到"[KiCad安装目录]\share\kicad\scripting\plugins"路径下2在KiCAD的Python命令行窗口中键入下列命令:importmf_toolasmfmf.GenSMTFiles()或者在[工具]->[外部工具]下执行GenManufactureDocs命令。4BOM文件和位置文件会以CSV格...
- 所属专栏: SMT贴片 标签: KiCAD SMT 发帖人:XToolbox 发帖时间:2018-08-24 11:23:00
- 【试验】用钢网手工贴装SMT打样的剩余器件
- SMT打样了一块板子,上面的有好几片不能贴的密脚器件,需要拿回来自己装。本人手比较残,总是确定不好上锡量,决定搞一块钢网来刷未贴装的器件,然后用风枪吹。于是做了个SMT打样加钢网手工贴装的试验板。SMT打样的板子已经贴了一些器件,做钢网要贴合得好,必须在这些已经贴装的器件上开孔。器件在画封装的时候都会做一个边界层,可以用来检测是否干涉。在KiCad中这一层叫Courtyard,我把已经贴装的器件的边界层复制到Paste层,然后再用合并了边界层的Paste层去做钢网,这样已经贴装的器在钢网上就是一个和它边界一样大的孔。下钢网单的时候只能单独下,因为已经SMT的PCB订单不能再下钢网了。下单的时...
- 所属专栏: SMT贴片 标签: KiCAD 发帖人:XToolbox 发帖时间:2018-07-27 12:22:00
返回