结果:找到"LOTO示波器客户应用案例展示",相关内容1000条
- 小微型电子研发企业库存管理方案
- 嗨,用户们大家好呀好最近西子的案例库又多了一例新的应用案例这不马上又来给大家做分享啦!这位老板的公司人员较少,以产品研发为主,自家不设生产车间,主要业务模式一般是工程师将产品研发出来之后,找委外加工厂批量进行生产,然后通过自有途径销售出去。但目前老板遇到了一个非常棘手的问题,因为前期没有重视仓库物料管理的问题,现在仓库堆放了很多产品和物料,小东西找起来麻烦,全部丢了又心疼,眼看着仓库的东西越来越多,越来越杂,已经到了不得不处理的地步了。趁着这股要进行改变的劲儿,老板想起了曾经了解过但没有用起来的立创ERP。于是,西子就全程参与了这一次对库存问题产生原因的剖析,以及对应物料管理制度的建立。要解...
- 所属专栏: 立创ERP 标签: 客户案例 发帖人:立创ERP客服西子 发帖时间:2023-06-01 00:07:00
- 电子工程师研发物料采购管理案例
- 尊敬的用户们大家好,最近新添一例用户的使用案例,西子觉得其他企业也会有同样的情形,今天来给大家分享一下!背景:该用户的公司有多位电子工程师,在采购研发物料这件事情上,传统流程是个人先将自己需要用到的物料汇总成一张表格,再邮件发给老板审批,老板审批后转给公司的采购员,再由采购员统一进行采购。根据以上这个工作流程,用户还深入地跟西子谈了目前遇到的问题:1.电子工程师在对电子元器件进行选型的时候,不是一天就能完成的,这个时间可能持续很多天,每次确定一个物料都要更新一次需求表格,很繁杂;2.采购员在收到工程师的物料需求表格时,由于认知上的差异或者是遇到工程师物料型号书写不规范时,需要与工程师反复沟通...
- 所属专栏: 立创ERP 标签: 客户案例 发帖人:立创ERP客服西子 发帖时间:2023-05-12 16:05:00
- 小微型电子企业研发物料管理方案
- 在以研发产品为主导的小微传统电子企业当中,往往一人身兼多职,没有专门的采购人员以及仓管人员等。工程师在研发产品时,需要用到的研发物料通常由自己负责采购,采购回来开具发票或收据后再直接找老板报销。随着研发的产品越来越多,就会发现,各个工程师工位上的元器件慢慢堆积成小山,且呈越积越高的趋势。堆积的零散元器件得不到妥善的管理,占地面积大了之后,大多数被当成废弃物料清理掉,难以进行有效的再次利用。这时候,建立一套合理的物料管理制度就迫在眉睫了。比如说用传统的记录方式:笔记本手工记账,物料增减后拿笔记本记录下来,下次采购物料之前翻翻库存再下单。这种方式虽然能达到记录库存的目的,但也只适合工程师各自记录...
- 所属专栏: 立创ERP 标签: 客户案例 发帖人:立创ERP客服西子 发帖时间:2023-04-14 15:13:00
- LOTO示波器电源环路增益分析客户实测
- 我们在之前有文章介绍过LOTO示波器+信号源扫频测电源环路增益稳定性的方法和过程,可以参考演示视频如下:https://www.ixigua.com/7135738415382790663?logTag=a843d537a27090d5117b或者阅读对应的文章:《LOTO示波器实测开环增益频响曲线/电源环路响应稳定性》https://www.bilibili.com/read/cv18591666有LOTO客户在阅读了文章的基础上实测了自己的电源板,提供了宝贵的实战经验,让我们得以对之前的文章和实践有的新的认识和提高。所以感谢这位客户提供的资料和经验,我们得以推出本文对之前的文章做一些补充...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO示波器电源环路增益分析客户实测 发帖人:LOTO 发帖时间:2023-04-07 14:55:00
- LOTO虚拟示波器实测
- 乐拓科技以研发为核心,以质量为前提,以服务为理念,致力为您提供高性价比的电子测量仪器。技术团队不断提升和改进产品软硬件,令其拥有丰富的软件功能和稳定的运行性能。我们为客户提供免费的软件更新,让您的LOTO产品免费解锁最新功能。欢迎加入技术交流群。产品介绍,案例应用,视频讲解,资料下载,帮助您快速上手。群里有研发工程师和各行各业用户群,欢迎提问,交流。
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO虚拟示波器 发帖人:LOTO 发帖时间:2023-03-24 14:50:00
- LOTO新型号支持串口蓝牙示波器
- LOTO串口/蓝牙示波器面世LOTO一直专注在虚拟示波器领域,以USB虚拟示波器为基础,扩展了很多功能模块,可以把Windows示波器,信号源,逻辑分析仪,频谱分析,数据记录,安卓手机平板支持,隔离差分输入,电流探头,EMC近场检测,LAN局域网远程监测等等合而为一。根据示波器主机的性能不同,可以分为几个系列,每个系列的主机又可以跟不同的扩展模块组合成不同的功能组合。这样下来,LOTO示波器的子型号多达几十种。现在,LOTO的串口232/422/485/蓝牙功能模块面世了,原来的几个系列的示波器的主机,可以插上这些功能模块,从原来的USB示波器,变成232/422/485/蓝牙示波器了。这下...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙示波器,串口示波器,LOTO示波器 发帖人:LOTO 发帖时间:2022-03-30 15:29:00
- LOTO示波器客户应用案例展示
- LOTO示波器以软件功能为核心,采用独特的积木式可扩展的硬件架构,为多行业的电子电路研发工程师提供高性价比的解决方案。我们初步汇总了一些客户实测的应用案例展示如下:1:LOTO示波器基于客户自己的PC电脑工作,本身设备体积很小,可以极大减少对工作台的空间占用;同时,由于是电脑操作,对RD工程师的日常测量测试工作非常便利。2:LOTO示波器被广泛用于电源纹波的测试,客户一般采用35M到100M带宽的型号,测量几十毫伏到几百毫伏纹波的电源产品:3:使用LOTO的E01电磁干扰近场检测模块,可以让LOTO示波器客户不但有示波器功能,还可以打开实时FFT,有EMC电磁兼容测试的能力:4:LOTO专门...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO示波器客户应用案例展示 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-10-29 15:38:00
- LOTO示波器:秒测UI特性曲线(二极管为例)
- 本文章主要介绍用LOTO示波器、信号发生器模块和电流差分模块测二极管UI特性曲线的案例,当然还可以用该套设备测三极管、场效应管、稳压管和一般的PN结。图1为PN结的UI特性曲线,可以看到,当电压U增大到一定的值时,流过PN结的电流会迅速变化,我们称这个电压为导通电压,不同材料的导通电压不同,硅管的0.7V,锗管的0.3V,用途有整流用的,有开关用的,各种二极管,它的曲线不太一样,当PN结两端的电压加到零点几伏的时候,它两端的电压就不会继续升高了,只是电流在增大。图1.二极管UI特性曲线PN结反向特性:当PN结两端加反向电压时,反向电压值较小时,电流几乎为零,此时的电流为反向饱和电流,当反向电...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO示波器 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-02-10 11:33:00
- LOTO示波器基础教程之《手机示波器》如何使用---安卓版
- 本文主要介绍LOTO示波器手机版本的使用。在之前的文章中,我们介绍了windows系统下它的使用,但他其实也可以支持安卓手机,而且必须是带OTG功能的安卓手机。安卓版本的示波器,可以在安卓系统或者windows系统下操作。但是购买windows版本的示波器,是只支持windows系统下操作的。客户买到手后,首先要确认,是M型号的,M就是mobilephone的缩写。还有其他的型号比如F,是全功能版的,也支持安卓手机。但是有的客户买了手机版的,但又加了其他的拓展模块,综合后,可能就会以别的字母命名。操作前,先确认你的手机是支持OTG功能的安卓手机,在网上基本上搜索手机型号都能查到。然后有些手机...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO示波器 手机示波器 安卓版 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-02-04 19:46:00
返回