结果:找到"PAM4",相关内容7条
- PAM4与硅光技术塑造800G创新
- 800G技术的发展,PAM4与硅光技术起到了推动作用。这两项技术在实现更高带宽、更快数据传输速度和更高密度的网络通信中发挥了至关重要的作用。本文将深入探讨这两项关键技术,以及它们如何共同推动了800G技术的快速发展。PAM4调制已被证明是一种非常经济高效的方法,可以在不增加波特率的情况下将单通道的有效数据速率加倍。前几代技术使用不归零(NRZ)调制,它有两个信号电平,每个符号代表一位数据(0或1)。而PAM4有四个信号电平,每个符号代表两位数据(00、01、11或10)。但是PAM4的缺点是对噪声的敏感性增加,这意味着需要通过使用FEC和均衡来提高信号鲁棒性,而在较低速度下则不需要这些技术。...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 800G PAM4 硅光 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-11-02 14:27:00
- 112GPAM4DAC如何实现机柜内布线?
- 随着5G商用进程持续推进,高清直播、AI、智能驾驶、物联网等诸多应用蓬勃发展,数据中心的传输速率要求也在不断攀升,单通道QSFP112G规范业已发布,消费者和品牌厂商期望获得更快速、更高效的在线使用体验,这就要求数据中心持续变革。*数据来自网络目前路由器和交换机对外的接口都在IO面板侧,网络设备间通过IO接口互联的方式主要有两种:铜缆(DirectAttachCable)互连和光纤(ActiveOpticalCables)互连;通过多模光纤和单模光纤,网络设备间的连接距离可以从几百米扩展到几十公里。但光纤的成本相对较高,在数据中心机柜内部,目前仍然有大量数据中心使用了成本更为便宜的铜缆IO模...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 112G PAM4 DAC 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-06-17 15:42:00
- 基于PAM4调制的下一代DWDM光模块
- DWDM密集波分技术经历了越来越高的调制速率,包括1.25GNRZ,2.5GNRZ,10GNRZ以及25GNRZ,采用高阶调制PAM4的有50GPAM4和100GPAM4两种速率;以及当前非常具有竞争力的DWDM相干调制技术,主要面向200G和400G,以及未来的800G高带宽业务。PAM4DWDM光模块可插入嵌入式DWDM,可直接插入适当的数据中心路由器或交换机,无需单独的DWDM转换器平台,显著降低成本并简化部署和维护。此外,通过适当的色散补偿模块(DCM)和EDFA放大系统,可以将PAM4模块添加到现有的DWDM网络中以实现混合传输。基于PAM4高阶调制的下一代产品形态有:50G(1X...
- 所属专栏: 技术交流 标签: PAM4,DWDM 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-06-06 16:28:00
- QSFP28ZR4,100G长距离DCI的最佳选择
- 随着100G以太网的发展成为趋势,对100G光模块的需求在增加,如今100G光模块在网络建设成本中所占的比重很大。在100G80kmDCI领域涌现出三种解决方案,分别是100G相干、100GPAM4DWDM和100GQSFP28ZR4。在上篇文章《100GDWDM光模块中的PAM4与相干技术》中,我们已经介绍过100G相干、100GPAM4DWDM的优劣,本文为大家介绍100GQSFP28ZR4光模块,并与前两项对比,探讨为什么QSFP28ZR4是100G长距离DCI的最佳选择。100GQSFP28ZR4介绍100GQSFP28ZR4光模块用于数据中心的交换机,路由器,传输设备等之间连接,并...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100G光模块 相干 PAM4 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-03-11 13:38:00
- 100GDWDM光模块中的PAM4与相干技术
- 通过使用标准的光模块(例如CFP和QSFP28),数据中心内的100G传输成为可能。尽管它们非常适合在机架和数据中心内传输100G流量,但是当需要长距离传输100G流量时(例如,不同数据中心之间的长距离连接(例如超过40km)),这将成为一个问题,这就需要100GDWDM光模块。由于DWDMSFP收发器被广泛用于10G网络容量的扩展,因此DWDM技术在业界并不是新事物。在功能方面,100GDWDM与它的前身非常相似。但是,在100G网络中它通常用于实现更长距离的传输。PAM4和相干是两个行业领先的解决方案,可提供更大的带宽和传输距离。在比较100GDWDMPAM4与相干光模块时,它取决于网络...
- 所属专栏: 技术交流 标签: PAM4 相干 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-03-04 09:21:00
- PAM4愿景下的光网络何处去
- PAM4愿景下的光网络何处去现在是必须查证一下这个问题的根源了……自从引入PAM4调制特别是100GPAM4的概念后,光网络的模型开始变得不稳定。几乎全部业内的人士都投身于100GPAM4事业,从芯片到模块再到设备。每一年人们都在宣称自己取得了重大进步。进步归进步,现实还是很骨感,让我们从头道来。从100G到200G的技术演进路径原本是很清晰的。200G的特殊性在于其处于NRZ调制到PAM4高阶调制的分水岭之上,搞清楚200G技术原委对于科研人员、架构师和工程师原本非常重要。但聪明的公司很快发现400G将比200G有更大的成本优势和应用价值,并且4×100GPAM4在生态链角度更是易于构成门...
- 所属专栏: 技术交流 标签: PAM4 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-02-26 14:59:00
- 400GAOC产品的核心技术—PAM4和DSP
- 在快速增长的数据中心流量需求下,灵活、低成本的400Gbit/s速率传输方案被相继提出,并作为下一代数据中心互联应用的备选方案。为了支持400Gbit/s的速率传输,使用PAM调制的4通道x100Gbit/s传输方式可以降低收发机的设计复杂度和能量功耗。值得注意的是,相对于基于外部调制的马赫-曾德调制器(MZM),使用电吸收光调制器(EML),直接调制激光器(DML)的内调制方案成本较低,设计也更为简单。但是对于这些方面有两方面的瓶颈限制了系统的性能:光电设备的调制带宽限制和调制、解调过程中的非线性损伤问题。许多数字信号处理(DSP)方法被提出用以解决这两种限制,例如判决反馈均衡、非线性沃尔...
- 所属专栏: 技术交流 标签: AOC 易飞扬 PAM4 DSP 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-03-19 16:33:00
返回