结果:找到"PCB制造",相关内容1000条
- 【经验分享】做机械设计,不下车间设计的东西能用吗?
- 本文和大家讲一讲”下车间“这件事情,看题目是不是和机械设计没有关系?你错了,下车间还只是机械设计的一个初级阶段……下车间,其实是一个机械人无法绕开的必经阶段。作为一个机械专业的学生,我们常常听到老师(他们自己可能都没有下过)和前辈们说:你一定要多去车间,没有经历过车间的锻炼,你是无法成熟与进步的。仿佛一个没有下过车间的设计工程师就像没有经过恋爱就结婚的新人一样,丝毫没有可靠的基础可言。那今天,作为一个过来人,我想谈一下,我们为什么要下车间,我们下去干什么?一、车间是什么样子在大多数人的眼里,车间就是机器轰鸣,底板和墙上到处都是油污,陈旧的设备与麻木的工人在机械的干着一成不变的加工活,唯一可以...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械设计 机械制造 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-25 16:34:00
- 机械设计三百个禁忌,全部理解后你就是高手
- 一、提高精度的结构设计1.尽量不采用不符合阿贝原则的结构方案2.避免磨损量产生误差的互相叠加3.避免加工误差与磨损量互相叠加4.导轨的驱动力作用点,应作用在两导轨摩擦力的压力中心上,使两条导轨摩擦力产生的力矩互相平衡5.对于要求精度较高的导轨,不宜用少量滚珠支持6.要求运动精度的减速传动链中,最后一级传动比应该取最大值7.测量用螺旋的螺母扣数不宜太少8.必须严格限制螺旋轴承的轴向窜动9.避免轴承精度的不合理搭配10.避免轴承径向振摆的不合理配置11.避免紧定螺钉影响滚动导轨的精度12.当推杆与导路之间间隙太大时,宜采用正弦机构,不宜采用正切机构13.正弦机构精度比正切机构高二、考虑人机学的结...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 结构设计 机械设计 机械制造 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-06 10:35:00
- 机械加工八大工艺你了解吗?加工流程又是什么样?
- 机械加工工艺规程是规定零件机械加工工艺过程和操作方法等的工艺文件之一,它是在具体的生产条件下,把较为合理的工艺过程和操作方法,按照规定的形式书写成工艺文件,经审批后用来指导生产。机械加工工艺规程一般包括以下内容:工件加工的工艺路线、各工序的具体内容及所用的设备和工艺装备、工件的检验项目及检验方法、切削用量、时间定额等。在生产过程中,凡是改变生产对象的形状、尺寸、位置和性质等,使其成为成品或者半成品的过程称为工艺过程。它是生产过程的主要部分。工艺过程又可分为铸造、锻造、冲压、焊接、机械加工、装配等工艺过程,机械制造工艺过程一般是指零件的机械加工工艺过程和机器的装配工艺过程的总和,其他过程则称为...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机加工 机械制造 机械加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-04 09:33:00
- 小白求助,呜呜呜呜
- 就是有没有大佬救救我,老师叫画pcb,发了一张图片要求照着画,可我一个小白怎么知道图中的那些原件什么的是什么名字呢,求求大佬帮帮孩子了
- 所属专栏: 技术交流 标签: 绘制pcb 发帖人:诺阿的小辫子 发帖时间:2022-05-06 22:09:00
- 嘉立创CNC加工默认制造标准
- 图片
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 制造标准 发帖人:嘉立创肖工 发帖时间:2022-04-15 13:52:00
- USB的A口生成制造文件时,怎么伸出的部分也会有PCB,如何删除这部分
- 如下图,伸出的部分为USBA口,怎么也成为了印刷板?如何删除它?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: PCB制造 发帖人:cyradg 发帖时间:2022-02-22 17:16:00
- 网站页面&工具开发建议
- 网站页面体验不怎么好,还显得有点凌乱,如在线计价页面(包括下单助手中的页面也是如此)。布局和配色可参考[杭州捷配信息科技有限公司]官网的PCB计价页面,这个页面可借鉴的地方在于整体简洁、清爽(色彩少,层次清晰)。配图释义的话可参考[深圳捷创电子科技有限公司]官网的PCB计价页面,这个页面配图清晰,无背景(采用无背景png格式,且尺寸适当)。以上链接是在在查找DFM工具时浏览到的,觉得蛮好的,故推荐一下。此外,另一个特别建议的,链接最好去掉下划线——主要下划线很容易干扰视野,有点喧宾夺主,这种风格主要出现在早期Web中,现在用的较少。目前链接文字一般是以色彩来区分。总之,在业务受理(订单)页面...
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 配色 布局 DFM 开发 可制造 设计分析 发帖人:林羽人生 发帖时间:2022-01-05 15:46:00
- 精密MRAM芯片制造系统
- MRAM是一种非常复杂的薄膜多层堆叠,由10多种不同材料和超过30层以上的薄膜与堆叠组成,部分薄膜层的厚度仅达数埃,比人类的发丝还要薄500000倍,相近于一颗原子的大小,如何控制这些薄膜层的厚度、沉积均匀性、介面品质等参数是关键所在。因为在原子层级,任何极小的缺陷都会影响装置效能,所以这些新型存储器要想实现大规模量产,必须在硅上沉积和整合新兴材料能力方面取得实质突破。作为高密度存储器应用的候选技术,PCRAM和ReRAM都具有结构堆叠,包含容易受薄膜成分和劣化衰退影响的多重元素材料。以相变单元材料为例,产业界花了数十年的时间才发现具有适当成分的锗锑碲复合物薄膜材料,并达到最佳化的条件,而R...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MRAM芯片制造系统 MRAM EVERSPIN 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2019-12-25 15:08:00
- SMT贴片的工艺流程
- 公司为了让我们更好地发展,了解更多产品器件信息,特地安排我们去原材料供应商那里学习SMT贴片的工艺流程。分享信息如下:SMT是表面组装技术(表面贴装技术)(SurfaceMountedTechnology的缩写),是目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺。SMT贴片指的是在PCB基础上进行加工的系列工艺流程的简称。PCB(PrintedCircuitBoard)意为印刷电路板。流程:SMT基本工艺构成要素: 锡膏印刷-->零件贴装-->过炉固化-->回流焊接-->AOI光学检测-->维修-->分板-->磨板-->洗板。1.锡膏印刷:其作用是将...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SMT 光模块制造商 光学 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-05 18:59:00
返回