结果:找到"SMT速度",相关内容387条
- 有没有人知道这是什么情况?
- 有个贴片订单1月9号半夜两点半停在回流焊,然后到早上八点半上班到现在晚上21点还是停在回流焊,一整个工作日都没动,这速度慢到震惊到我了,问服务专员也没有个结果。
- 所属专栏: SMT贴片 标签: SMT速度 发帖人:SZSZXC 发帖时间:2024-01-09 21:17:00
- 启动突然变得有点慢
- 启动速度突然变得有点慢,在打开主页面后,下面的地方过五六秒才会出现内容,在另一台电脑就还好,
- 所属专栏: 使用教程 标签: 启动速度慢 发帖人:海中月11 发帖时间:2023-07-26 19:56:00
- 两层4X4的板卡需要加工五天
- RT,详细见图片,已经无话可说,因为被这个速度气死了。。。
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: PCB加工速度 发帖人:青山不寂寞 发帖时间:2020-12-20 12:00:00
- SMT封装0角度问题疑问,LQFP64和sot23
- 最近经常在jlc进行投板和smt,本着增加效率避免出错的原则,尽量按照jlc的要求来设计封装库和设计图纸。最近在smt的时候发现有两个库的0角度好像和要求不符,经过核对可能是jlc这边的规则有问题,能否审核一下?一个是单片机stm32f103R系列的LQFP64脚的。我的设计如下:查看了st的官方手册如下:网上随便搜几个LQFP封装的芯片,绝大多数也是符合这种规律,也有极少数奇葩不一样的。jlc的smt好像是逆时针旋转了90度,刚好和极少数奇葩的芯片包装角度一致了。第二个问题是三极管的SOT23的,我的封装和网上随便搜的包装方式如图,实际smt的时候缺旋转了180度。希望smt这块能核对一下。
- 所属专栏: SMT贴片 标签: smt,0角度 发帖人:huarana 发帖时间:2019-12-04 11:08:00
- 迷糊了SMT下单贴片旋转角度的预览图怎么看
- 试试看SMT贴片服务。角度问题有点懵。预览图这小红点干嘛的?1脚位置?如果是的话sot和sop的角度不都错了?坐标文件已经按JLC要求的0度角度设置对应的项目旋转角度。但是导入SMT订单的预览总感觉不太对。预览图太草率了。元件示意做得和丝印轮廓差不多才好吧。
- 所属专栏: SMT贴片 标签: SMT角度 发帖人:飞过海的嘎嘎嘎 发帖时间:2019-05-07 22:08:00
- 从adxl362中读取的数据有时候正确,有时都是0x00,请问有哪些原因呢?
- 我在使用adxl362传感器采集加速度值,现在遇到一个问题,就是从adxl362中读取数据时,读取的值都是0x00.。具体信息如下:设计上VS是与VDD使用一个电压,同时这个电压与cpu的工作电压也一样,spi的clk是1Mhz,时序都完全符合要求。工作电压是3.3V。不断测试,发现经常在读adxl362数据时读取的值是0x00.但如果长时间不上电,再上电大概率读取到正确的数据,如果运行一段时间后,再下电、上电运行,这时读取adxl362数据的值都是0x00。将电源和地短接一下,再初始化恢复正常。
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: adxl362 加速度计 发帖人:不悔0396 发帖时间:2019-03-15 16:31:00
- 330505-01-02-00本特利速度计
- 330505-01-02-00本特利速度计本特利内华达低频速度传感器设计用于测量绝对(相对于自由空间)轴承箱,套管或结构振动。双线系统由换能器和适当的组成电缆。低频速度传感器非常适合捕捉振动数据振动频率小于4Hz的设备提供有价值的装置数据。其主要用途是测量水电轴承套管振动其中慢速旋转需要低信噪比的涡轮机。330104-00-04-10-02-CN330104-00-07-10-02-CN330103-00-04-10-02-CN330103-00-07-10-02-CN330180-X1-05(MOD:145004-04)330904-06-14-05-02-00330106-05-30-1...
- 所属专栏: 二手交易 标签: 本特利速度计 发帖人:本特利666 发帖时间:2018-11-30 16:13:00
- 330425-01-00加速度传感器
- 330425-01-00加速度传感器描述这些加速度计适用于重要的机械应用需要套管加速度测量,例如齿轮啮合监测。330400旨在满足美国石油公司的要求Institute加速度计标准670。它提供了50的幅度范围g峰,灵敏度为100mV/g。330425是相同的,除了它提供了一个较大的幅度范围(峰值75g)和25mV/g的灵敏度。警告如果正在对机器进行整体保护的测量,应该考虑每种测量的有用性应用。最常见的机器故障(不平衡,不对中,等等)起源于转子并导致转子增加(或至少改变)振动。为了使任何房屋测量单独对整体有效机器保护时,必须忠实地输入大量的转子振动传输到轴承箱或机器外壳,或更具体地说,传感器的...
- 所属专栏: 二手交易 标签: 加速度传感器 发帖人:本特利666 发帖时间:2018-10-30 16:35:00
- EMS这次咋这么给力?
- 图片
- 所属专栏: 谈天说地 标签: EMS,速度 发帖人:cqys 发帖时间:2017-08-26 17:39:00
- 将近1000个元件AD13pcb布线,电脑反应太慢,如何改善?瓶颈在哪里?电脑配置如下。
- 将近1000个元件布线基本都是LED,电脑反应太慢,如何改善?电脑配置如下。win732biti5四核处理器4G内存250元的入门级显卡。
- 所属专栏: PCB打样 标签: PCB 速度 发帖人:niba 发帖时间:2017-07-25 11:41:00
返回