结果:找到"SRAM,低功耗sram,高速sram,同步SRAM,ISSI",相关内容1000条
  • Cypress同步高速SRAM的应用
  • 赛普拉斯其目标市场是采用嵌入式系统解决方案,其增长速度要快于整个半导体行业:MCU,无线连接和模拟,USB及存储器产品以及使它们能够完美协作的软件的组合。赛普拉斯市场包括汽车,工业和消费电子市场在内的半导体行业。在物联网领域具有无与伦比的竞争优势,并在新兴市场(包括联网设备和无人驾驶汽车)上实现了飞跃。Cypress是同步高速SRAM市场的领先者,是网络和汽车,消费电子及工业,航空航天和国防等多个市场领域客户的首选SRAM供应商。cypress代理宇芯电子为用户提供技术支持及产品应用解决方案等产品一体系服务。高速网络赛普拉斯QDRSRAM的关键部分是基于数据包的网络应用。路由器和交换机中的数...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: Cypress,SRAM,SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-08-28 16:29:00
  • 网络通信与便携式应用驱动SRAM技术发展
  • 数据通信和便携式系统成为当今SRAM的重要应用领域。某些SRAM由于能够提供实现较高带宽所需的性能(比如在网络系统中)或维持较长电池使用寿命所需的低功耗(比如在便携式设备中)而在许多应用中起着主导作用。这些架构指的是面向高性能应用的NoBL(无总线延迟)和QDR(四倍数据速率)以及针对低性能应用的MoBL(更长的电池使用寿命)。多年来工艺几何尺寸的不断压缩使得兼顾速度、功耗和密度的新型架构的推出成为可能。以CYPRESS为例。不断缩小的工艺几何尺寸使得各家公司能够在存储器技术上确立诸多优势,如实现更快的速度、更低的功耗、更高的存储密度和更有竞争力的制造成本。CYPRESS赛普拉斯代理商宇芯电...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,SRAM,CYPRESS 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-08-07 14:14:00
  • 为应用选择合适的同步高速SRAM
  • 正确的同步静态随机存取存储器(SRAM)的选择对于带宽要求更高,系统性能更好的网络应用至关重要。系统设计人员需要了解不同同步SRAM技术的特性和优势,以便为其应用选择正确的存储器。决定正确的同步SRAM选择的一些关键因素是密度,等待时间,速度,读/写比和功率。通过了解这些因素如何影响性能,可靠性和成本,设计人员可以为其应用选择最佳的同步SRAM。宇芯电子专注代理销售SRAM,异步SRAM,同步SRAM,PSRAM等存储芯片,提供技术支持及解决方案。同步高速SRAM有多种形式,具有不同的性能特征和优势。标准同步SRAM通常用于工业电子,仪器仪表和军事应用。这些设备通常用作数据缓冲区(临时存储)...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,SRAM,SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-08-03 14:48:00
  • ISSI正规代理高速低功耗SRAM芯片IS62WV102416ALL
  • ISSI为汽车,数字消费者以及工业和医疗主要市场设计。其主要产品是高速低功耗SRAM芯片和中低密度DRAM存储器。还设计和销售NOR闪存产品以及高性能模拟和混合信号集成电路。为关键市场开发精选的非内存产品。为了增加产品的多样化并提供SRAM,DRAM和闪存专业知识相辅相成的产品。其中旗下的IS62WV102416AL在市场上深受各汽车,工业行业的喜爱。ISSI代理商宇芯电子可提供样品及技术指导.描述ISSIIS62WV102416ALL是高速的16M位静态RAM,组织为1024K字乘以16位。它主要是使用ISSI高性能CMOS技术所制造出来的。这种可靠的工艺加上创新的电路设计技术就可生产出高...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: ISSI正规代理,SRAM,SRAM,IS62WV102416ALL 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-06-04 16:04:00
  • 低电压SRAM的重要性
  • 随着SOC技术的发展,CMOS工艺尺寸不断缩小,芯片集成度越来越高,使得单位面积芯片的功耗不断提高。近年来,便携式电子产品如智能手机、平板电脑、数码相机、智能手环发展迅猛,而对于使用电池的便携式电子产品,芯片的功耗会直接影响到电池的使用时间、使用寿命,功耗逐渐成为大规模集成电路设计中最关心的问题。Vilsion代理商宇芯电子介绍低电压SRAM的重要性。CMOS集成电路中的功耗由动态功耗、静态功耗和短路功耗组成。各个功耗表达式如公式所示:其中,Pdynamic是电路电容充放电产生的动态功耗,与电源电压成平方关系;Pleak是静态功耗,即漏电流产生的功耗,与电源电压成一次方关系;Pshort是电...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 电压SRAM,SRAM,SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-06-03 16:20:00
  • ISSI具有纠错功能的AsyncSRAM
  • 近年来,对精密半导体存储器的需求已从个人计算机市场扩展到了汽车,通信和数字消费,工业及医疗市场。这些产品需要增加内存容量,以帮助处理大量数据。ISSI为汽车,通信,数字消费者以及工业和医疗提供了高速低功耗SRAM和中低密度DRAM。ISSI代理商IS61/64WVxxxxxEDBLL系列是具有纠错(ECC)功能的异步静态随机存储器(AsyncSRAM),该器件内置独立的ECC单元,极大程度提升了数据的完整性;同时得益于先进的设计理念及65nm的制程工艺,期耗、读写速度均处于业界领先水平。产品主要特性:●每-字节都带有独立的纠错单元;.●纠错单元可以侦测到数据错误,組为悔一字节纠正-比特的错误...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: SRAM,sram,sram,SRAM,ISSI 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-05-27 15:57:00
  • SRAM市场动向
  • 当今世界环境保护已蔚然成风,力求节约能源,因此强烈要求电子系统低功耗化和低电压化。而且由于制造SRAM的半导体工艺精细化,SRAM要求低电压供电。因而近年来研究低电压供电技术活动十分活跃。在高速SRAM里,既要求高速度又要求低功耗,这是互相矛盾的两种要求。宇芯电子主要为工业控制,物联网,智能控制,消费类电子,仪表仪器等市场领域提供各种类型的SRAM存储产品,包括低功耗SRAM、高速SRAM、同步SRAM等.SRAM市场动向●低功耗sram移动电话和寻呼机等便携电子产品市场里,要求机器小型、轻便和由电池长时间供电;因此,便携电子产品也要求SRAM器件实现低电压供电例如要求供电电压低到2.5V乃...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM市场,SRAM,sram,sram,SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-05-26 15:37:00
  • 采用分级字线结构可提高SRAM读写速度及降低电路动态功耗
  • 采用分级字线结构的存储器将整个存储阵列划分为若干个相同的子阵列。与非分级字线结构相比,它需要采用多级的字线译码才能完成对存储单元的寻址。如图1所示,整个电路采用层次化字线的多分割阵列结构。图1分级字线结构采用层次化字线分割结构不仅能提高工作速度,而且能大大降低功耗。这是因为字线分割结构使原本同时被激活的存储单元变为只有被选中的块内的存储单元被激活。具体工作为:假设将一条字线分为n段,若原来每条字线带Nc个单元,则分割后每段字线只带Nc/n个单元,字线长度也减小为原来的1/n。对于很大容量的存储器,并不是简单地把字线分段,而是采用如图1所示的分级字线结构,即把单元阵列在字线方向分成很多小块,使...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM读写度,SRAM,SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-05-19 16:28:00
  • 带有ECC的256Kx16高速异步SRAM
  • ISSIIS61WV25616EDALL是高速,低功耗4M位SRAM,组织为256K字乘16位。它使用ISSI的高性能CMOS技术制造,并实现了ECC功能以提高可靠性。当CS#为高电平(取消选择)时,器件将进入待机模式,在该模式下,可以通过CMOS输入电平降低功耗。使用芯片使能和输出使能输入可轻松扩展存储器。激活的LOWWriteEnable(WE#)控制存储器的写入和读取。数据字节允许访问高字节(UB#)和低字节(LB#)。IS61WV25616EDALL封装在JEDEC标准的48引脚微型BGA(6mmx8mm)和44引脚TSOP(TYPEII)中。主要特点–高速访问时间:20ns–单电源...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: SRAM,异SRAM,SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-05-18 17:52:00
  • SRAM中的功耗来源
  • 在CMOS电路中,功耗的来源主要有两个方面(1)静态功耗,即反向漏电流造成的功耗;(2)动态功耗,由电路作开关转换时进入过渡区由峰值电流引起的暂态功耗,以及负载电容和芯片内寄生电容的充放电电流引起的功耗。SRAM的功耗包括动态功耗(数据读写时的功耗)和静态功耗(数据保持时的功耗)。图1给出了一个用来分析SRAM功耗来源的结构模型,在这个模型中,将SRAM的功耗来源分成三部分:存储阵列、行(列)译码器、以及外围电路。图1SRAM中的功耗来源假设存储阵列的规模为n行m列,那么当行译码有效后某一行上的m个存储单元会同时处于活动状态。这样,SRAM的动态功耗可以表示为:其中,VDD是外部供电电压,I...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-05-18 17:49:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: