结果:找到"SRAM容量扩展,外扩SRAM,SRAM",相关内容497条
- 立创EDA扩展不能用
- 立创EDA加载iBOM扩展后,不能使用。是官方升级了还是什么问题呢?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 扩展 发帖人:Dexter99 发帖时间:2021-09-12 21:47:00
- SRAM的容量扩展
- SRAM即静态随机存取存储器,所谓“静态”是指这种存储器只要保持通电,里面存储的数据就可以一直保持,但是掉电之后就会丢失。与DRAM(动态随机存取存储器)相比它不需要周期性的刷新里面的数据,操作简单且速度更快,但是更加的昂贵,集成度不如DRAM高。在实际应用中的存储器所需要的容量通常比所生产的芯片容量大得多,所以需要对多芯片进行组合以实现存储容量的扩充。本文以SRAM芯片为例系统介绍常用的扩充存储容量的方法。通常微处理器的数据总线为8位和16位或32位,而地址总线为16位或24位不等。当静态RAM的地址线和数据线不能与微机相匹配时,可用地址线扩展和数据线扩展或地址和数据线同时进行扩展的方法加...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM容量扩展,外扩SRAM,SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-12-01 14:16:00
- 工业和消费者HMI系统中的扩展内存
- 一般而言,人机界面(HMI)是使人能够与机器,系统或设备连接的用户界面或仪表板。HMI由硬件和软件组成,这些硬件和软件允许将用户输入转换为机器的控制信号,进而向用户提供反馈。HMI技术已在几乎每个行业中使用,包括制造,消费电子,娱乐和医疗等。工业HMI是工业操作员和生产线主管用来控制制造或工业过程的主要工具。工业HMI从简单的可替换按钮和开关的便携式界面到复杂的监控和数据采集(SCADA)操作面板。随着我们进入工业4.0时代,HMI变得无处不在,而尺寸却在缩小并且变得更加便携。随着物联网(IoT)的出现,支持HMI的消费电子产品(例如智能恒温器,监控摄像头和智能家电)获得了巨大发展。这些消费...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 扩展内存,SRAM,PSRAM,SDRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-08-14 16:25:00
- 外扩SRAMISSI代理商IS62WV102416EBLL
- IS62WV102416EBLL是低功耗16M位静态SRAM,以1024Kx16位组织。它采用的高性能CMOS技术制造。这种高度可靠的过程与创新的电路设计技术相结合,可以生产出高性能和低功耗的存储器件。当处于高电平(取消选择)或CS2为低电平(取消选择)或处于低电平时,CS2均为高电平且两者均为高电平时,器件假定在待机模式下,可以通过CMOS输入电平来降低功耗。使用芯片使能和输出使能输入可轻松扩展存储器。激活的LOWWriteEnable(低写使能)控制存储器的写入和读取。IS62WV102416EBLL采用JEDEC标准的48引脚BGA(6mmx8mm)封装。ISSI代理商宇芯支持供样及产...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 外扩SRAM,ISSI代理商,IS62WV102416EBLL,SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-06-15 16:01:00
- 扩展库换料费中扩展库指是哪种库?
- 扩展库换料费中扩展库指是哪种库?
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 扩展库换料费 扩展库 发帖人:手工匠人 发帖时间:2020-06-06 08:26:00
- STM32单片机扩展外部SRAM
- 当我们使用的电脑运行过程中比较卡的时候,可以通过给电脑加装内存条来改善电脑的性能。我们可以给单片机外加和内存条效果一样的SRAM芯片来提升单片机的性能。下面以STM32单片机来讲解一下来扩展外部SRAM。原理:给STM32芯片扩展内存与给PC扩展内存的原理是一样的,只是PC上一般以内存条的形式扩展,内存条实质是由多个SRAM芯片组成的通用标准模块,而意法半导体MCUSTM32直接与SRAM芯片连接。IS62WV51216的管脚总的来说大致分为:电源线、地线、地址线、数据线、片选线、写使能端、读使能端和数据掩码信号线。ISSIIS62WV51216ALL/IS62WV51216BLL是高速8M...
- 所属专栏: 技术交流 标签: STM32单片机,外部SRAM,单片机,外扩SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-05-07 16:10:00
- 分享一下关于STM32外扩SRAM的想法
- STM32F1xxx系列是STMicroelectronic基于ARMTMCortex-M3的32bitMCU产品,这一系列的MCU内置SRAM资源非常有限,在实际上的应用中,如果遇到数据需要扩容的情况下,需要外扩SRAM器件,一个并行接口的SRAM或SDRAM需要30~40个封装管脚,在一些方案中MCU可用于外扩SRAM的管脚数量有限,如果考虑SPI(串行)SRAM是一种不错的解决方案。如果是从降低成本的方向考虑,这里介绍一种伪静态的SPISRAM,只需要SPI接口或者QPI接口,就可以简简单单实现单线、4线和8线的方式操作SRAM。这种产品的速度快20MHz~200MHz,功耗也低,更重...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 扩SRAM 发帖人:RAMSUN英尚 发帖时间:2020-03-16 13:48:00
- 高性能异步SRAM技术角度
- 当前有两个不同系列的异步SRAM:快速SRAM(支持高速存取)和低功耗SRAM(低功耗)。从技术角度看来,这种权衡是合理的。在低功耗SRAM中,通过采用特殊栅诱导漏极泄漏(GIDL)控制技术控制待机电流来控制待机功耗。这些技术需要在上拉或下拉路径中添加额外的晶体管,因此会加剧存取延迟,而且在此过程中会延长存取时间。在快速SRAM中,存取时间占首要地位,因此不能使用这些技术。此外要减少传播延迟,需要增大芯片尺寸。芯片尺寸增大会增大漏电流,从而增加整体待机功耗。微控制器很久以前就有了深度睡眠工作模式。这种工作模式有助于为大部分时间都处于待机状态下的应用省电。该控制器可在正常工作中全速运行,但事后...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 异步SRAM,SRAM,SRAM技术 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-02-28 15:44:00
- 外部SRAM的种类
- 外部SRAM注意事项为使外部SRAM器件达到出最佳性能,建议遵循以下原则:使用与连接的主系统控制器的接口数据带宽相同的SRAM。如果管脚使用或板上空间的限制高于系统性能要求,可以使用较连接的控制器的数据带宽小一些的SRAM设备,以便减少管脚数量并减少PCB板上可能的存储器数量。然而这种变化将导致降低SRAM接口的性能。外部SRAM的种类有多种SRAM器件可供选择。最常见的种类如下:异步SRAM–由于其不依靠时钟,所以是最慢的一种SRAM。同步sram(SSRAM)–同步SRAM运行同步于一个时钟信号。同步SRAM的速度比异步SRAM的要快,但是也更昂贵。伪SRAM–伪SRAM(PSRAM)是...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 外部SRAM,SRAM,同步sram 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-02-17 15:18:00
- stm32f103vct6外扩sram芯片
- STM32F103是一款高性价比、多功能的单片机,配备常用的32位单片机片外资源,基于ARMCortex-M3的32位处理器芯片,片内具有256KBFLASH,48KBRAM(片上集成12BitA/D、D/A、PWM、CAN、USB、SDIO、FSMC等资源)。是应用的较为广泛的一款单片机,内置48KBRAM在产品设计过程中如需要外扩SRAM存储器,采用一款由VTI科技公司推出的VTI7064专用STM32单片机外扩的串口SRAM,电源电压范围从4.5V到5.5V,其典型电压值为5.0V,商用芯片工作温度范围0~70℃,芯片工作温度范围-40~+85℃,以低功耗和高可靠的特性被广泛应用于低功...
- 所属专栏: 技术交流 标签: stm32f103vct6,外扩sram芯片,sram芯片 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-01-08 16:36:00
返回