结果:找到"WDM",相关内容13条
- WDM波分复用技术:TFF(薄膜滤波)&AWG(阵列波导光栅)介绍
- WDM(WavelengthDivisionMultiplexing)技术是通过在光纤中传输多个不同波长的光信号来扩大光纤传输带宽并提高网络传输能力的一种技术,而TFF(薄膜滤波)和AWG(阵列波导光栅)则是两种常用的WDM技术。1.TFF技术TFF(Thin-filmfilter)技术是一种常用的WDM器件技术之一,也被称为薄膜滤波技术。它利用特殊的薄膜材料的一些光学特性来实现对不同波长的光信号进行分离或复用。薄膜滤波器通常由多个不同厚度的膜层构成,在这些膜层的分布中有一定的规律和特定的反射率,这样可以让特定的波长在薄膜中反射,而其他波长则透过这些膜层,实现了对信号的分离和复用。TFF技术...
- 所属专栏: 技术交流 标签: WDM波分复用技术 发帖人:hycsystem 发帖时间:2023-06-14 14:05:00
- DCIBOX与传统WDM/OTN设备有什么区别?
- DCI-BOX,中国联通叫模块化波分设备,中国电信叫盒式波分设备DCI-BOX,是数据中心点到点互连(DCI)的设备。在DCIBOX出现之前,DCI通常使用WDM/OTN设备进行互连,那么两者之间有什么区别呢?DCIBOX与WDM/OTN设备最显著的区别体现在:一个是“小而精”,另一个则是“大而全”,主要体现在以下几个方面:设备外观WDM设备是专用机柜和子框,子框高度均在12U以上,通过子框内插放板卡进行扩容,子框槽位满后再堆叠子框。DCIBOX设备则为1至2U高的标准DC机柜尺寸盒式设备,通过设备堆叠进行扩容。系统容量DCIBOX单框(1至2U)接入能力可达1.6T以上,单波道速率在200...
- 所属专栏: 技术交流 标签: DCI-BOX WDM-OTN 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-03-27 15:39:00
- WDM-PON及其全球图景探究
- WDM-PON(波分复用-无源光网络)是将WDM技术与PON拓扑结构相结合,使工程师能够将高带宽传输到远距离的多个端点,它涵盖辅助管理和控制通道(AMCC)、ONU技术、光模块、OAM和保护切换等关键技术。凭借着这些关键技术,WDM-PON在5G承载网前传方案中具备以下技术优势:低时延WDM-PON拥有的AMCC技术在5G部署中,可无需使用帧处理或动态带宽分配(DBA)调度,此架构提供低延迟、低频抖动和不同前排接口的灵活配置。可为5G、政企等业务提供单独组网和业务性能保障高传输效率由于业务独占带宽没有DBA调度,逻辑点到点,节省时间提升传输效率;采用AMCC信号调顶技术,管理信道叠加在每个波...
- 所属专栏: 技术交流 标签: WDM-PON 5G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-06-27 15:52:00
- 用于WDM系统的EDFA
- EDFA是英文“ErbiumDopedFiberAmplifier”的缩写,即掺铒光纤放大器,是一种使用铒离子来作为增益介质的光纤放大器。光放大器能够直接放大光信号,而无需在放大之前将信号转换为电信号,这也是最突出的功能,是长距离光通信中重要的光学部件。EDFA在DWDM系统中已经得到广泛地使用,通常用于补偿长距离光通信中的链路损耗。最重要的特征是它可以同时放大多路光信号,并且可以与WDM技术轻松组合。EDFA的常用波段是C波段和L波段。EDFA工作原理EDFA的放大作用是通过1550nm波长的信号光在掺铒光纤中传输与铒离子相互作用产生的。Er3+(铒离子)有三个工作能级:E1,E2和E3,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: EDFA WDM 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-03-12 10:21:00
- 应用于5G前传半有源WDM传输系统的“三合一”产品组合解决方案
- 中等规模的C-RAN集中部署成为5G前传网络的主要组网场景,为解决移动基站C-RAN架构中DU-AAU之间光纤资源缺乏的问题,国内运营商引入了WDM波分解决方案。5G前传无源WDM波分解决方案具有成本低廉,容易批量部署的优势,缺点是其管理维护能力。有源WDM方案可提供丰富的操作管理和维护(OAM)和故障诊断功能,但设备成本高,建网投资大。于是运营商们便提出了半有源WDM方案,半有源方案平衡了建网成本和后期运维,并在大幅降低光纤使用量的同时具有一定的运维能力,成为5G前传建网的主流方案。5G前传半有源WDM方案介绍5G前传半有源设备方案特点是DU侧采用有源WDM,而AAU天线侧采用无源WDM,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 5G前传 半有源WDM 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-01-25 11:49:00
- 一文了解波分复用器
- 波分复用器(WDM)将多个不同波长的信号耦合在一条光纤上同时传输,它有复用器和解复用器。WDM的主要目的是增加光纤的可用带宽,可在不需要铺设更多光纤的情况下通过WDM来扩容,是现代光纤通信的扩容的主要器件。波分复用器原理波分复用器和解复用器是一种基于TFF(薄膜滤波器)的波分复用产品,复用器将不同波长的光信号复用至单根光纤进行传输,解复用器将光纤中的信号分解为不同波长的信号。波分复用器结构复用器的每个端口都对应一个特定的波长,并用不同的颜色进行了标识。CWDM波分复用器的内部结构除了耦合器和连接光纤外,复用器的核心器件是几个约2cm长的玻璃棒——多层介质膜滤波器TFF(以下简称“滤波器”)。...
- 所属专栏: 技术交流 标签: WDM波分复用器 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-01-18 15:55:00
- 拉曼WDM的应用有哪些?
- 分布式光纤传感技术光纤传感技术是20世纪70年代伴随光纤通信技术的发展而迅速发展起来的新型传感技术,它以光波为载体、光纤为媒质感知和传输外界被测量信号。与常规传感器相比,光纤传感器具有测量灵敏度高、抗电磁干扰、抗辐射、耐高压、耐腐蚀、体积小、重量轻、适应恶劣环境等诸多优点,并且光纤元件本身既是探测元件又是传输元件,可以在光纤干线上连接许多光纤传感单元组成大范围的遥感系统,进行分布式监测与测量。分布式光纤传感技术具有提取大范围被测场分布信息的能力,能够解决目前测量领域的众多难题,因此,具有巨大的应用潜力。在其三十余年的研究中,产生了一系列传感机理和测量系统。分布式光纤传感技术取得了相当大的发展...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 拉曼WDM 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2020-12-31 11:13:00
- 亿源通丨5G承载网中的WDM技术
- 5G应用场景2019年启动建设的5G通信技术,一般认为,对人类社会的改变将不限于日常生活,它将支撑互联网从移动互联网向智能互联网演进,并对产业生态产生深远的影响。国际标准化组织3GPP定义了5G的三大应用场景:eMBB(EnhanceMobileBroadband,增强移动宽带)、uRLLC(Ultra-ReliableLowLatencyCommunications,高可靠性低时延连接)、mMTC(MassiveMachineTypeCommunication,大规模机器类通信)。其中,eMBB要求用户的体验速率达到1Gbps,可以支撑3D及超高清视频等大流量移动宽带业务;uRLLC要求传...
- 所属专栏: 技术交流 标签: WDM 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2020-09-25 15:43:00
- WDM波分复用中什么是C波段、L波段?
- WDM波分复用是光纤通信中利用一根光纤同时传输多个不同波长的光载波的传输技术。光的波长不同,在光纤中的传输损耗就不同。为了尽可能减少损耗,保证传输效果,需要找寻到最为适合传输的波长。经过长时间摸索和测试,1260nm~1625nm波长范围的光,由色散导致的信号失真最小,损耗最低,最适合在光纤中传输。光纤可能应用的波长划分为若干个波段,每个波段用作一个独立的通道传输一种预定波长的光信号,ITU-T将单模光纤在1260nm以上的频带划分了O、E、S、C、L、U几个波段。什么是Oband?O波段是原始波段1260-1360nm。O波段是历史上用于光通信的第一个波长波段,信号失真(由于色散)最小。什...
- 所属专栏: 技术交流 标签: WDM 发帖人:hycsystem 发帖时间:2020-06-29 14:12:00
- 如何区分WDM、CWDM、DWDM和CCWDM模块这四者的区别,各自有哪些优势?
- WDM是波分复用,分为DWDM和CWDM。WDM可以细分为CWDM(稀疏波分复用)和DWDM(密集波分复用)。CWDM的信道间隔为20nm,而DWDM的信道间隔从0.2nm到1.2nm,所以相对于DWDM,CWDM称为稀疏波分复用技术。DWDM是密集波分复用,波段间隔密集(0.4nm或0.8nm),波道数量多,技术要求高,主要使用在干线上,本地网和城域网也大量使用。单波道传输速率高,系统容量大。优势:DWDM光模块间隔较小、需要额外的波长控制器件,它的主要优势在于它是解决线路带宽扩容的最有效的方案。CWDM是粗波分复用,波道间隔宽(20nm),波道数量少(1200~1700nm波道宽度内分部...
- 所属专栏: 技术交流 标签: WDM CWDM DWDM CCWDM 易飞扬 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-20 15:21:00
返回