结果:找到"X2000E,生物特征,图像识别,物联网,智能穿戴",相关内容1000条
- 君正主控应用案例:办公必备神器,长城黑白激光一体机
- 伴随着这些年素质教育水平的提高,学校老师们成功减负,家长身上的担子越来越重,同时移动互联网的发展,学校和家长的沟通方式也在发生着变化,现在很多老师喜欢给学生布置作业是电子版的形式,如果是试卷一类还需要自己打印。 因此越来越多的家庭都在考虑配备一台家用级打印机,因为现在的打印机和过去不同,现在的打印机在操作时更方便,不管是上墨,还是清晰度,都已经远远超过了过去的一些传统打印机。 在这样的需求之下,促进了家用级打印机市场的发展,很多品牌都推出了针对学生家庭作业、网课使用场景的打印机产品,那么哪种类型的家用级打印机最适合购买呢?下面由小编根据自己的使用感受来给大家介绍一番吧。 打印机类别...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 北京君正 X1600 X2600 X2000 生物特征 图像识别 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2024-04-25 17:27:00
- X2000系列北京君正CPU:外研通点读笔VT-6C
- 随着科技的不断发展,越来越多的智能化教育工具进入人们的视野。在这篇文章中,我们将详细介绍一款专为英语学习打造的得力助手——外研通点读笔VT-6C。这款点读笔以其优秀的性能、独特的特点和诸多优势,广受家长和孩子的喜爱。 性能:高效、实用的英语学习伙伴 外观设计:外研通点读笔VT-6C采用简约时尚的外观设计,笔身线条流畅,轻巧便携。孩子在使用过程中能轻松掌握,长时间握持也不会感到疲劳。CPU和大容量内存,运行稳定,读取速度快。它还配备了高清保真喇叭,音质清晰,给孩子带来沉浸式的听读体验。 软件功能:外研通点读笔VT-6C支持多种文件格式,如MP3、MP4、TXT等,可实现多元化学习。此...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网,智能穿戴,MIPI接口,SLCD接口,GPIO 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-12-13 18:11:00
- 智能门铃门锁解决方案|搭载ESP32-S3的3.5寸IPS彩屏
- 行业背景智能猫眼是一种替代传统猫眼的家居安防产品,是安装在防盗门上可以24小时自动拍照、感应监控的智能产品。通过摄像头和液晶屏显示,对来访者进行自动拍照/录像,以便业主外出归来时查看来访记录。随着国家对住房市场的推动,中国未来5年将迎来近3亿人的租房,长租公寓在2010年达到1000万间。由于长租公寓迎来爆发式增长,管理者开始寻求用最少的人力和时间去管理房间和庞大的租户群体,降低运营成本。总体来看,智能家居设备的需求量必然更会大增,这一市场的潜力巨大。2017年全球智能家居设备在市场上的销售量为6.63亿台,预计到2023年,智能家居设备销售量将达到19.4亿台,超过智能手机销售量。自201...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 智能门锁 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-02-20 15:47:00
- 关于北京君正:带ANC的2K网络摄像头用户案例
- 如果远程办公是您的未来,或者您经常通过视频通话与远方的朋友和亲戚交谈,那么您可以考虑购买网络摄像头以显著改善您的沟通。AnkerPowerConfC200是个不错的选择。 AnkerPowerConfC200专为个人工作空间而设计,能够以每秒30帧的速度拍摄2K视频。Anker提供可调节的视野(65°、78°或95°)、AI噪声消除和双立体声麦克风,可捕捉每个音节的细微差别。 深圳市雷龙发展有限公司提供原厂技术支持,并提供君正集成电路完整解决方案,大大降低你的开发难度及开发时间。 AnkerPowerConfC200安装了两个麦克风,通过降噪系统确保更好的语音采集,即使在嘈杂的环境...
- 所属专栏: 技术交流 标签: X2000E,生物特征,图像识别,物联网,智能穿戴 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-02-10 18:04:00
- 启明云端2.4寸彩屏在打印机上的应用
- 2020年10月,海信推出璀璨系列成套家电,覆盖电视、冰箱、空调、洗衣机四大品;海尔智能家居产品,按照“客厅”、“厨房”、“浴室”、“卧室”、“阳台”等居家应用场景来设置布局;小米则依托生态链具备提供“全家桶”产品的能力……而今天更多用户更换家电,将家电升级成智能化家电。随着智能家居的普及,智能家电的市场竞争也日趋激烈。目前打印机的功能普遍太单一,只有打印、复印等功能,同时产品同质化非常严重。为此,启明云端推出了基于乐鑫2.4寸串口屏的高性价比打印机应用方案。当然,拥有足够多的品类是做全套系智能家电的前提条件,而智能彩屏则是不可或缺的品类。下图是工业级智能3D打印机。不但拥有卓越的打印性能,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 串口屏 人工智能 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-11-04 10:47:00
- 启明云端2.4寸彩屏在打印机上的应用
- 2020年10月,海信推出璀璨系列成套家电,覆盖电视、冰箱、空调、洗衣机四大品;海尔智能家居产品,按照“客厅”、“厨房”、“浴室”、“卧室”、“阳台”等居家应用场景来设置布局;小米则依托生态链具备提供“全家桶”产品的能力……而今天更多用户更换家电,将家电升级成智能化家电。随着智能家居的普及,智能家电的市场竞争也日趋激烈。目前打印机的功能普遍太单一,只有打印、复印等功能,同时产品同质化非常严重。为此,启明云端推出了基于乐鑫2.4寸串口屏的高性价比打印机应用方案。当然,拥有足够多的品类是做全套系智能家电的前提条件,而智能彩屏则是不可或缺的品类。下图是工业级智能3D打印机。不但拥有卓越的打印性能,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 串口屏 人工智能 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-11-04 10:44:00
- 启明云端分享│WT8266-S5的正确打开方式
- 1.概述ESP-12F(WT8266-S5)WiFi模块是由启明云端科技开发的、低功耗高性价比的嵌入式无线网络控制模块。可满足智能电网、楼宇自动化、安防、智能家居、远程医疗等物联网应用的需求。该模块核心处理器ESP8266在较小尺寸封装中集成了业界领先的TensilicaL106超低功耗32位微型MCU,带有16位精简模式,主频⽀持80MHz和160MHz,支持RTOS,集成Wi-FiMAC/BB/RF/PA/LNA,板载天线。该模块支持标准的IEEE802.11b/g/n协议,完整的TCP/IP协议栈。用户可以使用该模块为现有的设备添加联网功能,也可以构建独立的网络控制器。2.主要特性•采...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 人工智能 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-09-02 17:43:00
- 启明云端分享│IDO-CTB2D43-V1硬件使用手册
- 一、概述IDO-CTB2D43主板,配备SigmaStar双核Cortex-A7处理器,主频高达1.2GHz,32KBI-Cache/32KBD-Cache/256KBL2-缓存,内置Neon和FPU,内存管理支持DMA引擎。集成H.264/AVC和H.265/HEVC解码器,支持最大分辨率FHD(1920x1080)/60帧解码。图1.IDO-CTB2D43产品示意图IDO-CTB2D43主板支持TTL/mipi屏显示驱动接口、以太网MAC、USB2.0和WIFI,主要应用于智能楼宇室内机、智能家居中控、86盒家庭中控、电梯楼层显示器、IP网络广播设备和语音识别设备等等。二、技术参数2.1...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 人工智能 智能硬件 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-08-31 16:22:00
- 直播领开发板:万物智联时代:传感企业如何抓住智能化新趋势&新商机?
- 传感器作为万物智联时代的基础,它是获取海量数据和信息传递的入口,我们生活的方方面面,均离不开传感器的应用。比如在今年疫情期间,居家隔离成为阻断疫情最重要的举措,为了防范人员随意进出,一些社区为居家隔离人员安装“智能门磁”,不但能实现24小时实时监测开关门状态,还能在发生异常情况下,第一时间通过手机App发出告警信息通知社区管理人员,大大提升了疫情期间社区管理的工作效率。再比如像PIR人体移动传感器,可自动探测人体移动,当主人离家之时,若家中有异常,将推送提醒通知到用户手机里。还可配合照明设备使用,在夜起时,灯光跟随脚步亮起,让用户不再摸黑。温湿度传感器,能够自动感知室内温度和湿度,并可联动家...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 传感 智能 物联网 发帖人:智能物联研习社 发帖时间:2020-09-07 14:12:00
- 物联网插座心得【暑期训练营进阶班】
- 经过了半个月的课程参与,学会了如何通过阿里云服务器以及EMW3080(wifi模块)连接设备到物联网,收获很大!进阶班让我了解了物联网的魅力,以及单片机连上物联网的方法。虽然一开始听程序讲解听得很懵逼,但经过自己的琢磨和反复观看回放,以及讲师们的答疑,终于弄懂了设计思路,参加真的不亏!实物图:开源链接:https://oshwhub.com/BensonWood/wu-lian-wangwifi-636382a
- 所属专栏: 活动专属 标签: 物联网 智能插座 发帖人:Benson 发帖时间:2020-08-26 15:53:00
返回