结果:找到"pcb布线数据线和地址线",相关内容1000条
  • 为什么数据中心要采用结构化布线?
  • 随着数据流呈指数增长,数据中心空间和效率已成为企业看重的重要因素。所有硬件和布线设计都必须是模块化和可扩展的,充分利用空间并考虑冷却和能源消耗问题。使用点对点布线和直接将设备相互连接的日子已经一去不复返了,这会导致布线混乱并增加每次硬件更新的布线成本。在当今的高密度数据中心,精心设计的结构化布线系统可增加正常运行时间、可扩展性和投资回报,同时减少您的技术足迹和运营费用。在本文中,将解释什么是结构化布线系统,并分析在数据中心实施它们可以获得的好处。什么是点对点布线系统?点对点布线系统是通过直接连接或“本垒打”构建的。使用线缆将一个设备(例如交换机、服务器或存储单元)直接连接到另一个设备。随着数...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 中心线 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-02-13 15:20:00
  • 100GBIDI如何简化数据中心布线?
  • 人工智能AI和机器学习等关键任务工作负载正在增加结构内的计算和流量需求,这推动了数据中心在叶脊和骨干内部以及叶脊/架顶式交换机与服务器之间的连接向更密集、更高速转变。传统数据中心从10G升级至40G或100G,需要与连接SFP光模块的LC双工布线转换成连接QSFP光模块的MPO布线,增添运营成本。如何才能简化布线,降低资本支出?采用BiDi方案的光模块可以做到,100GQSFP28SRBiDi就是这样一款产品。与40GQSFP+SRBiDi光模块非常相似,100GQSFP28SRBiDi允许数据中心运营商在从10GSR或40GbBiDi升级到100G时重复使用其现有的双工LC跳线基础设施。通...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G BIDI 中心线 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-12-09 17:38:00
  • 关于使用中遇到的问题
  • 画了个简单的电路图试试软件好不好用,目前有好几个问题:1,发现线与线相交没有圆点用来做区别,如果打印出来到时候从原理图上怎么判断是否链接?2,使用别人的元件符号的时候,关联封装后,一直提示错误,要求关联封装或者修改符合。。已经关联好了。3,在原理图上无法垂直翻转元器件,这个真的很不有好4,在原理图翻转元件后,更新pcb,会导致pcb线路错误。5,画好图后在移动元件的时候元件相连的线会和其他不相连的线自动相连。6,使用的过程中还有很多小问题,给人的体验非常不好!!!是一个非常糟糕的体验。7.如果给朋友推荐的话。五星只会给1星(1星给中文界面和可以通过互联网找元件方便)
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 画图pcb线 发帖人:不可以改名字 发帖时间:2021-09-28 18:24:00
  • SIM卡PCB封装,求助找不到一样的
  • SIM卡PCB封装,求助,哪个兄弟,有这个卡座的PCB尺寸图给个,我找不到,都不是这种的
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: pcb线线线pcb线 过孔与绕线的选择问题。 发帖人:nmgbtzyf 发帖时间:2021-07-30 13:55:00
  • 有关自动布线一直为0%的问题
  • 转为pcb并调整好元器件的位置之后,打算使用自动布线完成操作,但是发现无论是云端布线还是本地自动布线等待的时间都很长,而且进度条几乎没有动过,也就是都是以失败告终。我查看了有关自动布线的有关规则,一一排除后仍然未能解决问题,想向大伙求助一下,找到解决的方法附上图片和pcb文件原理图以及pcb.rar
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 自动线 求助 本线 发帖人:小西瓜forever 发帖时间:2020-12-26 14:53:00
  • pcb布线过孔与绕线的选择问题。
  • pcb布线过孔与绕线的选择问题。在布线的时候没存与mcufpga靠的很近,这样可以减少。路线长度本应是理想的事情。可是做了等长却很难。所以采用蛇形方法但是我在实际绘制过程当中,如果使用过孔,就可以很简单的说短线距离?并且很容易实现等长({当然我要整组数据线。都使用过孔,这样能够保证阻抗相等。}),那么选用哪种方法比较好?针对数据线和地址线这样的高频时序要求还比较高线路
  • 所属专栏: 技术交流 标签: pcb线线线pcb线 过孔与绕线的选择问题。 发帖人:nmgbtzyf 发帖时间:2020-11-10 16:24:00
  • pcb布线数据线和地址线
  • pcb布线数据线和地址线。由其ADC输出出来的高速数据线。有没有必要像图片中那样的画法。为了达到等长采用蛇形画法。但是先间距就说小了。而且特别占地方。可不可以增加一些等长?的差距。这样数据线还可以缩短一些。
  • 所属专栏: PCB打样 标签: pcb线线线 发帖人:nmgbtzyf 发帖时间:2020-11-08 05:09:00
  • PCB布线时如何快速回到全部飞线状态
  • 当PCB布线进行一部分后,发现布局不合理,重新调整。然后希望取消已经布线的部分,重新全部回到飞线状态,有没有快速的办法?目前是逐条删除,效率太低
  • 所属专栏: PCB设计 标签: PCB线, 飞线 发帖人:pkoko 发帖时间:2020-02-06 12:03:00
  • 网络颜色没设计
  • 设置了没反应,应该还有可多选同时设置
  • 所属专栏: PCB设计 标签: PCB 线 发帖人:mymy 发帖时间:2019-09-20 11:40:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: