结果:找到"sd卡",相关内容155条
  • CS创世SDNAND与MicroSD谁更快?
  • 开篇说明  在嵌入式开发与应用过程中,总是会涉及到数据存储的问题,例如以下几个场景:  用于设备开机参数配置的数十个Byte的配置数据,这些数据可以存储在MCU内部的Flash或者EEPROM中,也可以存储在片外,诸如AT24Cxx,BL24Cxx这类EEPROM芯片中。  系统显示设备所需要的字库,图片,或者设备在运行过程中产生的数据记录文件,这些文件通常是以MB为单位计算的,这些数据一般存储在片外,诸如W25Qxx这类NORFlash芯片中,也有可能会存储在直插SD卡,贴片SD卡这类NANDFlash中。如果记录的是图像或者音频数据的话,本地存储的最佳选择,就是直插SD卡,SDNAND这...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 贴片式SD,贴片式TF,SLC NAND,SPI NAND FLASH,SDFLASH 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2024-01-19 18:08:00
  • CSSDNAND在STM32精英V2开发板的测试-是时候将TF卡换为SDNAND了
  • 前言嵌入式项目中,比较常见的存储扩展方案是使用TF/SD卡或者EMMC或者RAWNAND,各种方案都有其优缺点,而SDNAND相对于上述方案具备很多优势,是目前嵌入式项目中存储扩展方案的一个非常不错的选择,正好一个项目在选择NAND存储方案,恰巧论坛中联系到雷龙公司申请到了两片SDNAND,所以就进行一下测试评估。SDNAND是什么?为什么选择SDNAND?其与TF/SD卡,EMMC,RAWNAND比有什么优势,我们可以从深圳市雷龙发展有限公司的官网找到答案http://www.longsto.com/news/。该公司SDNAND二代产品介绍可以参考如下地址http://longsto.c...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SD NAND,贴片式TF,贴片式SD,32GbitSD_贴片式TF_焊接式TF_4GByte存储 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-09-26 16:47:00
  • 雷龙CSSDNAND(贴片式TF卡)性能体验及应用
  • 前段时间有幸得到了雷龙出品的贴片式的TF卡的芯片及转接板,从而对其产品进行了相应的了解和测评。从获得的相关资料看,雷龙出品的贴片式芯片分为两类,即BOW型和AOW型,其中BOW型为第一代产品,属商业级;AOW型则是第二代产品,属工业级或接近工业级。而就存储容量看,则分为3个等级,即128MB、512MB及4GB。详细信息参见下表所示:芯片及转接板的外观如图1和图2所示。图1正面图2背面单就几何尺寸来讲,不随容量而改变,见图3所示,其中左侧的芯片为CSNP1GCR01-AOW,右侧的是CSNP32GCR01-BOW。图3芯片对比就相关产品来看,其对比情况如图4所示。由此可见,芯片要比常规的TF...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SD NAND应用 SD 贴片SD nand flash 存储芯片 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-09-21 18:11:00
  • FATFS文件系统详解:关于SD卡、SDnand、spinorflash等众多存储设备
  • 文章目录FATFS文件系统详解1.简介2.基础概念3.FAT文件系统组成介绍4.FAT文件系统分析4.1采用FAT格式格式化SDnand/sd卡4.2引导扇区分析4.3分区偏移及大小计算4.4FAT子类型确认4.4访问FAT条目4.5文件与簇之间的关系4.6FSInfo扇区结构及备份引导扇区4.7FAT目录4.7.1SFN短文件名目录4.7.2LFN长文件名4.7.3LFN系统对于SFN的兼容5.分区分析5.1保留分区分析5.2FAT区分析5.3根目录区分析5.4数据区分析5.5新增文件测试6.总结1.简介在早期计算机刚发展的时候,那时候硬盘大小、flash设备容量都比较小,随着技术的不断迭...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 存储,SD NAND FLASH,TF,SD,芯片 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-09-07 17:42:00
  • 【创世SDNAND】基于STM32与OneNet平台的智能家居系统设计(代码开源含自制APP代码)
  •   实验硬件:STM32F103ZET6;0.96寸OLED(128×64);ESP8266,DHT11;CS创世SDNAND;LED;KEY硬件实物图:效果图:引脚连接:OLED模块引脚:VCC-->3.3VGND-->GNDSCL-->PB10SDA-->PB11ESP8266模块引脚:VCC-->3.3VGND-->GNDRX-->PB10TX-->PB11RST-->PB9EN-->PB7DHT11传感器引脚:VCC-->3.3VGND-->GNDDATA-->PE0一、物联网1.1物联网简介物联网(Int...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SD NAND,贴片式SD,贴片式TF,SLC NAND,SPI NAND FLASH 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-03-17 14:44:00
  • 基于STM32+CS创世SDNAND(贴片SD卡)完成FATFS文件系统移植与测试(下篇)
  • 四、移植FATFS文件系统前面第3章,完成了SDNAND的驱动代码编写,这一章节实现FATFS文件的移植。4.1FATFS文件系统介绍(1)介绍FatFs是一种完全免费开源的FAT文件系统模块,专门为小型的嵌入式系统而设计。它完全用标准C语言编写,所以具有良好的硬件平台立性,可以移植到8051、PIC、AVR、SH、Z80、H8、ARM等系列单片机上而只需做简单的修改。它支持FATl2、FATl6和FAT32,支持多个存储媒介;有独立的缓冲区,可以对多个文件进行读/写,并特别对8位单片机和16位单片机做了优化。(2)特点【1】Windows兼容的FAT文件系统【2】不依赖于平台,易于移植【3...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SDFLASH,SD NAND FLASH,EMMC,闪存芯片 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-03-03 15:23:00
  • 基于FPGA的SD卡的数据读写实现(SDNANDFLASH)
  • FPGA实现SDNAND读写接下来编写FPGA的Verilog代码实现向SDNAND的指定扇区中写入512个字节的数据,写完后将数据读出,并通过指示灯的方式验证数据是否被正确读写。需要说明的是,后文的读写操作均采用SPI模式。6.1、设计思路①上电时序SDNAND同其他的许多芯片一样上电后需要保持一定的时间以便维持电压稳定,这个时间通常是74+个时钟周期,一般实际应用中可设置参数为74~100。只有经过这个过渡时间后,才可以执行后续的SDNAND初始化操作。②初始化时序SDNAND在正常读写操作之前,必须先对SDNAND进行初始化,使其工作在预期的工作模式。初始化流程如下:1.SDNAND完...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: FPGA,NAND,SD,TF,FLASH 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-12-15 18:16:00
  • SDNAND的SDIO在STM32上的应用详解(上篇)
  • 目录上篇:一.SDIO简介二.SD卡简介/内部结构1.SD卡/SDNAND引脚2.SD卡寄存器3.FLASH存储器三.SDIO总线拓扑中篇:四.SDIO功能框图(重点)1.SDIO适配器2.控制单元3.命令通道(重点)4.数据通道五.命令与响应1.命令格式2.命令类型3.命令描述4.响应类型六.SD卡/SDNAND功能描述(重重点)1.操作条件确认2.卡识别模式3.数据传输模式下篇:七.SDIO外设结构体1.SDIO初始化结构体2.SDIO命令初始化结构体3.SDIO数据初始化结构体八.SD卡读写测试实验1.硬件设计2.代码讲解3.实验结果一.SDIO简介SDIO(SecureDigital...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 闪存,芯片,stm32,SDNAND,TFnand 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-11-15 17:41:00
  • 如何为SD卡与NANDFlash的uboot加上menu菜单
  •     亲爱的卡友们,如果看完文章之后还是有疑惑或不懂的地方,请联系我们,自己去理解或猜答案是件很累的事,请把最麻烦的事情交给我们来处理,术业有专攻,闻道有先后,深圳市雷龙发展专注存储行业13年,专业提供小容量存储解决方案。  【SDNAND】用ok6410进行烧写时,每次都需要敲一大堆命令,又费时又费力。记得以前用TQ2440时,u-boot启动时会有一个菜单,只按一个数字键就把内核烧好了,非常方便。  现在这张SD卡功能就很全面了,不仅能够直接从SD卡启动,而且还可以烧写NANDFlash中的u-bootzImagerootfs,呵呵。  下面就把这个功能加到ok6410的u-boot中...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SD,NAND FLASH,SD NAND,贴片式tf,贴片式sd 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-09-28 13:58:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: