结果:找到"优化钻孔资料",相关内容319条
- 立创商城不能更改开票资料
- 为什麽这个开票资料就不能更改了啊,我就一学生升学了更改个新学校的开票资料,就得把自己的账号变成企业账号?还要提供营业执照和授权委托书,我就一学生上哪能弄到这俩资料提供给你啊?而且这莫名其妙的被绑定了之前学校的开票信息,好歹也给个消息提示吧让我选一下绑定哪个吧。问客服就说让我重新注册一个账号,那我本身立创EDA里的板子怎么办。总不能升一次学就重新注册一次账号,画完一块板子还要切账号才能下单开票报销吧。这功能光是想想就很离谱吧。想问下这到底什麽时候能解决这个问题啊。
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 开票资料 发帖人:你我山巅自相逢 发帖时间:2023-10-23 09:57:00
- 关于嘉立创EDA多层板通孔功能建议
- 目前嘉立创多层板的盲孔与埋孔实际制作起来很困难,虽然专业版eda有了盲孔与埋孔功能,但是对于广大普通设计师来说,这个功能很鸡肋。做吧,太贵。不做吧,通孔每一层都很占地方。现在有一种折中的解决方案,就是在打通孔的时候,在不使用的层,层上的孔附近的这圈铜簿不画出来。没有孔周边的这一圈铜簿,没有使用这个通孔的这层占用就小很多,对于周围很多不用的通孔的地方,可以很大程度上提高布线密度。目前在标准版eda上勉强能画出来,但是过不了drc检查,还达不到日常使用的程度。希望官方在标准版及专业版上添加这个实用的功能
- 所属专栏: PCB设计 标签: 嘉立创eda 通孔优化 建议 发帖人:CHAIRMEM 发帖时间:2023-09-13 11:36:00
- 个人账户不能修改、新增、删除开票资料
- 现在立创商城改了一个功能,给购买器件制造了非常多的麻烦。个人账户之前可以有多个开票资料,也可以修改不同公司,非常方便根据不同业务去下单和开票选择。现在的只能有一个开票公司,并且不能新增,还不能修改!(如果点击修改,税号就是灰色的,实际上不支持修改),不能修改也就算了,连删除也不行!!??。这样就基本上此账号就废了,只能绑定这一个公司,除非另外注册一个账号。例如一个工程师在A公司离职了,去了B公司,如果还用他原来的账号,就不能再开B公司的票。并且有很多工程师因工作需要,经常需要有多个开票资料。问了客服,客服说升级企业账号可以,但是升级企业账号需要上传公司的营业执照和委托书,走公司流程,非常麻烦...
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 修改开票资料 删除开票资料 新增开票资料 发帖人:AXITAKA 发帖时间:2023-03-21 18:32:00
- 学习求助
- 请教一下:优化钻孔资料软件如何操作,钻孔资料如何优化路径,设置孔距多大以下跳钻距离多大可否设置优化,请指教谢谢!
- 所属专栏: 嘉立创CAM 标签: 优化钻孔资料 发帖人:彼得CAM 发帖时间:2022-10-24 19:21:00
- nRF51822-QFAC低功耗BLE蓝牙芯片高灵活性多协议SoC
- NRF51822是功能强大、高灵活性的多协议SoC,非常适用于Bluetooth®低功耗和2.4GHz超低功耗无线应用。nRF51822基于配备256kBflash+16kBRAM的32位ARM®Cortex™M0CPU而构建。嵌入式2.4GHz收发器支持蓝牙低功耗及2.4GHz操作,其中2.4GHz模式与NordicSemiconductor的nRF24L系列产品无线兼容。nRF51822还具备丰富的模拟和数字周边产品,可以在无需CPU参与的情况下通过可编程周边产品互联(PPI)系统进行互动。灵活的31引脚GPIO映射方案可使I/O(例如串行接口、PWM和正弦解调器)根据PCB需求指示映射...
- 所属专栏: 技术交流 标签: nordic 蓝牙资料 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-11-01 13:57:00
- 【资料下载】FinFET的详细资料简介
- 什么是FET? FET的全名是“场效电晶体(FieldEffectTransistor,FET)”,先从大家较耳熟能详的“MOS”来说明。MOS的全名是“金属-氧化物-半导体场效电晶体(MetalOxideSemiconductorFieldEffectTransistor,MOSFET)”,构造如图一所示,左边灰色的区域(矽)叫做“源极(Source)”,右边灰色的区域(矽)叫做“汲极(Drain)”,中间有块金属(绿色)突出来叫做“闸极(Gate)”,闸极下方有一层厚度很薄的氧化物(黄色),因为中间由上而下依序为金属(Metal)、氧化物(Oxide)、半导体(Semiconducto...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 资料 FinFET 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-06-14 17:05:00
- 《资料分享1》
- 链接:https://pan.baidu.com/s/1VTmz_fRZ_DKdFfAEoWdpjg提取码:fz9x复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦(单片机教程书籍)链接:https://pan.baidu.com/s/1D_SIrDNeIrYBWkdNOCdNMA提取码:t1g2复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦(普中科技烧录器,还蛮好用的)链接:https://pan.baidu.com/s/1bPQ6VTnU19XT5fWFKLlXDw提取码:s24x复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦(PID相关资料)链接:https://pan.ba...
- 所属专栏: 书籍推荐 标签: 学习 资料 分享 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2019-01-24 16:43:00
- 智能扫地小车
- 电子和生活产品结合,可以实现避障、测距。做这个项目的经验,可分为四步。第1步:根据实际情况确定智能小车所需要实现的功能。例如:测距、避障检测边缘……;第2步:根据智能小车所需要实现的功能确定相应的硬件部分。如寻线是用红外还是用激光……、测距是用超声波还是激光……、避障是用红外还是超声波……寻找物体使用红外还是超声波还是雷达还是其他的等等。选取方案的时候既要考虑实际效果还要根据自身能力判断……不要到时候进退两难;第3步:编写程序。第4步:实验,并找出漏洞优化程序。当然在此之前,还有一件很重要的事要做就是选取什么单片机。下面是源程序:#include<REGX52.H>//包含51单...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 开源DIY资料 发帖人:汇创工作室 发帖时间:2018-11-28 12:22:00
- PCB_LAYOUT(台湾资深硬体工程师15年Layout资料)
- PCB_LAYOUT(台湾资深硬体工程师15年Layout资料).pdf
- 所属专栏: PCB打样 标签: PCB资料 发帖人:晏几台char 发帖时间:2018-11-15 21:59:00
- 分享一个份EMC传导干扰滤波电路的资料
- 这是陶显芳老师在一个开关电源的研讨会上的一份课件,个人觉得对于设计开关电源工程师是挺有用的,想分享给大家EMC传导干扰滤波电路的设计.pdf
- 所属专栏: 技术交流 标签: EMC 资料分享 发帖人:立创工程小李 发帖时间:2017-11-14 15:54:00
返回