结果:找到"传感器推荐",相关内容1000条
- 专注于传感器芯片研发,3D霍尔传感器领导者
- 昆泰芯微电子科技有限公司是一家专注于以面向物联网应用的传感器芯片研发、生产和销售的高新技术企业,于2016年由多位业界资深传感器信号链芯片专家创立,致力于成为传感器信号链及物联网芯片的行业领导者和领先的工业级/汽车级芯片提供商。公司拥有核心专利20余项,产品性能达到国际一流水平,并成功打入一线知名品牌厂商。核心技术团队毕业于清华大学,荷兰代尔夫特理工大学等海内外知名大学,拥有恩智浦,美满电子及高通工作等半导体名企工作履历。主要应用:消费类电子,智能家居,工业控制,汽车电子消费电子:手机、笔记本电脑、平板、智能玩具、TWS,消毒盒、音箱盒、美容仪、电子烟,电动牙刷、蓝牙智能笔、采耳器、磁吸无线...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 传感器 发帖人:领越Victor 发帖时间:2024-01-25 16:20:00
- 惠海H6213C,POE,车载仪表盘,电动车充电器支持12V,24V,30V,36V,48V,60...
- 产品描述H6215L是一种内置100V耐压MOS,支持输入高达90V的高压降压开关控制器,可以向负载提供2A的连续电流及最高4A的瞬间电流。H6215L支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响应。在轻型负载下,H6215L将进入PWM+PFM模式,以获得较高的转换效率。H6215L集成软启动,可大幅度减弱输入打火时产生浪涌对芯片的损坏,同时集成热保护、输出短路保护、输出电流限制,提供可靠的容错操作。H6215L集成了输入线路电...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 芯片 方案推荐 发帖人:惠海半导体223 发帖时间:2023-09-06 17:15:00
- 单双节锂电池6-8.4V升压9V.12V.24V快充PD升压系统解决方案
- 中广芯源新推出的一款高效率、直流升压稳压电路GS3662D。输入电压范围可由最低5伏特到最高35伏特,输出电压5--48V可调整且内部MOS输出开关电流可高达2A,峰值5A大电流,非常适合于数码便携产品电池供电,3G网络产品,数码相机,LCD液晶屏背光电路,太阳能照明路灯,网络通讯等产品的电压转换。GS3662D应用电路非常简单,外围器件极少。GS3662D采用标准的SOP-8无铅封装,现已开始大批量供货。
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 新品方案推荐 发帖人:中广芯源006 发帖时间:2022-10-13 15:45:00
- 加速度传感器环境光传感器台湾Sensortek昇佳品牌STK系列好用不贵
- 加速度传感器STK8321STK83238325环境光传感器STK3331333233373338速度传感光传感器有用到欢迎来咨询
- 所属专栏: 技术交流 标签: 速度传感器 光传感器 发帖人:电源芯片韩工 发帖时间:2022-04-12 15:09:00
- 【求助】TJA1051T不工作
- 如题,TJA1051T在使用自己的24V转5V电压转换电路时候无法正常发出CAN消息但是在独立电源或者充电宝供电的情况下可以正常工作实测24V转5V电路输出电压5.1-5.25V区间以为电压不稳在中间接了个AMS1117-5.0LDO稳压实测输出4.9V芯片电路依旧无法发出消息请问各位大大这是什么原因呢以下附上TJA1051T电路以下是24V转5V电路
- 所属专栏: 技术交流 标签: 推荐 发帖人:好吃懒做的胖蜜蜂 发帖时间:2021-11-10 23:09:00
- 森霸传感器AS312,一般都是什么价格啊
- 森霸传感器AS312,一般都是什么价格啊
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 传感器 发帖人:世纪末Endthe 发帖时间:2020-08-26 23:22:00
- 【已派奖】谁是最佳脑洞王之GD32E231新运用创意评选活动
- 点此查看获奖信息,所有奖励已发放完毕,请各位获奖用户及时查。奇思妙想,创意无限,为了庆祝商城的新品推荐版块正式上线,也为了给广大攻城狮带来更多的福利,本次我们将发起GD32E231芯片(点此查看资料)电子产品新运用创意评选活动。(GD32E231功能方框图)活动时间:即日起至2019年4月28日参与方式:以回帖的方式在本活动帖下方进行回复即可参与本次活动,可以谈谈自己对该开发板的使用方向设想,参考以下模板,想象越丰富详细,越容易获奖哦。简单回复模板:可考虑运用在XX行业的XX电子产品里,创意性实现XX功能的创新运用上。这些功能可采用新品的XX技术指标来实现。奖励设置:1、一等奖1名:奖励88...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: GD32E231 新品推荐 发帖人:立创小程 发帖时间:2019-04-08 14:08:00
- 求助推荐一款双路输出的芯片分别能输出15V和3.3V的电源稳压芯片
- 我的一块电路中需要设计15V与3.3V的两个电压,请问一下有没有什么芯片能够同时满足这两种需求的,如果有,请问这款芯片的发热程度如何,纹波效率怎么样》》》》》》谢谢
- 所属专栏: 技术交流 标签: 芯片推荐 发帖人:哭泣的小露珠 发帖时间:2018-07-10 11:01:00
- 立创商城“双11”---商品推荐总汇
- 据我本人了解,其实我们立创商城的好物料、好芯片不少的。。。但真正下单的时候,有时不知道选哪个商品为好,或者忘记购买那个好东西了,所以顺着即将到来的双11抢购热浪,请大家自由推荐推荐!看看哪些商品值得一买,请贴出该商品的名称、链接和推荐购买她的理由。为保证质量,对得起买家,凡是推荐理由不充分的,我或许会删该帖哦。可以同时推荐多个商品,但每个商品的推荐格式至少需包含以下内容:推荐购买的商品名称:xxxx商品购买页面的链接:xxxx推荐购买的理由:xxxx相关商品图片显示(可选)
- 所属专栏: 立创动向 标签: 双11 推荐 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2017-11-08 21:32:00
返回