结果:找到"光模块企业",相关内容1000条
  • 如何让光模块满足工业级温度标准?工业级光模块为什么比较贵?(附案例)
  • 我们在选购光模块时,依据工作温度,除了最常见的商业级,我们还能看到有扩展级和工业级等选项。光模块为什么需要划分这么多的温度等级,它们之间有什么区别?工作温度作为光模块最重要的参数之一,它能影响光模块的其他各项参数。当光模块应用的环境温度发生变化时,其工作电流等其他参数也会随之发生变化,从而影响它的正常传输,扩展级和工业级光模块便是针对这一问题而研发的产品。普通光模块多为商业级(C-Temp),正常工作温度为0~+70℃;扩展级(E-Temp)为-20℃~+85℃;而工业级(I-Temp)的工作温度为-40℃~+85℃,可在超高或超低温下的恶劣环境中工作。除此之外,工业级光模块在电气组件、外壳...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 工 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-11-03 18:01:00
  • 易天带你了解2020年光模块行业的发展趋势
  • 现5G网络的逐步部署和大量数据中心升级网络速率,使得光模块产业快速发展。中国作为全球最大的通信市场,在整个光模块产业链中,上游的光芯片和电芯片的设计制造环节,中国占全球份额还不到10%;处于中游的光模块制造商约占全球的三成;而下游的设备商,华为、中兴、锐捷、烽火等企业已占全球的五成左右。纵观整条产业链,下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家列出3点光模块行业的发展趋势。1、5G承载网规模建设,电信光模块需求将大量增加2019年6月,工信部向中国移动、中国联通、中国电信、中国广电发放5G牌照,5G网络的筹建也正式拉开了序幕。根据数据显示,从2019年开始,三大运营商整体在5G规模建设的拉动...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 市场 制造商 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-10-10 18:19:00
  • 盘点5G网络中回传光模块的类型
  • 自2020年我国5G商用正式启动以来,国内运营商加快5G网络建设步伐,逐步在全国开通增强移动宽带业务并加快拓展5G+垂直行业应用,其新型业务特性和更高指标要求对承载网络架构及各层技术方案均提出了新的挑战。光模块是5G网络物理层的基础构成单元,广泛应用于无线及传输设备,其成本在系统设备中的占比不断增高,部分设备中甚至超过50~70%,是5G低成本、广覆盖的关键要素。下面易天光通信(ETU-LINK)跟大家盘点下5G中回传所需要的光模块。1、25G中传光模块25Gb/s双纤双向灰光模块光模块采用SFP28封装形式,工作波长为1310nm,传输距离长达40KM。2、50GPAM4QSFP28光模块...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 5G 25G 50G 100g 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-08-26 17:40:00
  • 盛夏将至,你知道怎么为光模块散热吗?
  • 盛夏将至,天气开始变得格外炎热,人在高温情况下都会中暑出毛病,光模块亦是如此,如果你不想机房的光模块热到出毛病,那跟小编一起了解下怎么避免光模块温度过高吧。1、确定光模块的工作温度范围光模块的选择需要根据应用场景来进行选择不同工作温度等级的光模块,避免光模块因恶劣环境导致不能正常使用。一般来说,企业网、数据中心等网络环境可以使用商业级光模块,因为室内数据中心的温度可以控制,室内机房中可以配备空调和温湿度控制器来控制机房内设备的工作环境温度,从而确保光模块的实际应用环境温度在光模块可接受的温度范围内。若用于工业以太网和户外基站,由于工作温度范围较大,室外温度多变,为确保光模块正常运行,需要选择...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 工 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-06-30 18:06:00
  • 全球光模块企业排行榜
  • 数通市场和电信市场一直是光模块需求的两大来源,未来三年5G的建设以及云计算行业的发展更加拉动光模块的需求。世界光模块企业在此背景下,不断进行并购重组,垂直整合产业链,行业集中度得以进一步提高。光模块中主要的电芯片,例如相干器件、调制解调芯片等,几乎依赖进口。而在光的部分,2.5G和10G的中短距离产品则已经实现了国产化,其他物料还是依靠进口。其中:电芯片(调制、驱动、串并转换等)的相关厂商有Macom、semtech、sillconlabs、Maxim等;光部分(激光器、检测器)的相关厂商有住友、三菱、lumentum、Oclaro、Neophotonics等;国内主要是低端元器件厂商则有中...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-03-17 15:03:00
  • 光模块是插在哪里的?
  • 光模块是插在哪里的?具体设备:光端机,光纤收发器,交换机,光网卡,光纤路由器,光纤高速球机,基站,直放站等。一般传输设备的光口板都配置对应的光模块,详情请看以下内容视频光端机:一般采用1*9单模光模块,一些高清类的光端机也会采用SFP光模块光纤收发器:采用1*9与SFP光模块交换机:交换机会采用GBIC、1*9、SFP、SFP+、XFP、QSFP+、CFP、QSFP28光模块等光纤路由器:一般采用SFP光模块光纤网卡:采用1*9光模块、SFP光模块、SFP+光模块等光纤高速球机:采用SFP光模块基站:移动通信系统中,连接固定部分与无线部分,并通过空中的无线传输与移动台相连的设备。采用SFP、...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: SFP 1*9 SFP+ 发帖人:etulink 发帖时间:2018-09-03 18:53:00
  • 25G以太网技术是如何诞生的?
  • 数据中心对于以太网的需求,来自两个最重要的考量,一个是节能,一个是成本。40G光模块和100G光模块的价格过高、功耗过大,而10G光模块的速率又不能满足网络需求,所以25GSFP28光模块就在这样的情况下诞生了,正好弥补了这两者之间的不足,并且大大提高了端口密度、减少了网络部署成本,而且功耗也相对较低。今天我们来讲讲25G有什么优势?25GSFP28光模块就是传输速率是25G光模块,主要用于25G以太网和100G(4x25Gbps)以太网中,并且它能够提供最节能的方式来满足下一代数据中心网络日益增长的需求。IEEE802.3指定的25G以太网接口标准25G以太网技术的优势:最佳输入/输出(I...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 25G SFP28 40G 100G 发帖人:etulink 发帖时间:2018-06-15 14:26:00
  • 工业级光模块与商业级光模块有什么区别?
  • 作为一个光通信的从业者应该都要了解,光模块的工作温度,会影响着整个光模块的各项参数。根据光模块的工作温度,光模块有工业级和商业级之分,那么何谓工业级与商业级呢?它们之间又有哪些区别呢?1.工作温度商业级光模块:0~70℃工业级光模块:-40~85℃2.应用环境商业级光模块:是市场上最常见的、应用最广泛的产品,比如室内机房。工业级光模块:是应用相对较恶劣的环境中,工作温差很大,其最基本的工作条件是,必需满足零下40度和零上85度的温度要求。比如野外偏远山区、隧道等。3.芯片承受温度商业级光模块:TO-CAN能承受的温度范围在0~70℃工业级光模块:TO-CAN能承受的温度范围在-40~85℃4...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 制造商 工 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-14 15:44:00
  • 百科:光模块的参数有哪些?
  • 在现代信息网络汇总,光纤通信占据着主导地位,随着网络的覆盖越来越广泛和通信容量的不断增加,通信链路的提升也是必然的发展,光模块在光通信网络中实现着光电信号的转换,是光纤通信的主要器件之一。但是,我们平时都说光模块,那么,光模块的参数有哪些?你知道吗?在本文中,易飞扬通信将给大家做详细的介绍。光模块经过了多年的发展,其封装方式也有了极大的变化,SFP、GBIC、XFP、Xenpak、X2、1X9、SFF、200/3000pin、XPAK、QAFP28等都是光模块封装类型;而低速率、百兆、千兆、2.5G、4.25G,4.9G,6G,8G,10G、40G、100G、200G甚至400G是光模块的传...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G QSFP28 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-04-13 14:28:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: