结果:找到"北京兆易",相关内容185条
  • 君正主控应用案例:办公必备神器,长城黑白激光一体机
  •   伴随着这些年素质教育水平的提高,学校老师们成功减负,家长身上的担子越来越重,同时移动互联网的发展,学校和家长的沟通方式也在发生着变化,现在很多老师喜欢给学生布置作业是电子版的形式,如果是试卷一类还需要自己打印。  因此越来越多的家庭都在考虑配备一台家用级打印机,因为现在的打印机和过去不同,现在的打印机在操作时更方便,不管是上墨,还是清晰度,都已经远远超过了过去的一些传统打印机。  在这样的需求之下,促进了家用级打印机市场的发展,很多品牌都推出了针对学生家庭作业、网课使用场景的打印机产品,那么哪种类型的家用级打印机最适合购买呢?下面由小编根据自己的使用感受来给大家介绍一番吧。  打印机类别...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 君正 X1600 X2600 X2000 生物特征 图像识别 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2024-04-25 17:27:00
  • 北京君正案例:超能面板PRO采用4英寸IPS超清多彩屏,值不值得买?
  •   清晨,窗帘自动拉开,悦耳音乐缓缓响起,面包机、咖啡机自动工作,开启新一天。离家时,一键关掉所有灯光和家电,节能安全,手机上便可查看家里设备状态,不用担心门没锁、灯没关等问题。下班回家,空调、灯自动为你点亮,窗帘打开;睡前,窗帘、灯光、所有家电全部关闭,让你安心睡眠;半夜喝水,灯感应亮起,不用担心摔倒……都说这样的“舒心、懂你”的生活已经触手可及了,但是市面上智能家居品牌繁多,质量良莠不齐,想装智能家居,却不知道从何入手?  其实,极致的智慧生活,从一款超级面板开始。最近,全球智能家居品牌LifeSmart出了新品:超能面板PRO。据不少网友反馈,这是一款兼具颜值和实用性能的多功能全屋智能...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 君正,低功耗,全国产MCU,X2000,CPU设计 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-04-14 16:42:00
  • 北京君正X系列:高清无损音乐播放器应用案例
  •   优秀的播放器除了能够让用户畅享高品质音乐带给双耳无限的乐趣之外,还要让视觉与听觉同时达到巅峰享受。M1s106g的轻盈体重搭配掌心专属的72*69*16mm尺寸,让播放器实现高度便携。全新设计的金属机身,有着舒适的握持感。2.8英寸夏普高清触摸屏(640*480)搭配MTouch2.0操作系统,更为人性化智慧设计,让M1s操作起来简单顺畅,尽享真彩大世界。M1s配置8套随机封面,让你的音乐生活充满想象。  深圳市雷龙发展有限公司提供原厂技术支持,并提供君正集成电路完整解决方案,大大降低你的开发难度及开发时间,让你比同行更快一步  M1s,是围绕着“纯音机”这一概念,并针对千元级市场的需求...
  • 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: AES 256,硬件FPU,MIPS架构,君正,X2000 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-03-09 18:11:00
  • 扫描点读笔搭载北京君正X2000多核异构跨界处理器的案例
  • 外研通云畅VT-S30扫描点读笔搭载北京君正X2000多核异构跨界处理器,X2000多核异构跨界处理器主要面向于智能音频、图像识别、智能家电、智能家居、智能办公等五大领域。CPU采取三核结构,搭载双XBurst®2,主频1.2GHz,跨界第三核XBurst®0(240MHz),面向安全管理和实时控制领域。搭载的H.264编码器分辨率达1080P@30fps。同时,X2000还内置LPDDR3(128MB),具备可实时同步的双摄Mipi接口+双ISP以及丰富的外设接口功能。我们先来了解下外研通这家产品公司,它是外语教学与研究出版社(简称“外研社”)由北京外国语大学于1979年创办,是一家以外语...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 君正 主控 芯片 MCU 主控方案案例 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-11-30 17:46:00
  • 北京爱科敏光电技术有限公司招聘-控制工程师
  • 技能要求:电机控制器硬件,伺服电机,运动控制算法,上位机,运动控制系统,功能调试岗位职责:1、熟悉伺服电机运动控制系统设计,熟悉FOC,SVPWM控制算法;2、伺服控制系统算法仿真调试;3、上位机软件开发设计;4、系统组装、调试和测试。任职要求:1、熟练掌握C/C++语言,熟练掌握MCU或DSP开发;2、熟悉基本的硬件开发工具和流程;3、硕士及以上学历,自动化、电子工程、计算机、机械电子等相关专业;4、有意愿加入创业公司,勇于挑战,坚韧不拔,与企业一起快速成长;5、工作积极认真,责任心强;能够独立完成设计研发项目;具有快速深入学习能力;具有良好的团队合作意识;具有良好的沟通、协调、解决问题能...
  • 所属专栏: 人才需求 标签: 爱科敏光电技术有限公司 控制 发帖人:糖爸0073 发帖时间:2021-01-07 14:44:00
  • 北京爱科敏光电技术有限公司招聘-嵌入式系统设计工程师控制工程师
  • 嵌入式系统设计工程师技能要求:嵌入式软硬件调试,嵌入式硬件研发,C/C++,嵌入式软件开发岗位职责:1、负责嵌入式系统硬件设计,根据系统需要完成器件选型、原理图、PCB设计、加工、调试等工作;2、编写嵌入式系统相应软件及主机端测试程序;3、协助系统完成组装、系统测试联调、产品维护等工作;4、负责编写相关设计文档;5、完成相关的其它辅助性工作。任职要求:1、熟悉数字电路设计、电机控制,了解模拟电路设计,熟悉PADS/CADENCE等常用EDA设计软件的使用;2、熟悉ARM/DSP嵌入式C/C++语言;3、了解嵌入式系统相关的常用接口,如:UART,I2C,SPI,CAN等;4、本科以上学历,自...
  • 所属专栏: 人才需求 标签: 爱科敏光电技术有限公司 嵌入式 发帖人:糖爸0073 发帖时间:2021-01-07 14:42:00
  • 2020年国内MCU市场有望突破500亿元
  • MCU是智能控制的主要核心,是目前物联网和汽车电子未来主要增长点。MCU微控制器作为智能控制的核心广泛应用于消费电子、汽车电子、计算机与网络、工业控制等领域,伴随物联网的逐步落地和汽车电子的发展,MCU微控制器的市场需求增长显著。国内MCU微控制器市场未来五年复合增速达11.7%,至2020年市场空间达500亿元以上。据ICInsights预测,随着物联网的持续火热,MCU的出货量将持续上升,2018年全球MCU的出货量将增长18%达306亿颗,营收预期将增长11%,五年内全球MCU销售额年复合增速将达到7.2%,至2020年将突破200亿美元。2016年国内MCU市场已达360亿元,未来年...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: MCU,创新MCU,国产MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-06-10 13:49:00
  • 兆易创新MCUGD32F3系列详情
  • 业界领先的半导体供应商兆易创新MCUGD32F3系列提供了3大系列37个产品型号,包括LQFP144、LQFP100、LQFP64和LQFP48等4种封装类型选择。从而以前所未有的设计灵活性和兼容度轻松应对飞速发展的产业升级挑战。宇芯有限公司作为兆易创新的核心代理商,提供的MCU产品频率最高可达1MHz(1MB/s),是以往速度的两倍,从而以更高的数据传输速率来适配高带宽应用场合。GD32F3系列最高主频可达120兆赫兹并支持DSP指令运算。配备了128KB到3072KB的超大容量Flash及48KB到96KB的SRAM,内核访问闪存高速零等待。芯片采用2.6V-3.6V供电,I/O口可承受...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 创新MCU,GD32F3系列,创新代理商,Cortex-M4内核 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-04-03 15:42:00
  • 【免费样品】基于GD32的红外额温枪量产方案
  • 导读:随着全球红外测温仪器需求的爆发,MCU成为方案BOM中最紧缺的物料之一,GD32MCU为合作伙伴提供高性价比、备货充足和解决方案的一站式量产服务!从目前海内外疫情的发展趋势来看,国内传播将很快得到控制,但海外输入的潜在问题使公共场合测温检疫的需求将长期存在,同时据医疗仪器制造商,国内红外测温仪的需求能见度已经到今年7月份。海外(以欧洲、日韩居多)则出现了类似国内1-2月份的大面积短缺,出口订单蜂拥而至。来源:赛迪顾问根据赛迪发布的国内红外测温仪统计数据,2020年预计国内手持式测温仪总产量将达65万台,同比增长117%。进入3月份,元器件供应商和代工企业逐渐复工,但核心器件严重短缺的状...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: GD 创新 样品申请 发帖人:立创编辑 发帖时间:2020-03-18 09:43:00
  • 从STM32到GD32F
  • st到GD移植攻略.pdfGD32_Series_MCUs_Selection_Guide_(Mar_2017).pdf
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:LOVE67 发帖时间:2017-08-15 17:01:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: