结果:找到"单纤光模块",相关内容1000条
  • 光纤跳线的类型及其对应的颜色是什么?
  • 光纤通信技术和计算机技术作为信息化的两大支柱,其中计算机负责把信息数字化,而光纤则是负责将信息传输出去。光纤通信是以光波作为载波,将信息从A处传输到B处。根据ITU-T标准,通信光纤分为G.651、G.652、G.653、G.654、G.655、G.656、G.657共7类,其中G.651为多模光纤,G.651-G.657为单模光纤。ISO/IEC又将多模光纤分为OM1-OM5,这5类多模光纤主要应用于局域网(LAN)与数据中心(DCN)中。目前市面上常见的光纤跳线类型有单模OS2跳线、多模OM2/OM3/OM4光纤跳线。下面易天光通信(ETU-LINK)就来聊一聊光纤跳线的类型以及对应的颜...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 跳线 多 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-10-20 17:21:00
  • 光模块和多模光纤在数据中心的发展趋势
  • 在大数据、云计算、物联网、移动互联网的迅速发展的今天,银行、税务、医院、电商、等各行各业都依赖数据中心的支撑,数据中心的流量与日俱增,在未来数据中心必定是今后社会信息系统的数据仓库和心脏。为应对庞大的数据传输需求,越来越多的企业选择建设多个数据中心。下面易天光通信给大家介绍下目前用得比较火的光模块和多模光纤。光模块作为光纤通信的重要组件,用于实现光信号的发送和接收。易天光通信(ETU-LINK)通过市场探查发现目前最热门的是25G、40G和100G光模块,其主要应用在数据中心核心交换机,40G端口的交换机通过搭配QSFP+光模块,构成40G以太网。从汇聚层交换机上的端口到核层心路由交换机现在...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-09 15:44:00
  • 你了解10GBIDISFP+单纤双向光模块吗?
  • 随着5G网络部署,远距离传输的光模块需求越来越多。易天光通信(ETU-LINK)光模块厂家为适应市场需求不断完善产品线,现有全系列BiDi单纤光模块产品提供,主要的封装形式为SFP/SFP+/XFP和QSFP+。本文将根据市场需求日益增长的10GBIDISFP+光模块进行介绍。10GBIDISFP+光模块10GBIDISFP+光模块其封装形式为SFP+,传输速率10G,LC单工接口,与单模光纤使用传输距离最高达80公里。BiDi指单纤双向,它是利用WDM(即,波分复用)技术,发送和接收两个方向的不同中心波长,从而实现一根光纤双向传输光信号。易天线上店铺:shop1458197280610.1...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 10G,SFP+ 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-06-02 14:52:00
  • 详细解说光纤收发器指示灯的含义及常见故障判断方法
  • 我们常用的光纤收发器都有6个指示灯,那么每个指示灯都代表什么含义呢?是否所有指示灯都亮起才代表光纤收发器正常工作呢?现在易天光通信(ETU-LINK)给大家详细讲讲  PWR:灯亮表示DC5V电源工作正常;  FDX:灯亮表示光纤以全双工方式传输数据;  FX?100:灯亮表示光纤传输速率为100Mbps;  TX?100:灯亮表示双绞线传输速率为100Mbps,灯不亮表示双绞线传输速率为10Mbps;  FX?Link/Act:灯长亮表示光纤链路连接正确;灯闪亮表示光纤中有数据在传输;  TX?Link/Act:灯长亮表示双绞线链路连接确;灯闪亮表示双绞线中有数据在传输10/100M。  ...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-10-23 18:35:00
  • 分享核心光纤交换机端口的级联教程
  • 核心交换机的端口主要是光纤类型,但是交换机光纤端口的价格是非常昂贵的,需要用户特别注意,同时交换机的光纤端口没有堆叠能力,只能被用于级联。剖析交换机光纤端口级联连接方式和基本类型,欢迎大家留言补充。  级联既可使用普通端口也可使用特殊的MDI-II端口。当相互级联的两个端口分别为普通端口(即MDI-X)端口和MDI-II端口时,应当使用直通电缆。当相互级联的两个端口均为普通端口(即MDI-X)或均为MDI-II端口时,则应当使用交叉电缆。  无论是10Base-T以太网、100Base-TX快速以太网还是1000Base-T千兆以太网,级联交换机所使用的电缆长度均可达到100米,这个长度与核...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 交换机 发帖人:etulink 发帖时间:2018-09-20 14:56:00
  • 收发器怎么用?光纤收发器连接图
  • 虽说现在安防行业发展是日益向前,其主要原因是因为安防建设与我们的日常生活息息相关,它会让越来越多的人会更了解现在的生活,以及让我们的生活更便捷、更智能化发展!今天就让易天来说说在安防通信组网中重要的一环:传输通信设备会发挥什么样的作用,以及它的各项设备分别会有什么影响?首先先来了解一下安防通信传输设备的构成:最常用的就是交换机了,然而交换机的种类较多,不同的场合需要使用不同的交换机,要做到因地适宜才能让设备发挥自有性能!再有就是收发器,说到收发器不知道大家了解多少?现在就来好好聊聊收发器的工作原理与其如何正确安装使用的步骤。在进行收发器的工作原理解释之前还可以先了解收发器的历史,通常来说收发...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 收发器 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-08-02 18:37:00
  • 光模块技术:如何测试光模块的性能?
  • 安装好光模块后,测试其性能是必不可少的步骤。当整个网络系统中的光器件是由一个供应商供应时,如果网络系统能够正常工作,那么就不需要对系统的子组件分别进行测试。但是,现在大部分网络系统中的子部件都来自不同的供应商,因此,测试光器件,尤其是各个光模块的兼容性和互操作性至关重要。那么如何测试光模块的兼容性呢?读完本文,我想你会找到答案。我们知道,光模块是由发射器和接收器组成。当发射器通过光纤与接收器连接时,如果整个系统的误码率没有达到预期的效果,是发射器的问题还是接收器的问题?又或许是发射器和接收器都有问题。事实上,光模块的发射器和接收器会相互影响,因此,光模块合格的标准是任何接收器都能接收到来自性...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 技术 性能 发帖人:etulink 发帖时间:2018-06-22 17:14:00
  • 单纤光模块如何工作?单纤光模块有何优缺点?
  • 单纤光模块是仅有一个光纤端口的光模块产品,只用插一根光纤就能同时进行光信号的发射和接收,是一种节省光纤资源的解决方案。单纤光模块是利用WDM技术,实现一根光纤双向传输光信号。一般光模块有两个端口,TX为发射端口,RX为接收端口;单纤光模块只有1个端口,通过光模块中的滤波器进行滤波,同时完成不同波长光信号的发射和接收,因此单纤光模块必须成对使用。单纤光模块常用的波长低速:1310nm/1550nm;1490nm/1550nm;1310nm/1490nm10G光模块:1270nm/1330nm;1490nm/1550nm单纤光模块如何工作?为了能够高效地工作,单纤光模块必须配对使用,通过调谐双工...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-18 16:47:00
  • 分享一些光纤模块接口类型有用信息给大家
  • 为了让新的合作伙伴轻松地学习光模块接口,下面易天光通信(etulink.com)为大家总结了一些有用的信息:光纤模块的接口类型:双纤接口,单纤接口和RJ-45接口。1.双纤接口:常见的是双纤SC和双纤LC双纤SC双纤LC2.单纤接口:单纤SC和单纤LC单纤SC单纤LC3.RJ-45接口:传输介质是同轴电缆(双绞线)SC接口模块连接SC跳线,LC接口模块连接LC跳线。光纤包括一些类型:1.SMOS29/125um2.MMOM162.5/125um3.MMOM250/125um4.MMOM350/125um5.MMOM450/125umCopper-TSFP连接cat5或cat6UTP/FTP电...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 跳线 接口 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-13 14:56:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: