结果:找到"各个技术通讯性能的对比",相关内容1000条
  • 不夸张小小旋钮屏即将撬动甚至改变传统智能家居按健开关未来!!!
  • 旋钮屏是什么?他可以通过旋转进行功能档位选择,当旋钮至想要选定的档位后通过按压实现即可选择成功,有线通讯技术也可以选择无线通讯技术,支持延时自动确定的方式等通过将I/O接口,储存器和CPU在一片芯片上,进行旋钮屏控制,他可以运用到很多领域,包括小家电,白家电,汽车智能家居,医疗,甚至运动器械,他采用的是实时操做系统,实时性他可以根据自身需求进行定制,像适配功能,带触摸,氛围灯还有蓝牙等,不同的尺寸选择,屏幕也可选择TFT屏,ips屏AMOLED屏,从APP设置控制,小程序控制,甚至可以增加WIFI功能,定时功能,自动关停,你想要明亮风格的,暗系风格的还是炫酷风格,都能按个性为您量身定制!目前...
  • 所属专栏: 学学单片机 标签: 智旋钮 智面板 APP控制 语音控制 无线 人机交互 发帖人:怀智科技 发帖时间:2022-09-16 10:12:00
  • 华为发布首款5nm5GSoC,集成153亿晶体管
  • 【2020年10月29日】华为面向全球推出新一代旗舰手机芯片麒麟9000,这是业界最高集成度5nm5GSoC,集结疾速5G、强劲性能、AI智慧与卓越影像,使能手机体验再度升级。华为发布首款5nm5GSoC,集成153亿晶体管https://mp.weixin.qq.com/s/mWWf-t6kn5FfIt0uxGWB5w
  • 所属专栏: 项目外包 标签: IC 发帖人:核兴电子科技 发帖时间:2020-10-31 15:36:00
  • SI24R12.4G校讯通技术支持资料
  • 校讯通考勤管理校园无障碍考勤系统是由2台阅读器、1台信息处理器、后台平台和学生卡(有源RFID卡)系统组成。为判断进出,安装两台阅读器,两者之间要求间隔距离在10米以上,同时阅读器调节一定的角度,使两者之间信号覆盖区不产生重叠,在阅读器的天线一侧会加装屏蔽物,使阅读器背后的信号覆盖区变小。学生进出校门时必须带卡,进入时,首先被校外读头识别到传送到信息处理器,然后在一个短的时间范围内,又被校内读头识别到,数据同样传送到信息处理器。信息处理器在收到数据后自动进行处理判别,判定该卡所属学生进校了。然后信息处理器通过TCP/IP方式发送给远端的平台,由平台控制的短信平台给该学生家长发送短信。离校的情...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 校 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-04-23 14:20:00
  • 100G/200G光模块热设计现状及展望
  • 随着电子器件性能的迅速攀升,其能效比虽然也在优化,但是器件的发热功率也随之提高。热量如果不能及时转移,发热量的增加将使得器件温度极速恶化,造成产品失效。电子设备市场上有55%的电子设备失效是由于温度引起,并且温度每上升10℃,失效率将增加一倍。热设计在产品设计环节意义重大,其主要目的是用来保证产品在制定的环境规格条件下正常工作并达到产品可靠性目标,从而满足对产品各部分温升的限制性要求。光模块热设计基本原则在光模块的设计中,由于加工精度的影响,元器件接触面并不是完全平整,实际上往往如下图所示。?接触面的几种状况接触面不平整就意味着中间是空气,而空气导热系数0.026,比导热垫片差了十倍以上。表...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 热设计 芯片 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-04-03 16:33:00
  • 光模块技术:如何测试光模块的性能?
  • 安装好光模块后,测试其性能是必不可少的步骤。当整个网络系统中的光器件是由一个供应商供应时,如果网络系统能够正常工作,那么就不需要对系统的子组件分别进行测试。但是,现在大部分网络系统中的子部件都来自不同的供应商,因此,测试光器件,尤其是各个光模块的兼容性和互操作性至关重要。那么如何测试光模块的兼容性呢?读完本文,我想你会找到答案。我们知道,光模块是由发射器和接收器组成。当发射器通过光纤与接收器连接时,如果整个系统的误码率没有达到预期的效果,是发射器的问题还是接收器的问题?又或许是发射器和接收器都有问题。事实上,光模块的发射器和接收器会相互影响,因此,光模块合格的标准是任何接收器都能接收到来自性...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块 光模块 光纤模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-06-22 17:14:00
  • 高性能高性比低功耗蓝牙nRF52810介绍
  • 超低功耗(ULP)射频专家NordicSemiconductor宣布扩展其同级领先的高性能低功耗蓝牙系统级芯片(SoC)nRF52系列,增加了优化外设和内存的新型款nRF52810,这是目前市场上性价比最高的单芯片蓝牙5解决方案。nRF52810将以往“高性能”与“入门级”这两个看似难以共存的标签集于一身。一方面,它支持高传输速率和增强的广播包扩展这两项蓝牙5关键特性,且体积更小、能耗更低(在0dBm下的TX以及1Mbps传输速率下的RX相应电流值仅为4.6mA,节能50%);另一方面,nRF52810的功能集较精简,将成本降到了支持蓝牙v4.2的nRF51系列的水平,在先进性能、功能和成本...
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: 高 低功耗 nRF52810 发帖人:dnsj052 发帖时间:2018-01-19 14:29:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: