结果:找到"嘉立创有开通波峰焊的计划吗?",相关内容1000条
  • 3D打印模型设计解析版
  • 因生产材料与工艺的不同,为达到更好的模型打印效果,三维猴建议用户参考《三维猴3D打印模型设计规范》进行设计。机器的成型尺寸请看下表一、不同材料最小壁厚要求模型打印完成后要经过酒精清洗、去支撑、打磨喷砂等工序,所以需要一定的强度,厚度决定工件的强度。推荐模型壁厚2MM打印效果较好;设计模型出现薄壁时,请参考以上标准。凸起定位、卡扣等结构推荐壁厚1.5mm以上。二、凹凸字体设计要求1、凹字体设计2、凸字体设计三、螺纹设计要求影响非标螺纹3d打印的主要两个因素:螺距和牙型角螺纹配合间隙需要参考模型间隙,设计无间隙配合会出现装配不了或者装配困难,316L金属打印建议攻牙;标准螺丝最小为M6粗牙。四、...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: #模型设 # #3D打印 发帖人:3D打印张硕 发帖时间:2024-04-18 11:20:00
  • 关于PCB版走线问题
  • 本人是刚开始上手的小白,也是第一次使用嘉立创的PCB设计板子,今天实体PCB到货了,发现一个问题,就是在嘉立创软件里面,本应该相连接的线,实际不连接,是所有的线,都不连通,在软件里面是相连的,但是实物PCB不相连,请问如果是我设计绘图问题的话,在哪里解决,谢谢大神答复。万分感谢。
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 为什么我PCB走线不连 发帖人:大大奶牛 发帖时间:2023-02-22 16:36:00
  • 【亚特联】助力高校零代码实现IoT产品智能化,壕送千元E卡!
  • 在IoT概念大热的当下,作为未来准攻城狮,或者对物联网方向兴致浓厚的大学生,在缺乏市场经验的情况下,如何利用既有的专业知识与技能,低门槛、高效率实现物联网产品的智能化?立创商城联合亚特联推出产品智能化解决方案!零代码免费在线极速完成物联网产品智能化!你以为这就结束了?!亚特联还提供了11款免费模块(包邮)供选择,限量200份!先到先得!参赛者完成产品制作即可参与一、二、三等奖评选,6个获奖名额共计1500元京东E卡,使用立创商城账号就能便捷登陆亚特联平台,这个暑假玩点不一样的!一、参赛对象:全国高校学生群体二、参赛流程:1)报名参赛:参赛者需先完成四步(进入亚特联平台-创建产品-设备面板-硬...
  • 所属专栏: 开源设计 标签: IoT 大学生 比赛 大学 发帖人:小曾Aa 发帖时间:2022-07-27 10:17:00
  • 嘉立创2021年中秋,国庆双节放假通知
  • 尊敬的嘉立创客户:中秋与国庆节即将来临,提前祝大家节日快乐、幸福美满!!根据国家节假日放假规定,并考虑公司的实际情况,中秋与国庆节放假有关事宜通知如下。嘉立创中秋节放假安排如下:9月19号、9月21号公司不安排人员审单,不安排生产!9月20号公司安排人员审单,安排生产!嘉立创国庆节放假安排如下:【新增通知:因接到部分工厂反馈国庆期间需限电停工,故交期需后延5天,即放假3天+限电2天】10月1号-10月3号全体人员放假,公司不安排人员审单,不安排生产!10月4、5号公司安排人员审核订单,不安排生产!10月6、7号公司安排人员审核订单,安排生产!10月8号(周五)嘉立创全体员工正常上班!放假期间...
  • 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 放假 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2021-09-18 14:11:00
  • 嘉立创有开通波峰焊的计划吗?
  • 在嘉立创贴片完还得拿到其它厂去做波峰焊,太耽误时间了。嘉立创有开通波峰焊的计划吗?
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: 发帖人:小地方来的 发帖时间:2021-03-07 12:15:00
  • 嘉立创,你是这样对待客户的吗?
  • 事情是这样的:我2020年8月19号通过pcb助手下单,做了款pcb,非常简单,如图:紫色线在KO层,半径16.833mm,黄色线在TOPOVERLAY,半径15mm,其他分别在TOP&BUTTON层,没有M1层。就是这么简单的一个pcb,嘉立创给我做的是这样的:居然把TOPOVERLAY做成了机械层!!!怎么办?联系嘉立创专员,按正常售后向pcb品质投诉。戏剧性的事情就此发生:理由1:pcb下单时候你填写的尺寸就是3*3,我们的工作人员按这个尺寸做错!PS:我下单时,pcb尺寸是软件自动计算的,这锅也要我背吗?理由2:嘉立创软件兼容问题,AD17以上KO层锁定无法导出!PS:人工审...
  • 所属专栏: PCB打样 标签: ,你是这样对待客户 发帖人:无锡太阳 发帖时间:2020-08-31 13:33:00
  • 嘉立创,还有进一步的空间!
  • 嘉立创原参数::3)最小过孔内径:0.2mm4)最小过孔外径:0.45mm5)最小BGA为0.3mm。跨界处理器I.MXRT1052的BGA内部焊盘是0.25mm的,要求BGA焊盘为0.25mm,过孔为0.2/0.356mm(就是8mil/14mil),嘉立创做不了,仅仅是一步之遥的距离!令人惋惜!阻抗板做不了这个,过不久可能就会错失大量订单。就像以前的ST处理器一样,不久后可能就是NXP的天下。我想问下,嘉立创工程师,是否还有进一步精进的可能?
  • 所属专栏: 建议与反馈 标签: ,还进一步空间! 发帖人:丫丫蛋蛋 发帖时间:2018-03-02 16:36:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: