结果:找到"嘉立创,你是这样对待客户的吗?",相关内容1000条
  • 为什么有这么nc的动作,这是逼客户换平台吗?
  • 今天发现立创商城把我的默认开票账户改了,导致今年前几个订单开票是对的,后面的默认都错了,沟通半天客户都是讲屁话,mgb.网上查了一下,建议换平台.嘉立创集团是否有全面实施一个账号只能开一个公司发票的计划(amobbs.com阿莫电子论坛-东莞阿莫电子网站)https://www.amobbs.com/thread-5778297-1-1.html
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 为什么有么nc动作,换平台? 发帖人:Tesla 发帖时间:2023-06-09 20:22:00
  • 立创EDA专业版windows客户端打不开
  • 系统win10专业版21H2,之前电脑好好的,一段时间没打开电脑立创EDA客户端专业版就打不开了,双击桌面快捷方式之后鼠标会转圈,但什么都没发生。打开任务管理器发现后台多了三个立创EDA(专业版)的进程,但前台就什么都没有。重新安装、安装到C盘、用管理员安装、用管理员打开、兼容模式win8都试过了都不好用。救救,谢谢。
  • 所属专栏: 使用教程 标签: EDA 发帖人:HBM2memory 发帖时间:2023-03-26 00:39:00
  • 立创EDA是崩了吗?
  • 2022/11/2410:10立创EDA打开无显示,一片白。是崩了还是需要怎么操作才能恢复?
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA崩了 发帖人:下乡摸鱼 发帖时间:2022-11-24 10:12:00
  • 立创EDA客户端标准版功能反馈
  • 在绘制PCB图纸时,经常会碰到需要根据某一个特定的点移动某个零件的情况。AD软件在处理这个情况的时候,会先选择要移动的零件,然后再选择参考点之后在选择要移动到的最终位置的参考点。而立创EDA没有这个功能,感觉挺不方便的。后续的更新中是否可以增加。
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: EDA 发帖人:jonas 发帖时间:2021-11-29 10:27:00
  • 嘉立创样板展示
  • 用嘉立创画的12v5A双电源ups充放电主板,打样回来了如图所示,黑色的PCB看起来非常的有感觉,非常感谢嘉立创的打样服务哦贴好后的图片,没用洗板水清理简单测试后各参数都正常,手里工具不够,没有测试实际充电电流,没有老化测试。以后有机会再进行测试
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 板,PCB 发帖人:不可以改名字 发帖时间:2021-11-15 19:37:00
  • 嘉立创,你是这样对待客户的吗?
  • 事情是这样的:我2020年8月19号通过pcb助手下单,做了款pcb,非常简单,如图:紫色线在KO层,半径16.833mm,黄色线在TOPOVERLAY,半径15mm,其他分别在TOP&BUTTON层,没有M1层。就是这么简单的一个pcb,嘉立创给我做的是这样的:居然把TOPOVERLAY做成了机械层!!!怎么办?联系嘉立创专员,按正常售后向pcb品质投诉。戏剧性的事情就此发生:理由1:pcb下单时候你填写的尺寸就是3*3,我们的工作人员按这个尺寸做错!PS:我下单时,pcb尺寸是软件自动计算的,这锅也要我背吗?理由2:嘉立创软件兼容问题,AD17以上KO层锁定无法导出!PS:人工审...
  • 所属专栏: PCB打样 标签: 发帖人:无锡太阳 发帖时间:2020-08-31 13:33:00
  • 【教程】基于浏览器创建一个自己的立创EDA客户端
  • 有朋友不习惯我们新版本的客户端,希望用旧版,这里有个方法可以创建自己的客户端。谷歌浏览器:1,最新安装谷歌浏览器。https://pc.qq.com/detail/1/detail_2661.html2,运行并打开编辑器地址。标准版:https://lceda.cn/editor或者专业版:https://pro.lceda.cn/editor3,在:地址栏点击“将此站点做为应用安装”小图标。点击打开即可安装成功。或者在:设置-更多工具-创建快捷方式-在窗口中打开。会打开新的窗口,效果和客户端一致。并且在桌面有快捷方式打开。微软新ChromiumEdge浏览器:1)安装最新版浏览器。http...
  • 所属专栏: 使用教程 标签: EDA 端 下载 发帖人:立创EDA罗工 发帖时间:2019-10-12 11:37:00
  • 嘉立创的电话客服人员能不能不要那么叼!!!客服意识不能稍微提高一点点???
  • 卧槽,每次嘉立创的电话打过来都头大,一顿叼,好像欠她几百万似的,跟她具体讨论方案,居然就不耐烦了,就说反正这样我们做不了,看你要不要做!!!说实话你们其他方面真的挺好的,就电话客服这块,锅里的死老鼠一般。不得不提你们的对手jiepei人家的客服的服务太多是有多好。在贴子里看到不少说你们电话客服态度不好的,建议嘉立创重视一下。我是一个8年多的嘉立创老客户了。
  • 所属专栏: 建议与反馈 标签: 发帖人:YeeRay 发帖时间:2019-08-14 11:07:00
  • 客户眼中的立创,竟然是这样的……
  • 八年来,如果你经常光顾某家咖啡厅你一定在那里留下不少回忆如果你不止一次在立创商城买元器件我们就会有说不完的故事小创在上周四“立创商城”服务号做了一期故事征集活动主题是#写下你与立创的故事#本想借八周年庆之机趁公司不注意给大家送送福利结果大家的留言都很认真着实将小创感动了一把客户眼中的立创,竟然是这样的——@丽罗AA:哇最开始是在嘉立创做板,为了给公司省打样成本,后来无意中忘了是怎么看到立创商城卖东西,现在已经习惯性在商城买贴片电阻,最划算最便宜还开专票。偶尔买IC,因为正品保证!虽然价格贵点。每个月按时填写调查问卷,得15元优惠券。这次我要来用200优惠券给公司省成本。我太有良心了哈哈哈。求...
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: 故事 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-06-17 10:29:00
  • 嘉立创今天是怎么了?5元打样?
  • 嘉立创今天是怎么了?5元打样?现在下单系统好像已经关闭了,已经影响正常使用了坐等官方解释
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: 发帖人:逐梦科技 发帖时间:2019-04-24 17:46:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: