结果:找到"外部SRAM,SRAM,同步sram",相关内容406条
  • Cypress存取时间为10纳秒的异步SRAM
  • Cypress16兆字节快速异步SRAM﹐其存取时间小于10ns。异步SRAM内含l亿多个晶体管﹐采用6个晶体管存储单元﹐是该公司4兆字节快速异步SRAM的后续产品.Cypress负责这种新SRAM设计流程中﹐从概念设计到交付生产的每一个阶段。第一块硅片已初步定型﹐最初结果显示存取时间将远低于10ns.该设计是用0.16微米CMOS工艺实现的﹐芯片的面积超过120000平方密耳。尽管该公司早先的异步SRAM设计是使用高电压晶体管实现的﹐但是新的SRAM采用双电压晶体管和双栅氧化物工艺﹐因而只使用低压晶体管﹔所以降低了芯片成本。然而该器件仍能承受高电压。在双栅氧化物实现过程中﹐芯片的一部分留给...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: Cypress,异SRAM,SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-11-13 16:28:00
  • Cypress同步高速SRAM的应用
  • 赛普拉斯其目标市场是采用嵌入式系统解决方案,其增长速度要快于整个半导体行业:MCU,无线连接和模拟,USB及存储器产品以及使它们能够完美协作的软件的组合。赛普拉斯市场包括汽车,工业和消费电子市场在内的半导体行业。在物联网领域具有无与伦比的竞争优势,并在新兴市场(包括联网设备和无人驾驶汽车)上实现了飞跃。Cypress是同步高速SRAM市场的领先者,是网络和汽车,消费电子及工业,航空航天和国防等多个市场领域客户的首选SRAM供应商。cypress代理宇芯电子为用户提供技术支持及产品应用解决方案等产品一体系服务。高速网络赛普拉斯QDRSRAM的关键部分是基于数据包的网络应用。路由器和交换机中的数...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: Cypress,高速SRAM,SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-08-28 16:29:00
  • 高可靠性的cypress异步SRAM
  • Cypress半导体公司生产高性能SRAM产品,用于数据传输、远程通讯、PC和军用系统。异步快速存储器芯片简称为:AsyncSRAM,速度一般在8/10/15ns,电压范围在1.65V~5V,可以满足大部分应用的电压设计。Cypress代理宇芯电子本篇文章将介绍具有高可靠性的cypress异步SRAM产品。凭借可满足各种高可靠性工业,通信,数据处理,医疗,消费和军事应用的性能,快速和微功耗,SRAM器件可提供片上ECC。这些器件具有与上一代异步SRAM兼容的外形匹配功能。这使您无需投资PCB重新设计就可以提高系统可靠性。具有ECC框图的快速SRAM高可靠性:软错误率<0.1FIT/Mb...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: cypress,异SRAM,SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-08-19 14:16:00
  • 网络通信与便携式应用驱动SRAM技术发展
  • 数据通信和便携式系统成为当今SRAM的重要应用领域。某些SRAM由于能够提供实现较高带宽所需的性能(比如在网络系统中)或维持较长电池使用寿命所需的低功耗(比如在便携式设备中)而在许多应用中起着主导作用。这些架构指的是面向高性能应用的NoBL(无总线延迟)和QDR(四倍数据速率)以及针对低性能应用的MoBL(更长的电池使用寿命)。多年来工艺几何尺寸的不断压缩使得兼顾速度、功耗和密度的新型架构的推出成为可能。以CYPRESS为例。不断缩小的工艺几何尺寸使得各家公司能够在存储器技术上确立诸多优势,如实现更快的速度、更低的功耗、更高的存储密度和更有竞争力的制造成本。CYPRESS赛普拉斯代理商宇芯电...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,快速SRAM,CYPRESS 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-08-07 14:14:00
  • 为应用选择合适的同步高速SRAM
  • 正确的同步静态随机存取存储器(SRAM)的选择对于带宽要求更高,系统性能更好的网络应用至关重要。系统设计人员需要了解不同同步SRAM技术的特性和优势,以便为其应用选择正确的存储器。决定正确的同步SRAM选择的一些关键因素是密度,等待时间,速度,读/写比和功率。通过了解这些因素如何影响性能,可靠性和成本,设计人员可以为其应用选择最佳的同步SRAM。宇芯电子专注代理销售SRAM,异步SRAM,同步SRAM,PSRAM等存储芯片,提供技术支持及解决方案。同步高速SRAM有多种形式,具有不同的性能特征和优势。标准同步SRAM通常用于工业电子,仪器仪表和军事应用。这些设备通常用作数据缓冲区(临时存储)...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 高速SRAM,SRAM,SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-08-03 14:48:00
  • ISSI具有纠错功能的AsyncSRAM
  • 近年来,对精密半导体存储器的需求已从个人计算机市场扩展到了汽车,通信和数字消费,工业及医疗市场。这些产品需要增加内存容量,以帮助处理大量数据。ISSI为汽车,通信,数字消费者以及工业和医疗提供了高速低功耗SRAM和中低密度DRAM。ISSI代理商IS61/64WVxxxxxEDBLL系列是具有纠错(ECC)功能的异步静态随机存储器(AsyncSRAM),该器件内置独立的ECC单元,极大程度提升了数据的完整性;同时得益于先进的设计理念及65nm的制程工艺,期耗、读写速度均处于业界领先水平。产品主要特性:●每-字节都带有独立的纠错单元;.●纠错单元可以侦测到数据错误,組为悔一字节纠正-比特的错误...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: SRAM,低功耗sram,高速sram,SRAM,ISSI 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-05-27 15:57:00
  • SRAM市场动向
  • 当今世界环境保护已蔚然成风,力求节约能源,因此强烈要求电子系统低功耗化和低电压化。而且由于制造SRAM的半导体工艺精细化,SRAM要求低电压供电。因而近年来研究低电压供电技术活动十分活跃。在高速SRAM里,既要求高速度又要求低功耗,这是互相矛盾的两种要求。宇芯电子主要为工业控制,物联网,智能控制,消费类电子,仪表仪器等市场领域提供各种类型的SRAM存储产品,包括低功耗SRAM、高速SRAM、同步SRAM等.SRAM市场动向●低功耗sram移动电话和寻呼机等便携电子产品市场里,要求机器小型、轻便和由电池长时间供电;因此,便携电子产品也要求SRAM器件实现低电压供电例如要求供电电压低到2.5V乃...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM市场,SRAM,低功耗sram,高速sram,SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-05-26 15:37:00
  • 带有ECC的256Kx16高速异步SRAM
  • ISSIIS61WV25616EDALL是高速,低功耗4M位SRAM,组织为256K字乘16位。它使用ISSI的高性能CMOS技术制造,并实现了ECC功能以提高可靠性。当CS#为高电平(取消选择)时,器件将进入待机模式,在该模式下,可以通过CMOS输入电平降低功耗。使用芯片使能和输出使能输入可轻松扩展存储器。激活的LOWWriteEnable(WE#)控制存储器的写入和读取。数据字节允许访问高字节(UB#)和低字节(LB#)。IS61WV25616EDALL封装在JEDEC标准的48引脚微型BGA(6mmx8mm)和44引脚TSOP(TYPEII)中。主要特点–高速访问时间:20ns–单电源...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 高速异SRAM,异SRAM,SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-05-18 17:52:00
  • 高性能异步SRAM技术角度
  • 当前有两个不同系列的异步SRAM:快速SRAM(支持高速存取)和低功耗SRAM(低功耗)。从技术角度看来,这种权衡是合理的。在低功耗SRAM中,通过采用特殊栅诱导漏极泄漏(GIDL)控制技术控制待机电流来控制待机功耗。这些技术需要在上拉或下拉路径中添加额外的晶体管,因此会加剧存取延迟,而且在此过程中会延长存取时间。在快速SRAM中,存取时间占首要地位,因此不能使用这些技术。此外要减少传播延迟,需要增大芯片尺寸。芯片尺寸增大会增大漏电流,从而增加整体待机功耗。微控制器很久以前就有了深度睡眠工作模式。这种工作模式有助于为大部分时间都处于待机状态下的应用省电。该控制器可在正常工作中全速运行,但事后...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 异SRAM,SRAM,SRAM技术 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-02-28 15:44:00
  • 外部SRAM的种类
  • 外部SRAM注意事项为使外部SRAM器件达到出最佳性能,建议遵循以下原则:使用与连接的主系统控制器的接口数据带宽相同的SRAM。如果管脚使用或板上空间的限制高于系统性能要求,可以使用较连接的控制器的数据带宽小一些的SRAM设备,以便减少管脚数量并减少PCB板上可能的存储器数量。然而这种变化将导致降低SRAM接口的性能。外部SRAM的种类有多种SRAM器件可供选择。最常见的种类如下:异步SRAM–由于其不依靠时钟,所以是最慢的一种SRAM。同步sram(SSRAM)–同步SRAM运行同步于一个时钟信号。同步SRAM的速度比异步SRAM的要快,但是也更昂贵。伪SRAM–伪SRAM(PSRAM)是...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,SRAM,sram 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-02-17 15:18:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: