结果:找到"多部位,位置",相关内容389条
- 一个多部件器件,如何自动标识其它部件在图纸中的位置
- 各位好,一个原理图有多个图页,一个器件由多个部件组成,并分布在不同的图页中,我在一个图页中如何标识其它部件的位置?及图纸页码,大概位置。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 多部位,位置 发帖人:dong2023 发帖时间:2023-05-23 09:36:00
- 专业版EDA,器件丝印位置调整问题
- 如上图所示,能不能批量设置的丝印位置到器件的中心?
- 所属专栏: PCB设计 标签: 丝印位置 发帖人:JIAF 发帖时间:2022-11-30 17:55:00
- 多脚芯片位置改排针排母可能吗?
- 我想通过多脚QFN转接板加到一个多脚QFN芯片位置,但是2.54排针排母转接板肯定比多脚QFN芯片焊盘尺寸大很多,如果能等比例放大周围局部走线,扩张局部走线距离,那样就可以扩张面积,这样的原理也可以快速修改芯片PCB封装。这样提到一个问题,局部放大PCB走线,或者整体放大PCB走线可能吗,如何实现?
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 多脚芯片位置改排针排母可能吗? 发帖人:a461624201 发帖时间:2020-11-03 14:47:00
- 核芯物联发布超越蓝牙AOA高精度定位的AOAPlus融合定位弹性部署高性价比解决方案
- 2019年初,蓝牙技术联盟宣布蓝牙5.1引入了新的"寻向"功能,这个功能可检测蓝牙信号的方向,将大幅提高蓝牙定位的精确度,提供更好的位置服务,结束了以往通过RSSI信号强度的方式做低精度指纹定位的历史,为蓝牙技术解决物联网精确定位与导航问题奠定了基础。针对蓝牙室内定位优化出的蓝牙5.1协议,利用AOA/AOD技术极大地提升了室内定位技术的可用性,同时兼具高精度、高并发、低功耗、低成本、高兼容性等特性,为其解决物联网精确定位与导航问题奠定了基础。就连国内的UWB厂家也纷纷开始加入到蓝牙AoA领域的产品开发。更加凸显出蓝牙AOA方案的独特优势。从目前来看,UWB定位系统在室内定位市场中占据一定的...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 蓝牙aoa定位 高精度定位 AOA定位 融合定位 弹性部署 发帖人:核芯物联岳毅恒 发帖时间:2020-08-25 21:35:00
- pcb中元件位置
- 打扰一下,如图,我需要把P2的第一脚改动到上面,如果使用旋转,P2的内外朝向就发生了改变,这种情况怎么办?
- 所属专栏: PCB设计 标签: 元件位置 发帖人:landrex 发帖时间:2020-08-15 12:57:00
- pcb布线中如何快速换层,元件标号批量放置位置,线宽如何跟随设计规则变动
- 1.pcb布线中如何快速换层,比如说布线到某个位置需要换层了,是否有快捷操作支持自动添加via,自动换层?2.元件标号如何批量放置,目前支持查找相似对象功能,可以筛选查找,然后右键选择偏移,统一设置字体大小统一移动,这个功能很好用,但是不知道如何把所有标号全部移动到元件中心,就是AD里面的查找相似对象-----》position-----》center(这个功能可以加速元件布局)3.设计规则线宽设定是个固定值,不满足某些应用,比如电源布线线宽应该是个区间。另外设置了不同网络的线宽,实际布线的时候不同网络不跟随设计规则变动,需要手动更改,举例说明网络A6mil网络B10mil网络c15mil,...
- 所属专栏: PCB设计 标签: 快速换层 快速放置标号位置 发帖人:永远的菜鸟 发帖时间:2019-06-26 17:39:00
- 元件位置偏移量
- 我用了4期扩展库的元件C71139(2SD1816L-R-TN3-T),封装是TO-252-2。SMT订单编号是SMT190226621。在AD里做layout的时候,用了嘉立创集成库里的"TO-252-2-180"的封装。在AD里看到的3D效果图蛮好的,但在下单助手里做DFM检查发现它是偏的,并且帮我修正了,见下图。有两个问题。1.嘉立创集成库的"TO-252-2-180"的封装是有问题的?2.DFM检查后修正了偏移。能否把偏移量告诉我,或者把修正后的坐标文件给我?这样我可以在AD里自己修正好这个封装,避免下次出现同样的问题。
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 位置偏移 TO-252-2 C71139 发帖人:威廉老王子 发帖时间:2019-03-02 14:56:00
- 5301HA1N0N0NN00000NAL1顶部安装液位计
- 5301HA1N0N0NN00000NAL1顶部安装液位计精确、性能卓越,适合于大多数应用,包括过程容器和控制。采用顶部安装,直接测量液体或固体的液位和界面,包括具有各种温度和压力要求的情况。导波雷达的优点1.非常精确可靠的直接液位测量技术,不需要针对多变的过程工况(例如密度、传导率、粘度、pH值、温度和压力)进行补偿2.无可移动部件,不需要重新校准,从而减少维护工作3.能处理蒸汽、粉尘、湍流和泡沫带来的干扰4.适合于小型储罐、几何形状复杂的储罐、以及罐内有障碍物的情况,不受旁通管机械设计的影响5.顶部安装,从而降低渗漏的危险5301HA1N0N0NN00000NAL1导波雷达液位计的参数信...
- 所属专栏: 二手交易 标签: 顶部安装液位计 发帖人:本特利666 发帖时间:2019-02-12 16:45:00
- [问题反馈]器件与丝印之间Z轴的位置问题
- 如上图箭头所指,为啥有的焊盘显示在丝印下方,有的焊盘是在丝印上方?这个是BUG吗?感觉Z序没有处理好
- 所属专栏: PCB设计 标签: 器件与丝印 Z轴 位置 发帖人:墨雨墨雨 发帖时间:2018-09-11 19:42:00
- 用MEMS压力传感器来做水位探测可以吗?
- 大家好!我是做机械方面的多(比如我之前做的大象牌电烙铁吸烟仪,效果还是不错的,最近准备上马宝卖),不太懂电子,但经常关注电子方面的一些新技术。最近,我想做一个能精确显示水位、液位的装置,参考了多个,比如浮瓶、电容式、磁开关、超声波等多种液位测量,但觉得用水压测量较方便、准确。如下图所示,直接把MEMS传感器扔到水箱底部并固定即可,我这方面没任何经验,大家觉得可行吗?MEMS传感器很多,我搜索到的有:ST公司的LPS33HW、SMI公司的SM5G传感器等等。
- 所属专栏: 技术交流 标签: MEMS 水位 液位 发帖人:电子大象 发帖时间:2017-10-26 15:57:00
返回