结果:找到"实验室",相关内容91条
- 【ARM开发教程7】ARM功能手机-BLE透传实验教程
- ARM功能手机——疯壳·开发板系列BLE透传实验教程图1第一节硬件连接实验需要使用的模块有:手机开发板底板,Jlink调试工具、杜邦线、3.7V锂电池或MocroUSB线。使用JLINK通过杜邦线连接手机蓝牙,连接方式如下:(1)JLINK一端只需要使用杜邦线连接JLINK的SWC、SWD、GND三个引脚,如下图所示:(2)手机蓝牙一端需要使用杜邦线连接上方右侧的J3三个引脚,与JLINK的连接引脚一一对应,分别为SWC-->SWCLK、SWD-->SWDIO、GND-->GND,如下图所示:图2将JLINK插上电脑的USB接口,连接好之后给手机主控底板供电,详细的介绍可以...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ARM 功能手机 BLE 透传实验 教程 JLINK 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-31 15:11:00
- 【实验教程8】AI语音人脸识别(会议记录仪/人脸打卡机)-PWM
- CC3200AI实验教程——疯壳·开发板系列PWMPWM(PulseWidthModulation)即脉冲宽度调制。PWM运用非常的广泛,大到航天飞船,小到便携式USB风扇都可以见到PWM的身影。许多MCU的定时器均带有PWM模式,CC3200也不例外。1.1寄存器CC3200通用定时器支持PWM模式。在PWM模式下,定时器被配置为一个24位的减计数器,初始值在GPTMTnILR和GPTMTnPR寄存器中进行定义。在该模式中,PWM频率和周期是同步事件,这样可以消除毛刺。PWM模式可以通过向寄存器GPTMTnMR中的TnAMS位写入0x01,TnCMR位写入0x00,TnMR位写入0x02。...
- 所属专栏: 技术交流 标签: AI 语音识别 人脸识别 PWM 实验教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-09 15:01:00
- 【实验教程4】AI语音人脸识别(会议记录仪/人脸打卡机)-GPIO
- AI语音人脸识别实验教程——疯壳·开发板系列GPIOGPIO全称GeneralPurposeInputOutput即通用的输入输出,是所有控制器里必备的资源,CC3200的所有数字引脚和部分模拟引脚均可作为通用的输入输出引脚(GPIO)使用,CC3200把GPIO分为三个组,分别是GPIOA0、GPIOA1、GPIOA2、GPIOA3,每一组GPIO有8个引脚,引脚分配如表1.0.1所示:表1.0.1CC3200引脚分配表表1根据功能引脚配置的不同,CC3200最多可以有27个GPIO,且所有的GPIO引脚均具有中断功能,触发的方式支持电平触发和边沿触发(上升沿和下降沿),不仅如此,所有的G...
- 所属专栏: 技术交流 标签: AI,语音识别,人脸识别,GPIO,实验教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-08 15:03:00
- 深圳一所开放电子实验室即将对外开放!
- 经过一段实际的努力,硬联实验室(全称:硬件联盟实验室),近期10月中旬将择日对外运营和开放!不论您是个人还是企业,也不论规模和企业级别,无门槛要求,统统开放!!欢迎全国各地、各界朋友参观、指导!硬联实验室配备多种功能各异、性能优良的仪器仪表和检验设备,主要面向研发一线的企业、工厂、技术工程师和创客开放,助力他们进行基础科学和电子元器件相关的技术研究探索、新产品的研发和测试测量,最终促进、提升国人在电子技术和产品开发方面的综合能力和实力!硬联实验室占地200多平,坐落于华强北商圈,具有人流量大、客户精准、信息流和物流极其发达的地利优势。依托目前国家对电子产业链高度重视和投资倍增的天时,致力于为...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 实验室 发帖人:ChessWorld 发帖时间:2021-10-12 12:01:00
- 32-48V教室灯IC智能调光调色温DCDC校园教育照明方案
- 学校教室照明芯片解决方案H5114--【32-48V教室灯IC智能调光调色温DCDC校园教育照明方案】--惠海半导体伴随对教室照明环境要求的提高以及对近视防控的愈加重视,教育照明领域也迎来了蓬勃发展的态势,惠海半导体专注调光效果佳、无频闪的LED智能调光照明芯片解决方案,为各大教育照明厂商提供芯片选型、方案设计、样板测试、技术支持等一体化专业优质的服务。【智慧校园照明H5114智能调光调色IC】可根据不同的时间场景调节合适的照明氛围,可应用于教室灯、体育馆灯、美术音乐教室灯、多媒体教室灯、教务办公室灯、实验室灯等智能照明前级+DC后级采用惠海H5114实现全程无频闪调光,双路共阳,低辉度时调...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 教室灯IC 发帖人:东莞惠海半导体 发帖时间:2020-11-09 10:36:00
- LED教室照明智能无频闪调光调色芯片
- 【方案名称:LED教室照明系统专用智能无频闪调光调色芯片】惠海半导体专注于LED教育照明系统调光芯片的研发、设计、生产,致力于为青少年学子提供健康、舒适、环保、节能的LED教育照明环境。目前大多学校教室照明以荧光灯/白炽灯为主,普遍存在照度不足、均匀度低、频闪严重等问题,严重影响学生的视力健康。因此需要智能化的LED教室照明系统来解决这方面问题。【明亮舒适的学习环境--LED智能教室照明系统】1.降低成本:高效节能的LED照明能够降低成本适时适地按需照明,调整照明亮度和照明计划,可进一步降低能耗2.营造理想的学习及运动休闲环境:根据校园内的不同地点调节照明亮度教室照明:均匀一致的LED照明,...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 教室照明 发帖人:东莞惠海半导体 发帖时间:2020-10-19 11:42:00
- 【资料下载】高频电子线路的五个实验
- 本文档的主要内容详细介绍的是高频电子线路的五个实验详细资料说明包括了:实验一高频小信号调谐放大器实验,实验二二极管双平衡混频器,实验三非线性丙类功率放大器实验,实验四三点式正弦波振荡器,实验五模拟乘法器调幅。资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途。高频电子线路5个实验详细资料.pdf
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 电子线路 实验 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-06-21 16:01:00
- 如何自己做一些EMC抗干扰实验
- 请问,如何在设备条件简单的情况下尽量多的做线路板的电磁干扰实验;求各位大侠们支招,以往各位是如何在没有专业设备的情况下做抗干扰测试。
- 所属专栏: 谈天说地 标签: EMC抗干扰实验 发帖人:哭泣的小露珠 发帖时间:2018-08-13 13:15:00
- 这些电子实验工作台,大家觉得如何?
- 近期的HK秋季电子展上,我看到的部分电子实验工作台,跟大家分享一下。好像还算实用,适合DIY或办公使用,大家觉得呢?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 实验 工作台 工作桌 DIY 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2017-10-16 16:53:00
- 【全10册下载】ADI实验室电路合集和技术指南,免费下载!
- “实验室电路”是ADI公司所倡导的“DesignConvenient”(设计便利)服务战略的一个重要组成部分,也是ADI公司针对模拟电路设计这门艺术科学专门打造的特色技术服务。事实上,ADI早在2008年就开始推出“实验室电路”,迄今为止已累计开发出将近300个实验室电路,并仍在以每季度20个左右的数量不断递增。从IIC-China现场的热烈反响来看,很多中国工程师对ADI公司成熟且免费的实验室电路资源并不熟悉,但经过了解之后,他们发现这正是他们十分渴求的一种高附加值的技术支持和服务。如果说应用笔记和技术文章是起到培训和学习的作用,TotalSolution可帮助客户快速的完成设计,那么AD...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: ADI实验室 资料下载 技术书籍 发帖人:立创小编 发帖时间:2017-09-26 09:10:00
返回