结果:找到"客户案例",相关内容369条
- 小微型电子研发企业库存管理方案
- 嗨,用户们大家好呀好最近西子的案例库又多了一例新的应用案例这不马上又来给大家做分享啦!这位老板的公司人员较少,以产品研发为主,自家不设生产车间,主要业务模式一般是工程师将产品研发出来之后,找委外加工厂批量进行生产,然后通过自有途径销售出去。但目前老板遇到了一个非常棘手的问题,因为前期没有重视仓库物料管理的问题,现在仓库堆放了很多产品和物料,小东西找起来麻烦,全部丢了又心疼,眼看着仓库的东西越来越多,越来越杂,已经到了不得不处理的地步了。趁着这股要进行改变的劲儿,老板想起了曾经了解过但没有用起来的立创ERP。于是,西子就全程参与了这一次对库存问题产生原因的剖析,以及对应物料管理制度的建立。要解...
- 所属专栏: 立创ERP 标签: 客户案例 发帖人:立创ERP客服西子 发帖时间:2023-06-01 00:07:00
- 电子工程师研发物料采购管理案例
- 尊敬的用户们大家好,最近新添一例用户的使用案例,西子觉得其他企业也会有同样的情形,今天来给大家分享一下!背景:该用户的公司有多位电子工程师,在采购研发物料这件事情上,传统流程是个人先将自己需要用到的物料汇总成一张表格,再邮件发给老板审批,老板审批后转给公司的采购员,再由采购员统一进行采购。根据以上这个工作流程,用户还深入地跟西子谈了目前遇到的问题:1.电子工程师在对电子元器件进行选型的时候,不是一天就能完成的,这个时间可能持续很多天,每次确定一个物料都要更新一次需求表格,很繁杂;2.采购员在收到工程师的物料需求表格时,由于认知上的差异或者是遇到工程师物料型号书写不规范时,需要与工程师反复沟通...
- 所属专栏: 立创ERP 标签: 客户案例 发帖人:立创ERP客服西子 发帖时间:2023-05-12 16:05:00
- 小微型电子企业研发物料管理方案
- 在以研发产品为主导的小微传统电子企业当中,往往一人身兼多职,没有专门的采购人员以及仓管人员等。工程师在研发产品时,需要用到的研发物料通常由自己负责采购,采购回来开具发票或收据后再直接找老板报销。随着研发的产品越来越多,就会发现,各个工程师工位上的元器件慢慢堆积成小山,且呈越积越高的趋势。堆积的零散元器件得不到妥善的管理,占地面积大了之后,大多数被当成废弃物料清理掉,难以进行有效的再次利用。这时候,建立一套合理的物料管理制度就迫在眉睫了。比如说用传统的记录方式:笔记本手工记账,物料增减后拿笔记本记录下来,下次采购物料之前翻翻库存再下单。这种方式虽然能达到记录库存的目的,但也只适合工程师各自记录...
- 所属专栏: 立创ERP 标签: 客户案例 发帖人:立创ERP客服西子 发帖时间:2023-04-14 15:13:00
- 如何把客户号里的4去掉
- 如何把客户号里的4去掉,不想用这个号下单了,又没有别的手机注册,就算找到别的号注册,又带4也不行呀
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 客户号 发帖人:黑白颠倒才是众生 发帖时间:2022-04-05 18:41:00
- LOTO示波器客户应用案例展示
- LOTO示波器以软件功能为核心,采用独特的积木式可扩展的硬件架构,为多行业的电子电路研发工程师提供高性价比的解决方案。我们初步汇总了一些客户实测的应用案例展示如下:1:LOTO示波器基于客户自己的PC电脑工作,本身设备体积很小,可以极大减少对工作台的空间占用;同时,由于是电脑操作,对RD工程师的日常测量测试工作非常便利。2:LOTO示波器被广泛用于电源纹波的测试,客户一般采用35M到100M带宽的型号,测量几十毫伏到几百毫伏纹波的电源产品:3:使用LOTO的E01电磁干扰近场检测模块,可以让LOTO示波器客户不但有示波器功能,还可以打开实时FFT,有EMC电磁兼容测试的能力:4:LOTO专门...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO示波器客户应用案例展示 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-10-29 15:38:00
- 【通知】立创EDA将于2021.9.30停用旧客户端,请更新至最新版本。
- 【通知】立创EDA将于2021.9.30停用版本低于v6.4.21的旧客户端,将不再启用。为了不影响你的工作,请更新至最新版本。https://lceda.cn/page/download谢谢立创EDA团队2021.09.10
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 客户端 发帖人:立创EDA罗工 发帖时间:2021-09-10 12:09:00
- deepinv20无法运行lceda桌面客户端
- 本来使用的deepinv15.1,使用立创EDA正常,前两天升级了deepinv20,立创桌面客户端desktop打开没反应,直接控制台运行/opt/lceda/lceda显示段错误,只能在chrome里面编辑了,是我电脑配置问题?还是桌面客户端适配问题?lddlceda没有依赖项缺失。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 桌面客户端 发帖人:左手大爷 发帖时间:2020-04-27 21:24:00
- 【反馈】可以统一一下工程做图加客户编号的风格吗
- 如题:再嘉立创做了很多板子,发现回来的板子加客户编号风格有明显不同1.字号十分大,放在显眼位置,明显比板子的名称大2.字号适中,不会超过板子名称,位置在某些封装下或者隐蔽地方,贴片后可以遮挡第一种风格明显会影响外观,第二种就很好,这很明显是两个工程的风格,建议内部统一一下,不然回来的板子字号一会大一会小很乱。有联系客服反馈,让下单选不加客户编号,但是只能选无要求,不能不加,然后客服让确认生产稿(收费),客户编号是嘉立创内部使用的,实际上客户并不需要(我并不反对加编号),我不认为需要单单为了这个事情让客户每一次都增加付费,因此建议客服反馈给工程,统一标准,客服回答:这个是反馈不了的哦,抱歉到这...
- 所属专栏: PCB打样 标签: 反馈 客户编号 发帖人:神经猫V 发帖时间:2020-03-17 16:24:00
- 客户眼中的立创,竟然是这样的……
- 八年来,如果你经常光顾某家咖啡厅你一定在那里留下不少回忆如果你不止一次在立创商城买元器件我们就会有说不完的故事小创在上周四“立创商城”服务号做了一期故事征集活动主题是#写下你与立创的故事#本想借八周年庆之机趁公司不注意给大家送送福利结果大家的留言都很认真着实将小创感动了一把客户眼中的立创,竟然是这样的——@丽罗AA:哇最开始是在嘉立创做板,为了给公司省打样成本,后来无意中忘了是怎么看到立创商城卖东西,现在已经习惯性在商城买贴片电阻,最划算最便宜还开专票。偶尔买IC,因为正品保证!虽然价格贵点。每个月按时填写调查问卷,得15元优惠券。这次我要来用200优惠券给公司省成本。我太有良心了哈哈哈。求...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 立创客户 故事 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-06-17 10:29:00
- 取消指定位置加客户编号必须是原文件的通知,支持GERBER文件
- 为了提倡客户提供GERBER文件下单,现决定取消指定位置加客户编号必须是原文件的规定,使提供GERBER文件而困拢不能指定位置加客编的客户需求得到解决!客户提供GERBER文件下单,很大程度解决AD,DXP系列版本不兼容及PADS转换gerber文件带来的各种争议,当然对于批量下订单还是建议返单,返单在真正意议上保证了一致性!2018年6月7号深圳嘉立创
- 所属专栏: PCB打样 标签: 客户编号 发帖人:limeng 发帖时间:2018-06-07 14:39:00
返回