结果:找到"寻找大神开发倒车雷达串口通信",相关内容1000条
- 养老领域的跌倒检测雷达和生命体征雷达
- 1、跌倒雷达跌倒检测雷达主要由4个部分组成:传感器、数据处理单元和用户控制单元。传感器采用智能材料制成,它能以每秒200次的速度测量人和物体之间的距离。一旦发现人没有跟上自己的步伐,就会触发控制单元向用户发送警告信息和警报。用户控制单元是一款嵌入式计算机,它能够控制信号处理芯片、无线模块、电源和外部设备。用户可以通过手机APP软件来设定所需要检测到的物体类型及其大小,包括:人或者物体是否在移动、是否在跳跃、距离有多远、有多高、有多少体重等等。检测到人体移动后,设备将向用户发出警报并提示注意事项。如果老人长时间没有移动,雷达也会发出警报,以提示老人保持警惕,以免发生意外。当雷达检测到用户跌倒时...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 跌倒雷达 生命体征雷达 UWB超宽带雷达 发帖人:超宽带UWB雷达方案 发帖时间:2024-04-07 14:44:00
- 2.1寸旋钮屏在多功能早餐机上的应用方案
- 在当今社会快节奏的工作和生活环境下,早餐常常极易被人们忽视或是随意解决,其很大一部分原因在于人们不想花费太多时间在吃早饭这件事上,早餐机的出现有力地缓解了人们吃早饭的客观及心理阻力。早餐机作为近年流行起来的厨房小家电,其火爆正是因为满足了当代人对于饮食的精致且快速的需求,加之集多种功能于一身、占据空间小且操作简单等优势特点,对于厨房新手、不愿意花时间做饭、赶时间的小伙伴来说早餐机无疑是一件厨房“神器”。在家电市场整体下滑的环境里小型创新型厨房小家电脱颖而出,为新兴小家电品牌创造了新的风口。在当前早餐机市场呈现井喷状的情势下,如何洞察消费者新需求,撬动产品细分市场是各厂商亟需思考的问题。企业应...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 串口屏 串口通信 厨电 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-12-06 15:44:00
- 启明智显|4.3寸串口屏应用于充电桩的解决方案
- 据数据显示,全球新能源汽车销量正大幅度增长,全球汽车电动化渗透率也由0.8%增长到7.74%,这不仅意味着汽车产业电动化浪潮的来临,也证实了我国新能源汽车行业正处于高速发展状态。随着电动汽车销售量与保有量的迅速增长,充电需求也持续攀升,在新基建政策的加持下,充电桩建设步入正轨并重回高速发展期。充电是新能源汽车补能的主流方式,也是构成新能源车产业的重要一环,充电问题被认为是解决电动汽车推广的“最后一公里”问题,对于推广发展新能源车来说,解决充电桩覆盖面问题是至关重要的。充电桩行业在大量充电需求的推动下完成了转型,各企业应在充电桩建设方面更多衡量终端用户体验感,就目前来说,充电桩行业门槛较低,产...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 充电桩 串口通信 串口屏 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-11-23 11:02:00
- 启明智显|高性价比串口屏方案应用于汽车仪表
- 在社会经济的迅速发展下,居民拥有汽车的数量逐年增加,各汽车厂商也处于激烈角逐的局面中,其中汽车的人机交互设计成为各个品牌在汽车智能化浪潮的态势下重要的发力点,汽车人机交互设计正处于前所未有的发展新高度。作为人与汽车的交互界面,仪表盘为驾驶员提供着车辆运行参数的信息,是汽车必不可少的组成部分。汽车仪表盘经历了从第一代机械仪表盘到第二代电气仪表盘,再到如今的第三代数字智能仪表盘的发展演变,实现了由单一的、低集成度低安全度、无智能化的机械仪表到显示内容更加丰富,功能更加强大的数字化仪表的转变,数字化仪表多采用彩屏显示,信息数据更加全面精准,进一步保障驾驶安全的同时提升整车科技感与驾驶体验,在新能源...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 汽车仪表 乐鑫 串口通信 新能源汽车 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-11-21 10:31:00
- 4.3寸串口屏应用于电热水器方案分享
- 近几年来,作为家庭刚需的热水器产品市场饱和度高,已到达产业升级的调整阶段,且电热水器市场因产品同质化严重,大量消费者的痛点问题无法得到解决而走向低迷,消费者更倾向于选择体验感更加舒适、使用更加便捷的燃气热水器,电热水器产品的规模增长明显放缓。但随着“双碳”战略落地并推进实施,作为高碳产品的燃气热水器因需反复加热,废气排放量多而与践行的“双碳”目标背道而驰,因此,对环境较为友好的电热水器将有望迎来市场回春。随着消费者收入水平和生活质量逐渐升高,低价产品已经无法完全满足用户的需求,推出简单创新的产品,并不能真正提升电热水器的竞争力,只有推出颠覆性创新、真正可以打动消费者的产品,在健康化、高端化、...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 串口屏 串口通信 热水器 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-10-09 10:27:00
- 启明智显|4.3寸串口屏应用于智能炒菜机方案分享
- 现代人追求高效品质生活的美好愿望以及社会科技的不断发展持续推动着一种新兴经济形态的出现,即懒人经济。懒人经济的崛起也成为智能家电行业新的增长引擎,自动炒菜机便是这一经济形态下的产物。对于很多居住于快节奏生活的一二线城市人来说,在辛苦工作一整天之余,还要消耗一到两个小时的时间来做饭,无疑是一件痛苦的事情,他们更愿意采取点外卖或者吃自热食品的方式来解决一顿晚餐。这样的方式虽然方便快捷,但在食材安全、卫生情况等问题上却令人担忧。自动炒菜机的出现不仅迎合了消费者追求高效品质生活的需求,更是解决了食材卫生、安全的健康难题,让没有时间烹饪的人们也可以安心享受健康的饭菜。随着人们消费能力不断上升,消费需求...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 串口通信 串口屏 炒菜机 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-09-15 10:42:00
- 3.5寸串口屏在红酒柜上的应用方案
- 近几年来,在消费大升级的背景下,在人们对健康品质生活追求的驱动下,一大批家电产品迅猛发展,纷纷想要在这片经济浪潮中占有一席之地。酒柜作为家电产品中相对高端的品类,也毫不例外地成为了人们消费能力提升的受益者。随着各种酒文化愈发普及,酒柜的市场需求量也在迅猛增长,生活水平的改善及中产人群的扩张,不仅推动了非刚性需求的高端家电购买意愿,同时也对高端家电的技术、容积等要素提出了更高的要求,人们的消费观念在朝着更理性化的方向升级,对高端家电需求并非只是单纯对高价格的追求,而是对家电本身的品质以及购买和使用过程中的体验的追求。对于自生产以来就被定位为高端产品的酒柜来说,未来的发展离不开高端消费人群的推动...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 串口通信 酒柜 串口屏 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-09-09 15:17:00
- AR摩托控制板寻求开发商
- AR控制板.rar研发需求参见附件,寻求帮忙设计的公司。
- 所属专栏: 项目外包 标签: 寻找研发设计方案公司 发帖人:深圳市信云达科技 发帖时间:2022-02-15 16:08:00
- 寻找大神开发倒车雷达串口通信
- 如上图雷达测距串口发送出来数据能开发的具体详谈
- 所属专栏: 单片机开发 标签: 寻找大神开发倒车雷达串口通信 发帖人:CHINAPCB 发帖时间:2021-12-02 20:30:00
- 串口通信问题
- Schematic_RGB_1_2020-12-19_11-22-15.pdf,请问一下,这个单片机为什么下载不进程序?是因为原理图有问题吗?亦或者是串口通信有问题?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 串口通信 发帖人:keil 发帖时间:2020-12-21 10:03:00
返回